Paramètres Diagnostics dispositif
La boîte de dialogue
Diagnostics du dispositif
est utilisée pour plusieurs types de dispositifs. Les paramètres affichés peuvent donc varier. Les paramètres qui ne s’appliquent pas à un type de dispositif ne sont pas affichés.
CONSEIL:
Lorsque la connexion au dispositif est perdue, une erreur de délai d’expiration se produit. Si vous ignorez le message d’erreur, les paramètres sont vides.
Paramètre | Description |
|---|---|
Mode Exécution | Indique l’état de fonctionnement du dispositif. Les dispositifs de sortie suivent le mode Exécution pour la connexion propriétaire. Les dispositifs d’entrée seule sont toujours en mode Exécution. Les valeurs disponibles sont :
|
Seuils de diagnostics dépassés | Indique si des diagnostics sont actifs ou si un seuil a été atteint. Les valeurs disponibles sont :
|
Comptage de la séquence de diagnostic | Indique le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 255. |
Auto-test | Indique si les tests d’initialisation du produit internes ont détecté une erreur. Les valeurs disponibles sont :
|
Utilisation du CPU | Indique l’utilisation du moteur de calcul. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 % et 100 %. |
État du châssis | Indique si le châssis fonctionne normalement. |
Redondant | Indique si le dispositif s’exécute en mode Redondant. Astuce : s’il n’est pas prévu que le dispositif s’exécute en mode Redondant, la valeur est toujours Non ; s’il est prévu que le dispositif s’exécute en mode Redondant mais que la valeur est Non , cela signifie qu’un problème est survenu.Les valeurs disponibles sont :
|
État de la carte mémoire | Indique l’état actuel de la carte mémoire amovible. Les valeurs disponibles sont :
|
État des données de la carte mémoire | Indique l’état du contenu de la carte mémoire amovible. Les valeurs disponibles sont :
|
Connexions | Indique le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers, et via, l’adaptateur. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 32 767. |
Paquets perdus | Indique la somme cumulée du nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorés dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 2 147 483 647. |
Délais d’expiration | Indique le total cumulé du nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 2 147 483 647. |
Débit de paquets IHM | Indique la vitesse à laquelle les paquets IHM sont envoyés et reçus. Il s’agit du nombre de paquets de Classe 3 et de paquets non connectés envoyés et reçus par le dispositif pendant la seconde précédente. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 2 147 483 647. |
Débit de paquets ES | Indique la vitesse à laquelle les données d’E/S sont envoyés et reçus. Il s’agit du nombre de paquets de Classe 0 et de Classe 1 envoyés ou reçus par l’adaptateur pendant la seconde précédente. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 2 147 483 647. |
Erreurs EtherNet | Indique la somme, sur tous les ports, des valeurs d’objets de liaison EtherNet suivantes : Éliminations en entrée, Erreurs en entrée, Protocoles inconnus en entrée, Éliminations en sortie, Erreurs en sortie, Erreurs d’alignement, Erreurs FCS, Collisions simples, Collisions multiples, Erreurs de test SQE, Transmissions différées, Collisions retardées, Collisions excessives, Erreurs de transmission MAC, Erreurs de détection de porteuse, Trame trop longue et Erreurs de réception MAC. Les valeurs disponibles sont comprises entre 0 et 2 147 483 647. |
Mise à jour Flash requise | Indique si le dispositif requiert une mise à jour du micrologiciel de l’application. Les valeurs disponibles sont :
|
État du réseau | Affiche l’état actuel du réseau. |
État du superviseur | Affiche l’état actuel du superviseur. |
État de la synchronisation temporelle | Indique si le dispositif est actuellement synchronisé avec un protocole PTP (Precision Time Protocol). Les valeurs disponibles sont :
|
Identité de l’horloge maître | Indique l’identité de l’horloge maître avec laquelle le dispositif est synchronisé. La valeur valide est un nombre hexadécimal de 8 octets. |
Décalage de l’horloge locale par rapport à l’heure système | Indique le décalage, en nanosecondes, entre l’horloge locale et l’heure système. Utilisez cette valeur pour détecter des étapes dans le temps. Cette valeur est mise à jour à la réception d’un message de mise à jour PTP. Les valeurs disponibles sont comprises entre -9 223 372 036 854 775 808 et 9 223 372 036 854 775 807. |
Horodatage du décalage de l’horloge locale | Indique l’horodatage du décalage de l’horloge locale au format AAAA-MM-JJ-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn (UTC-00:00).
Les valeurs possibles sont une heure valide ou Aucune en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Température excessive | Indique si le dispositif fonctionne à une température normale ou qui dépasse ses limites de fonctionnement nominales. Les valeurs disponibles sont :
|
Horodatage de température excessive | Heure à laquelle une condition de surchauffe a été détectée le plus récemment. Les valeurs possibles sont une heure valide ou Aucune en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Température critique | Indique si la température est supérieure ou inférieure aux limites de température critique nécessaires à un fonctionnement correct. Les valeurs disponibles sont :
|
Horodatage de température critique | Heure à laquelle une condition de température critique a été détectée le plus récemment. Les valeurs possibles sont une heure valide ou Aucune en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Alarme basse de l’alimentation système | Indique si la tension d’alimentation du système d’entrée est inférieure à la limite basse d’alimentation système configurée. Si la tension d’alimentation du système d’entrée est inférieure à la valeur configurée pour la limite basse d’alimentation du système, l’alarme reste définie jusqu’à ce que la tension d’alimentation du système d’entrée remonte au-dessus de cette limite. Les valeurs disponibles sont :
|
Horodatage d’alimentation système basse | Dernière fois qu’une condition d’alimentation système basse est passée de Non à Oui. Les valeurs possibles sont une heure valide ou Aucune en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Alarme haute de l’alimentation système | Indique si la tension d’alimentation du système d’entrée est supérieure à la limite haute d’alimentation système configurée. Si la valeur configurée pour la limite haute de l’alimentation système est dépassée, l’alarme reste active jusqu’à ce que la tension d’alimentation du système d’entrée redescende en dessous de cette limite. Les valeurs disponibles sont :
|
Horodatage de l’alimentation système haute | Dernière fois qu’une condition d’alimentation système haute est passée de Non à Oui. Les valeurs possibles sont une heure valide ou Aucune en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Défaut interne | Indique si un défaut interne est présent. |
Horodatage de défaut interne | Heure à laquelle un défaut interne s’est produit le plus récemment. Les valeurs possibles sont une heure valide ou Aucune en l’absence d’heure d’événement enregistrée. |
Fournir une réponse