Configurer les propriétés de l’alarme de l’alimentation système

Configurez les propriétés des alarmes pour déclencher les alarmes de l’alimentation système lorsque cette dernière dépasse les limites de tension haute ou basse.
Pour configurer les propriétés de l’alarme de l’alimentation système
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Alarmes
    .
  2. Dans l’affichage
    Alarmes
    , cochez
    Activer les alarmes de l’alimentation système
    si ce n’est pas déjà le cas pour activer les alarmes de l’alimentation système.
  3. Dans la zone
    Limite d’alarme haute de l’alimentation système
    , entrez la tension maximale autorisée avant que l’alarme haute passe de Désactivé à Activé.
  4. Dans la zone
    Limite d’alarme basse de l’alimentation système
    , entrez la tension minimale autorisée avant que l’alarme basse passe de Désactivé à Activé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal