Discordance de calibrage

Le calibrage peut entraîner des résultats inattendus si :
  • au moins un canal est sélectionné ; et
  • il existe une discordance entre le dispositif répertorié dans l’application et le dispositif physique réel ; et
  • Le système est actif.
Nous vous conseillons vivement de sélectionner
Non
, de vérifier la configuration et d’arrêter le système avant d’effectuer le calibrage.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal