Paramètres de l’affichage Alarmes
L’affichage
Alarmes
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Désactiver toutes les alarmes | Empêche le dispositif de générer l’une des quatre alarmes de procédé (LL, L, H et HH) ou l’alarme de variation et ne permet pas d’accéder aux propriétés de configuration d’alarme. |
Verrouiller les alarmes de procédé | Commande au dispositif de verrouiller l’une des quatre alarmes de procédé ou les quatre (LL, L, H et HH) lorsque l’alarme est déclenchée, même si la cause de déclenchement de l’alarme disparaît. |
Limite haute haute | Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. HHAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée dépasse cette limite. |
Limite haute | Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. HAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée dépasse cette limite. |
Limite basse | Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. LAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée passe sous cette limite. La limite d’alarme basse doit être supérieure ou égale à la limite basse basse et inférieure à la limite haute. |
Limite basse basse | Définit le point de déclenchement en unités d’ingénierie. LLAlarm est défini sur 1 lorsque le signal d’entrée passe sous cette limite. La limite d’alarme basse doit être supérieure ou égale à la limite basse basse et inférieure à la limite haute. |
Zone morte | Permet de maintenir activés les bits d’état de l’alarme de procédé, même si la cause de l’alarme disparaît, tant que les données du canal restent plus ou moins dans la valeur de la zone morte de l’alarme de procédé. Cette valeur de Zone morte est saisie en unités d’ingénierie. |
Activer le verrouillage de l’alarme de vitesse | Verrouille l’alarme de variation afin qu’elle ne s’efface que lorsqu’elle est explicitement déverrouillée. |
Limite de l’alarme de vitesse | Détermine si le taux de variation entre les échantillons d’entrée de ce canal est supérieur au taux spécifié dans ce champ en unités d’ingénierie. |
Fournir une réponse