Valeur Intervalle de balise ou Délai d’expiration de balise non valide

Le dispositif ne prend pas en charge l’intervalle de balise ou le délai d’expiration de balise actuel. Le dispositif est incompatible avec les valeurs Intervalle de balise ou Délai d’expiration de balise du superviseur actif actuel.
Entrez une valeur d’intervalle de balise et une valeur de délai d’expiration de balise dans la plage prise en charge pour le dispositif. Consultez le manuel utilisateur pour connaître la plage appropriée pour le dispositif. Appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal