Loading
Pleins feux sur les produits | 29 mai 2025

Rockwell Automation simplifie le développement des machines intelligentes grâce aux améliorations récentes apportées aux automates Micro800 et à son logiciel de conception

Les capacités étendues de l’automate et du logiciel permettent une transition plus facile et plus rapide des anciens automates MicroLogix vers les nouveaux automates Micro800, ce qui réduit le temps et le travail de migration.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingénieur utilisant le logiciel Connected Components Workbench

Les fabricants industriels peuvent concevoir des machines plus intelligentes plus vite et de manière plus efficace avec la version 23 du firmware des automates Allen-Bradley Micro850 2080-L50E et Micro870 2080-L70E et la dernière version 23 du logiciel Connected Components Workbench de Rockwell Automation.

Les automates améliorés permettent de surveiller facilement les variables de l'automate grâce à la nouvelle prise en charge de la connectivité à un écran LCD distant. L’écran LCD distant de 3,5 pouces prend en charge des fonctionnalités d’automate étendues telles que les changements de mode, la sauvegarde et la restauration de programme, les écrans définis par l’utilisateur, etc. Grâce à la possibilité de conserver les fonctions d’affichage LCD embarqué de l’automate MicroLogix, les automates Micro850 et Micro870 2080-Lx0E fournissent une interface utilisateur familière avec un risque réduit associé à la conversion.

De plus, avec la révision 23 du firmware de l’automate et la version 23 de Connected Components Workbench comme configuration logicielle minimale requise, la fonctionnalité de commande de communication de l’automate programmable (PCCC) est étendue aux automates Micro850 2080-L50E. Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs du système MicroLogix une option d’automate supplémentaire permettant de communiquer comme un automate MicroLogix en autorisant une rétrocompatibilité avec la méthode de communication existante. La prise en charge initiale de l’adressage IPv6 via un serveur Modbus TCP permet un plus grand choix d’adresses IP pour une connexion d’automate Micro800 à un réseau mondial, ce qui simplifie le déploiement et la communication des dispositifs.

La version 23 du logiciel offre une sécurité améliorée pour les automates et les unités d'organisation du programme (POU) grâce à une prise en charge de plus longs mots de passe jusqu'à 64 caractères. Via ce téléchargement logiciel unique, vous disposez également de capacités de calcul de tendances pour les paramètres du variateur PowerFlex et les variables de points de l’automate Micro800, ce qui permet de gagner du temps de configuration et d’améliorer la maintenance.

Publié 29 mai 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more pr oductive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Sujets: Systèmes de commande Micro FactoryTalk Connected Components Workbench
Actualité associée
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left Accélérer la conception et le développement de machines intelligentes
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose