Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, a publié « Le nouveau modèle opérationnel pour la fabrication des sciences de la vie : passer de la conformité à la préparation continue », un rapport d’analyse sectorielle basé sur une enquête réalisée auprès de décideurs dans les domaines de la fabrication et des opérations industrielles du secteur des sciences de la vie. Le rapport examine comment les fabricants développent des bases numériques pour suivre l’évolution d'une industrie en pleine mutation.
Selon le rapport de Rockwell Automation sur la situation de la fabrication intelligente, 90 % des fabricants du secteur des sciences de la vie estiment que la transformation numérique est nécessaire, et 58 % ont déployé des technologies de fabrication intelligente à grande échelle ou dans certaines parties de leurs opérations.
Tandis que les fabricants poursuivent leur modernisation, le rapport explique comment les données connectées, la cybersécurité et les applications d’IA validées peuvent contribuer à améliorer la visibilité, à renforcer les processus de qualité et à soutenir une préparation continue.
Les principales conclusions du rapport mettent en évidence les points suivants :
- L’investissement technologique est lié aux résultats commerciaux, et pas uniquement aux capacités : avec l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (46 %), l’automatisation des processus (44 %) et la cybersécurité (39 %), les fabricants du secteur des sciences de la vie visent à obtenir les meilleurs résultats commerciaux. Les entreprises réalisent ces investissements en priorité dans le but d’améliorer la qualité (43 %), de numériser les opérations (36 %) et de réduire les risques (35 %).
- L’adoption de l’IA progresse plus rapidement que la préparation des données : parmi les fabricants utilisant déjà l’IA, 64 % prévoient d’en étendre l’utilisation au cours de l’année à venir et 49 % d’augmenter leurs investissements au cours des cinq prochaines années. Pourtant, seulement 32 % déclarent exploiter réellement plus de la moitié des données qu'ils collectent.
- La cybersécurité est devenue une exigence tout au long du cycle de vie : 54 % des entreprises du secteur des sciences de la vie ont été la cible d’au moins une cyberattaque au cours de l’année écoulée, les éléments les plus exposés étant les systèmes informatiques et les réseaux d’entreprise (41 %), l’accès à distance et les équipements connectés (33 %) ainsi que les points d’intégration IT/OT (29 %).
« Auparavant, les fabricants considéraient la mise en conformité réglementaire comme un projet particulier à mener, et pour lequel ils se mobilisaient ponctuellement », a déclaré Matt Weaver, vice-président, marché mondial – des sciences de la vie chez Rockwell Automation. « Désormais, cela doit devenir une discipline quotidienne intégrée au fonctionnement de l’organisation. Ce sont les entreprises qui connectent leurs données, sécurisent leurs systèmes et valident leurs déploiements d’IA dès aujourd’hui qui seront prêtes à faire face aux prochaines évolutions, qu’elles viennent des régulateurs ou du marché. »
Le rapport présente également sept mesures que les fabricants du secteur des sciences de la vie peuvent mettre en œuvre pour poser les bases d’une préparation continue, notamment la gestion des preuves, la cyberrésilience, l’exploitation des données industrielles, la définition de cas d’usage de l’IA et la gouvernance de l’IA. Cliquez ICI pour lire le rapport complet « Le nouveau modèle opérationnel pour la fabrication des sciences de la vie : passer de la conformité à la préparation continue ».
Questions fréquentes
Qu’est-ce que la préparation continue ?
La préparation continue est la capacité d’une entreprise à maintenir une visibilité opérationnelle en temps réel, l’intégrité des données et un contrôle validé sur l’ensemble des systèmes connectés afin de se conformer de manière transparente aux évolutions réglementaires, d’accélérer la transformation numérique à grande échelle et de soutenir en permanence la performance.
Comment les fabricants du secteur des sciences de la vie peuvent-ils profiter davantage de leurs investissements numériques ?
Les fabricants du secteur des sciences de la vie peuvent davantage tirer parti de leurs investissements numériques en connectant les données, les systèmes et les flux de travail à travers la production, la qualité, l’ingénierie et les fonctions commerciales. Ceci permet une meilleure visibilité tout au long des opérations, accélère les prises de décision et établit une base de confiance pour des capacités avancées telles que l’IA, l’analyse prédictive et les programmes d’amélioration continue.
Comment les fabricants du secteur des sciences de la vie utilisent-ils l’IA ?
Selon le rapport, les fabricants du secteur des sciences de la vie prévoient d’utiliser l’IA et l’apprentissage automatique au cours des 12 prochains mois pour améliorer le contrôle qualité (50 %), la cybersécurité (45 %) et l’optimisation des procédés (44 %).
Méthodologie
Les données mentionnées dans ce rapport reposent sur les réponses de 104 responsables et cadres chez des fabricants du secteur des sciences de la vie, des équipementiers (OEM), des intégrateurs systèmes ainsi que des entreprises d’ingénierie, approvisionnement et fabrication (EPC) dans 16 pays. Elles sont extraites du 11e rapport annuel de Rockwell Automation sur la situation de la fabrication intelligente, basé sur une étude réalisée auprès de 1 560 décideurs de divers secteurs, en association avec Sapio Research et Rockwell Automation.