Loading
Communiqué de Presse | Mai 21, 2025

Rockwell Automation lance une solution intégrée EtherNet/IP pour aider les fabricants à concevoir des panneaux plus intelligents et plus efficaces

Cette nouvelle offre peut réduire le temps de câblage jusqu'à 80 %, accélérant ainsi la production et l'innovation

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd'hui le lancement de sa solution EtherNet/IP™ In-Cabinet, une avancée majeure conçue pour répondre à la demande croissante d'opérations de fabrication plus intelligentes, plus rapides et plus connectées.

Alors que les entreprises s’efforcent d’accroître leur productivité et de réduire les temps d’arrêt, les panneaux de commande câblés traditionnels représentent un obstacle majeur, limitant l’accès aux données et complexifiant les mises à niveau du système. La solution intégrée EtherNet/IP surmonte ces défis : elle rationalise les communications entre les dispositifs et le panneau, simplifie l’intégration du système, et améliore l’accès aux données en temps réel, permettant ainsi aux fabricants de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

« Notre solution intégrée EtherNet/IP change la donne en matière de connectivité industrielle », déclare Kelly Passineau, chef de produit chez Rockwell Automation. « En tirant parti de la technologie Ethernet/IP à paire unique, nous aidons nos clients à réduire le temps d'installation, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à intégrer les composants câblés dans un réseau plus intelligent et axé sur les données. »

Les premiers utilisateurs en constatent déjà les bénéfices. Volga, un partenaire intégrateur système de Rockwell et un fabricant brésilien de premier plan spécialisé dans les commandes électriques, mécaniques et d’automatisation, a rapporté des améliorations significatives après avoir adopté la solution EtherNet/IP In-Cabinet.

« Cette nouvelle solution intégrée EtherNet/IP a réduit notre temps d'assemblage de plus de 65 %, nous permettant de câbler les démarreurs et les commandes de panneau en un peu plus d'une heure seulement », a déclaré Carlos Leopoldo, directeur commercial chez Volga. « Au-delà des gains de temps considérables, ce système offre de nombreux avantages à nos constructeurs de panneaux de commandes, notamment un gain de place, des couleurs personnalisables pour les commandes de panneau, une réduction des références produits, des connexions plus fiables et des inspections plus simples. Il s’agit d’une solution bien conçue qui améliore l’efficacité et la fiabilité pour les tableautiers et les utilisateurs finaux, qui peuvent ainsi bénéficier d’une communication améliorée, de diagnostics et d’une maintenance plus faciles. »

Les principaux avantages de cette nouvelle offre sont :

  • Installation plus rapide : Lorsqu'elle est mise en œuvre conformément aux normes recommandées, elle peut aider à réduire le temps de câblage jusqu'à 80 % par rapport à une installation câblée traditionnelle.
  • Espace optimisé : Rationalisation de l’espace de l’armoire grâce à une conception compacte, ce qui permet d'installer plus de dispositifs dans le même encombrement et de réduire la taille globale du panneau.
  • Accès aux données amélioré : La productivité est renforcée grâce à une communication rapide et en temps réel entre les dispositifs.
  • Évolutivité : Permet une adaptation flexible aux futurs besoins du réseau, sans modifications majeures de l’infrastructure.

De plus, une conception « plug and play » facilite la configuration, la mise en service et la maintenance, réduisant ainsi les perturbations des calendriers de production.

Pour en savoir plus sur la solution en armoire EtherNet/IP, consultez le site Internet de Rockwell.

Publié 21 mai 2025

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d’automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l’imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d’élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie, à la fin de l’exercice 2025, près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays. Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « The Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com.


Contact

Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Contact:

Sujets: Réseau EtherNet IP Ethernet IP In-cabinet Solution
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left Nouvelle solution EtherNet/IP In-Cabinet
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose