Rockwell Automation, Inc.(NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le lancement de PanelView™ Pro, un terminal graphique hautes performances destiné aux environnements industriels exigeants. Conçu pour les applications FactoryTalk® View Machine Edition (ME), PanelView Pro associe des performances améliorées, une durabilité renforcée et une architecture modulaire qui simplifie la maintenance et la gestion du cycle de vie. Il facilite également la migration des applications existantes.
Face à une pression croissante les poussant à moderniser leurs infrastructures vieillissantes, bon nombre de fabricants peinent à concilier la continuité opérationnelle avec l'évolution des exigences en matière de cybersécurité et de conformité. La mise à niveau des systèmes d'interface homme-machine (IHM) requiert souvent une refonte des applications, des modifications des panneaux et des arrêts de production. PanelView Pro répond à ces défis en permettant aux clients de conserver leurs applications FactoryTalk View ME existantes tout en passant à une plateforme matérielle moderne.
« Les fabricants ont besoin d'une technologie de visualisation capable de s'adapter à des opérations de plus en plus exigeantes, tout en contribuant à une modernisation pérenne », déclaré Angela Rapko, vice president and general manager, visualization & asset management, Rockwell Automation. « PanelView Pro offre les performances, la durabilité et la flexibilité que les clients attendent d'un terminal graphique moderne avec une conception modulaire. Celle-ci simplifie la maintenance et protège les investissements existants dans FactoryTalk View ME. »
Principales caractéristiques de PanelView Pro :
- Hautes performances pour les applications exigeantes – Basé sur une plateforme matérielle moderne, PanelView Pro offre une grande puissance de traitement, des graphiques réactifs et une connectivité améliorée pour répondre aux exigences des environnements de fabrication à grande vitesse et aux besoins de visualisation actuels.
- Conception modulaire pour une gestion simplifiée du cycle de vie – Conçue pour résister à des conditions de fonctionnement exigeantes, son architecture modulaire sépare les composants d'affichage et de logique. Le client peut ainsi entretenir, remplacer ou mettre à niveau des modules individuels plutôt que l'ensemble du terminal. Ceci permet de réduire les coûts de maintenance, de rationaliser les stratégies de gestion des pièces de rechange et d'améliorer la disponibilité du système.
- Une cybersécurité adaptée aux opérations modernes – Basé sur un système d'exploitation administré et doté de fonctionnalités d'accès à distance sécurisé, PanelView Pro aide les fabricants à répondre à l'évolution des exigences en matière de cybersécurité, à soutenir les projets de modernisation et à réduire les risques dans l'ensemble des opérations connectées.
- Parcours de modernisation simplifié – PanelView Pro prend en charge la réutilisation des applications et les découpes les plus courantes sur les panneaux afin de faciliter la migration depuis les terminaux PanelView Plus 7 Performance. Cette compatibilité réduit le travail d'ingénierie et les temps d'arrêt, tout en évitant une refonte inutile du panneau.
« Les fabricants ont besoin de solutions pratiques pour moderniser leurs infrastructures IHM vieillissantes tout en assurant la continuité de la production et en renforçant la cybersécurité. Ils doivent également se préparer à des opérations intégrant l'IA, qui nécessitent une meilleure visibilité sur les activités de l'atelier et des informations contextuelles », a déclaré Craig Resnick, vice-président, ARC Advisory Group. « PanelView Pro répond à ces priorités grâce à des performances de visualisation accrues, une durabilité améliorée et une architecture modulaire qui favorise la réutilisation des applications, simplifie la migration depuis FactoryTalk View ME et aide à pérenniser les investissements existants. Cette approche axée sur le cycle de vie peut contribuer à réduire le coût, la complexité et les risques opérationnels liés à la modernisation, tout en favorisant la résilience à long terme, la maintenabilité et une prise de décision opérationnelle plus éclairée. »
PanelView Pro fait partie de la gamme de solutions de visualisation de Rockwell. Il permet aux clients de moderniser efficacement les applications FactoryTalk View ME tout en simplifiant la gestion du cycle de vie et en maintenant une expérience matérielle homogène sur les différentes solutions de visualisation. PanelView Pro sera disponible à partir du quatrième trimestre 2026, et des composants modulaires supplémentaires ainsi que des configurations étendues seront proposés en 2027.
Pour plus d'informations sur PanelView Pro, visitez le site de Rockwell.
Questions fréquentes :
Qu'est-ce que PanelView Pro ?
PanelView Pro de Rockwell Automation est un terminal graphique hautes performances conçu pour les applications industrielles exigeantes. Il combine une grande puissance de traitement, des graphiques réactifs, des fonctionnalités de cybersécurité renforcées et une architecture modulaire qui facilite la maintenance et la gestion du cycle de vie. Il simplifie également la migration des applications FactoryTalk View ME existantes, aidant ainsi les clients à moderniser leurs systèmes sans avoir à procéder à une refonte complète.
À qui s'adresse PanelView Pro?
PanelView Pro est destiné aux équipementiers (OEM), intégrateurs systèmes et utilisateurs finaux qui souhaitent moderniser une infrastructure IHM vieillissante tout en limitant les temps d'arrêt, le travail d'ingénierie et les risques opérationnels.
Quel défi PanelView Pro relève-t-il ?
De nombreux fabricants doivent remplacer leur matériel IHM vieillissant, mais ils s'inquiètent du redéveloppement des applications, de la refonte des panneaux et des interruptions de production. PanelView Pro offre une voie de migration peu intrusive qui permet de préserver les investissements dans FactoryTalk View ME tout en adoptant un matériel moderne.
Comment PanelView Pro simplifie-t-il la maintenance ?
Son architecture modulaire sépare les modules d'affichage et de logique, ce qui permet de remplacer des composants individuels plutôt que l'ensemble du terminal. Ceci aide à réduire les coûts de maintenance, améliorer la maintenance et simplifier la gestion des pièces de rechange.