Loading
Communiqué de Presse | 12 novembre 2026

Rockwell Automation présente les automates LogixEdge pour l'automatisation définie par logiciel

Cette plate-forme industrielle basée sur PC associe la commande Logix, l'edge computing et la prise en charge des applications conteneurisées.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
LogixEdge Controller

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le lancement de son automate LogixEdge™, une nouvelle plate-forme de commande industrielle conçue pour aider les fabricants à simplifier les architectures système et à accélérer l'automatisation définie par logiciel. En combinant la commande Logix, l'edge computing et les applications conteneurisées sur une plate-forme unique reposant sur l'IPC, les automates LogixEdge permettent aux fabricants de déployer et de gérer les charges de travail associées à l'automatisation et aux logiciels au plus près des opérations de production.

À mesure que les environnements industriels deviennent de plus en plus connectés, les fabricants cherchent de nouveaux moyens de rapprocher les technologies opérationnelles (OT) et les technologies de l'information (IT) afin de rester compétitifs sans accroître la complexité. Développés pour répondre à la demande croissante des clients pour des architectures prenant en charge à la fois la commande déterministe et le déploiement d'applications logicielles modernes, les automates LogixEdge permettent aux systèmes de commande et aux applications logicielles de fonctionner sur une plate-forme commune. Ils réduisent ainsi le besoin de matériel distinct tout en favorisant un déploiement plus flexible de l'automatisation, de la visualisation et des applications numériques au plus près des processus de production.

Grâce aux applications conteneurisées et aux pratiques modernes de gestion logicielle, les fabricants peuvent déployer, mettre à jour et gérer les logiciels de manière plus homogène à travers des opérations distribuées. Cette approche peut aider à réduire les délais de déploiement, à simplifier la gestion du cycle de vie et à créer une infrastructure d'automatisation plus adaptable.

« L'automatisation industrielle évolue d'architectures centrées sur le matériel vers des systèmes définis par logiciel, plus faciles à déployer, à gérer et à faire évoluer », déclare Stefano Schiavella, product manager chez Rockwell Automation. « Les automates LogixEdge associent la commande Logix et des capacités informatiques modernes sur une plate-forme commune, offrant ainsi aux fabricants une plus grande flexibilité tout en contribuant à réduire la complexité des systèmes. »

Ce nouveau produit témoigne de l'adoption croissante de l'automatisation définie par logiciel, qui permet de déployer plus efficacement les fonctions de commande, les applications et les outils d'analyse dans les environnements industriels. L'automate LogixEdge s'inscrit dans la vision de Rockwell Automation en matière d'automatisation définie par logiciel, en aidant les fabricants à connecter les personnes, les processus et la technologie afin de favoriser des opérations plus intelligentes et plus efficaces.

Pour en savoir plus sur l'automate LogixEdge, consultez le site Internet de Rockwell ou contactez votre distributeur.

Inscrivez-vous à l'Automation Fair 2026 pour découvrir les automates LogixEdge en action et les prochaines avancées de l'automatisation définie par logiciel.

Questions fréquentes :

Qu'est-ce qu'un automate LogixEdge ?
Un automate LogixEdge est un automate de Rockwell Automation reposant sur un PC industriel, qui réunit la commande Logix, l'edge computing et les applications conteneurisées sur une plate-forme unique. Il est conçu pour aider les fabricants à simplifier les architectures, à réduire les besoins en matériel et à soutenir les stratégies d'automatisation définie par logiciel.

Qu'est-ce que l'automatisation définie par logiciel ?
L'automatisation définie par logiciel est une approche qui dissocie les capacités logicielles du matériel dédié, permettant ainsi de déployer, gérer et mettre à jour de manière plus flexible la commande, l'analyse et d'autres applications industrielles. Les automates LogixEdge de Rockwell Automation prennent en charge l'automatisation définie par logiciel en permettant l'exécution de plusieurs charges de travail sur une plate-forme industrielle partagée.

Pourquoi les fabricants adoptent-ils des automates en périphérie qui combinent OT et IT ?
Les fabricants cherchent à simplifier les architectures, à réduire les besoins en matériel et à améliorer l'accès aux données opérationnelles. En réunissant les technologies opérationnelles (OT) et les technologies de l'information (IT) sur une plate-forme commune, les automates LogixEdge contribuent à réduire la complexité, à accélérer les initiatives de transformation numérique et à améliorer l'agilité opérationnelle.

Comment les automates LogixEdge s'intègrent-ils dans la gamme Logix ?
Les automates LogixEdge étendent la gamme Logix en combinant la commande Logix éprouvée avec des capacités d'informatique en périphérie sur une seule plate-forme. Conçus pour soutenir l'automatisation définie par logiciel, ils offrent aux fabricants une option flexible pour les applications qui tirent parti de l'exécution de la commande et des applications logicielles sur un même appareil, tout en complétant les solutions existantes basées sur Logix.

Publié 12 novembre 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

About the Rockwell Automation PartnerNetwork

Rockwell Automation believes we're better together—and we do our part by delivering an expansive, global partner ecosystem of market-leading technology, superior support and services, and an integrated and streamlined approach to business. Succeed on an international scale by utilizing our network's breadth of innovative technologies and services that no single vendor can provide alone. To learn more about how the PartnerNetwork is helping to deliver the value of The Connected Enterprise, visit PartnerNetwork Program.

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation présente les automates LogixEdge pour l'automatisation définie par logiciel
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose