Loading
ÉTUDE DE CAS | EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Recent ActivityRecent Activity

Melbourne Water atteint ses objectifs de développement durable

La technologie de Model Predictive Control (MPC) aide Melbourne Water à réduire le surplus de libération d'eau et à améliorer la conformité environnementale

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
rivière s’écoulant entre des berges de roches rouges
logo Melbourne Water

Melbourne Water appartient au gouvernement de l'État de Victoria. L'entreprise gère les principaux réseaux d'eau, d'égouts et de drainage dans la région de Melbourne. Elle s'occupe également de 25000 km de rivières et de ruisseaux qui assurent la santé des communautés et de l'environnement.

Défi
  • Protéger l'environnement en aval du réservoir Thomson
  • Répondre aux exigences de conformité environnementale
  • Conserver l'eau de source
Solution
  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™
Résultat
  • Conservation – 2 milliards de litres par an d’économies d’eau
  • Économies de coûts – économies de coûts continues et dépendance réduite à la désalinisation
  • Conformité – augmentation de 10 % de la conformité environnementale 

Défi

Le réservoir Thomson alimente l'un des plus grands réseaux d'approvisionnement en eau d'Australie. Exploité par Melbourne Water, il est au cœur de l'approvisionnement en eau de la ville de Melbourne et des banlieues environnantes. Pour protéger l'environnement de la rivière Thomson en aval du barrage, les débits de la rivière doivent être contrôlés et optimisés afin que la quantité d'eau libérée soit toujours correcte.

Trouver la quantité optimale d'eau à libérer est complexe. Si trop d'eau est libérée, la source d'eau est gaspillée. Si trop peu d'eau est libérée, les conditions environnementales en aval du barrage sont impactées et Melbourne Water ne respecte pas ses exigences minimales de conformité.

Melbourne Water doit prendre en compte le débit et les niveaux de la rivière existants, qui sont impactés par l'irrigation des cultures, le ruissellement des précipitations, le débit des affluents et l'évaporation. Ils doivent également prendre en compte la demande fluctuante des clients. De plus, il existe un délai pouvant aller jusqu'à 10 heures entre le moment où les changements sont apportés aux débits libérés au barrage et le moment où ces changements sont visibles au point de conformité le plus éloigné.

La complexité du réseau, associée à des facteurs tels que le délai et de multiples variables environnementales, a fait de ce système un candidat idéal pour la commande prédictive par modèle (MPC).

Solution

Kalypso, une entreprise de Rockwell Automation, a collaboré avec Melbourne Water pour aider à contrôler l'eau quittant le réservoir Thomson avec une efficacité et une précision accrues en mettant en œuvre la technologie de commande prédictive du modèle FactoryTalk Analytics PavilionX™  de Rockwell Automation.

Bien que l'industrie de l'eau soit relativement mature en matière d'automatisation et d'optimisation des systèmes, la qualité, la variabilité des processus, les pannes et les temps d'arrêt restent des défis persistants.

La complexité des calculs, la durée de concentration et la vitesse et la précision requises ne sont pas adaptées aux capacités humaines. La commande prédictive du modèle applique une couche de science des données au-dessus des contrôles réglementaires existants pour surveiller en permanence et optimiser de manière prédictive le comportement des processus.

Pour Melbourne Water, le système MPC analyse un ensemble de variables (débits des affluents, précipitations, évaporation, consommation d'irrigation, etc.) en temps réel et en continu, en prédisant et en pilotant les ajustements de consigne pour maintenir un fonctionnement optimal du système, en éliminant la contrainte d'une observation prolongée des opérations conventionnelles et en éliminant la cause première de la variabilité, des pannes et des temps d'arrêt.

Résultat

Grâce au nouveau système, Melbourne Water a pu économiser 2 milliards de litres d'eau par an, économiser de l'énergie et réduire la pression sur la main-d'œuvre tout en améliorant la conformité. Melbourne Water a placé la barre très haut en matière d'opérations autonomes et de gestion responsable d'une ressource naturelle critique.

Publié 10 janvier 2024

Sujets: Drive Sustainability Traitement des eaux usées Model Predictive Control
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

S’abonner maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Melbourne Water atteint ses objectifs de développement durable
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose