Vous pourriez également être intéressé par
Un important terminal de traitement de gaz naturel au Brésil joue un rôle essentiel dans l'infrastructure énergétique du pays, en soutenant plus d'un tiers de la production d'énergie nationale.
- Une infrastructure vieillissante a contribué aux défaillances du système, entraînant des temps d'arrêt de production pour l'unité de traitement manipulant des volumes de gaz naturel critiques
- Un firmware obsolète a exposé l'infrastructure critique à des vulnérabilités
- Des pièces de rechange limitées et une documentation incomplète ont accru les risques
- Firmware AADvance®
- Plate-forme basée sur Windows 10
- Évaluations des risques et validation de la cybersécurité
- Surveillance et diagnostics en temps réel
- Mise à niveau sans temps d'arrêt sur l'unité de traitement du gaz critique
- Réduction à zéro des arrêts imprévus et amélioration de la fiabilité du système
- Renforcement de la posture de cybersécurité et réduction des vulnérabilités opérationnelles
- Obtention de la conformité aux normes de sécurité SIL-3
- Mise en place d'un cadre évolutif pour la croissance future
Défi
Systèmes vieillissants et risques de cybersécurité
Un terminal de traitement de gaz naturel majeur au Brésil, essentiel pour plus d'un tiers de la production d'énergie du pays, était confronté à des risques opérationnels croissants en raison de l'ancienneté de l'infrastructure et de la technologie obsolète.
L'installation s'appuyait sur un système de sécurité existant en place depuis plus d'une décennie, qui a commencé à connaître des défaillances matérielles, en particulier au niveau des modules d'E/S et des communications PLC. Ces problèmes ont contribué à des arrêts imprévus et ont introduit une incertitude opérationnelle dans un environnement où la fiabilité est essentielle.
Parallèlement, le système fonctionnait avec un firmware obsolète dans un environnement Windows 7, exposant l'infrastructure critique à des vulnérabilités de cybersécurité. Le terminal était soumis à une pression croissante pour moderniser ses systèmes afin de répondre aux normes de sécurité actuelles.
Des contraintes supplémentaires ont intensifié ces défis. Par exemple, le terminal était confronté à une disponibilité limitée des pièces de rechange et à une documentation incomplète. De plus, compte tenu de la nature critique des opérations, le terminal nécessitait une stratégie de restauration robuste afin que le système puisse revenir à son état d'origine en cas de problème majeur.
Solution
Modernisation stratégique du firmware et atténuation des risques
La mise à niveau du système s'est déroulée en deux phases. Pendant la préparation, des modules d'E/S de rechange et un processeur existant ont été sécurisés pour faire face aux défaillances potentielles. Parallèlement, la documentation de la boucle de sécurité SIL 3 a été validée pour garantir la précision des tests. De plus, des experts en cybersécurité ont mené des évaluations des risques collaboratives afin que la station de travail SIS sous Windows 10 soit conforme aux normes industrielles.
Système de commande de sécurité AADvance® prenant en charge la mise à niveau du firmware et des opérations sécurisées et fiables
Lors de la phase d'exécution, l'installation a déployé le firmware AADvance®, a migré vers l'environnement de développement modernisé et a effectué des tests de diagnostic améliorés sur les communications des automates programmables pour anticiper les problèmes d'interopérabilité. Des outils de surveillance en temps réel ont également été utilisés pour détecter les anomalies, tandis qu'un protocole de restauration par étapes a permis de maintenir la continuité opérationnelle.
Après la mise à niveau, des équipes transversales ont validé la conformité SIL-3 à travers des scénarios de défaillance simulés. Des tests rigoureux ont été effectués pour confirmer l'absence de risques résiduels pour la sécurité ou la production.
Résultat
Fiabilité, cybersécurité et conformité en matière de sécurité améliorées
La modernisation du système a été réalisée sans interrompre les opérations de l'unité de traitement du gaz du terminal, qui traite un volume critique de gaz naturel, soit environ 1600 m³/h. La mise à niveau a résolu les problèmes matériels et de cybersécurité, réduisant à zéro les arrêts imprévus et assurant la conformité SIL-3.
La migration vers une plate-forme moderne basée sur Windows 10 a renforcé la résilience du terminal, réduisant l'exposition aux vulnérabilités. L'environnement mis à niveau s'est aligné sur les normes de sécurité actuelles, fournissant une base plus résiliente pour la protection des infrastructures critiques.
Prêt pour les opérations futures
Enfin, l'installation a établi un cadre évolutif pour les futures mises à niveau du système. Suite au succès du projet, des efforts de modernisation supplémentaires ont été approuvés pour une mise en œuvre pendant les fenêtres de maintenance planifiées afin de continuer à s'améliorer sans perturber les opérations.
Publié 25 juin 2026