Vous pourriez également être intéressé par
Fenagy conçoit et fabrique des pompes à chaleur industrielles, des refroidisseurs et des systèmes de chauffage et de refroidissement combinés basés sur des réfrigérants naturels – CO₂ et hydrocarbures.
RLAY A/S est un fabricant et fournisseur de panneaux électriques et de services électromécaniques axé sur la qualité et le service.
- Croissance rapide et besoins évolutifs en matière de panneaux de commande
- Exigences de production et de livraison à haut volume
- Besoin d’un fournisseur collaboratif et techniquement compétent
- RLAY sélectionné pour la flexibilité et l'expertise de production
- Concept de panneau de commande standardisé avec les outils CUBIC
- Conception de jumeau numérique à l'aide de l'intégration du logiciel Galaxy
- Développement et innovation électriques accélérés
- Production en série efficace et adaptable avec des délais de livraison courts
- Solution évolutive prête pour la croissance future du marché
Développer la production durable de pompes à chaleur avec une commande électrique fiable
Depuis sa création en 2020, Fenagy A/S a connu une croissance remarquable. En tant qu'équipementier danois spécialisé dans les grands systèmes de réfrigération et de pompes à chaleur durables, l'entreprise répond à la demande croissante de solutions écologiques et écoénergétiques.
Leurs systèmes avancés réduisent considérablement la consommation d'énergie, aidant les clients à réduire les coûts opérationnels et à minimiser leur empreinte carbone. En utilisant uniquement des réfrigérants naturels tels que le CO₂ et les hydrocarbures, Fenagy garantit l'efficacité et un impact environnemental minimal par rapport aux alternatives synthétiques traditionnelles. Alimentés par l'électricité, leurs systèmes intègrent en outre des sources d'énergie renouvelable pour limiter la dépendance aux combustibles fossiles, ce qui en fait les systèmes de chauffage et de refroidissement les plus visionnaires au monde.
Développés pour des secteurs tels que le chauffage urbain, la CVC et les centres de données, les systèmes nécessitent une commande électrique fiable pour un fonctionnement ininterrompu. À mesure que Fenagy a grandi, son besoin de tableaux électriques plus performants a également augmenté.
Fin 2023, ils ont identifié RLAY, un partenaire de CUBIC, une entreprise Rockwell Automation, comme leur nouveau fournisseur pour le panneau de commande de leur pompe à chaleur H-2600 et les armoires en acier inoxydable pour les évaporateurs du système.
Fenagy a été confronté à trois défis critiques dans le choix d'un nouveau fournisseur : « Nos exigences évoluent rapidement et de nouvelles solutions de panneau de commande doivent être constamment développées. Un nouveau fournisseur doit être capable de soutenir le développement, de livrer de grandes quantités et de s'adapter facilement à la production pour suivre la demande et la croissance de Fenagy », déclare Niels Erik Bjerregaard, ingénieur électricien chez Fenagy A/S.
Une approche collaborative et une expertise technologique étaient essentielles pour soutenir le développement des solutions électriques de Fenagy.
Conception standardisée de panneau de commande grâce au partenariat
Après avoir évalué plusieurs candidats, Fenagy a choisi le partenaire de longue date de CUBIC,RLAY, pour leur approche collaborative, leur expertise, leur flexibilité et leur expérience dans la production en série. Dès le premier mois, la première livraison a été effectuée et la relation s’est rapidement transformée en un partenariat précieux.
Une étape initiale cruciale a consisté à conceptualiser des idées et des exigences dans une solution de panneau de commande standardisée permettant une production en série efficace et ajustable. Grâce à des échanges et un dialogue constructif, le vaste savoir-faire de RLAY est devenu un atout important dans le développement et l’innovation continus de panneaux de commande adaptés aux besoins évolutifs de Fenagy.
Le partenariat avec RLAY a également permis à Fenagy de bénéficier de séances de sparring, de formation précieuses, ainsi que d’outils supplémentaires de CUBIC pour améliorer encore le développement. En particulier, le logiciel de conception CUBIC Galaxy, qui s’intègre au logiciel de CAO électrique existant de Fenagy, a permis de passer de la conception 2D à la conception 3D et de tirer pleinement parti des principes du jumeau numérique.
« Ensemble, nous avons développé un concept standardisé qui permet une production en série avec la possibilité d’effectuer des ajustements en fonction des préférences du client final. Les connaissances de RLAY, l’assistance de CUBIC et le logiciel Galaxy jouent tous un rôle important dans ce processus », déclare Niels.
L’atelier moderne de 4500 m² de RLAY et son expertise en production en série lui ont permis de répondre aux besoins anticipés de Fenagy, à savoir 70 panneaux de commande et près de 450 armoires en acier inoxydable personnalisées au cours de la première année.
Être CUBIC Partner permet à RLAY d’intégrer les avantages du système modulaire CUBIC, ce qui simplifie et accélère l’assemblage pour prendre en charge de grands volumes et garantir une qualité constante et des délais de livraison plus courts.
« Le système modulaire CUBIC offre une grande flexibilité et nous rend plus compétitifs. Il soutient nos capacités en production en série et nous permet de répondre efficacement aux demandes de gros volumes tout en maintenant une qualité constante et des délais de livraison rapides », déclare Lars Farsø, PDG de RLAY.
En choisissant RLAY, Fenagy a atteint son objectif de désigner un nouveau fournisseur capable d'accélérer le développement électrique et de soutenir la croissance continue.
Innovation électrique améliorée
La collaboration avec RLAY a accéléré le développement électrique de Fenagy. L'approche collaborative entre Fenagy, RLAY et CUBIC continue d'être un atout clé pour innover dans les systèmes électriques de Fenagy.
Production flexible, adaptation rapide
Les capacités de production en série de RLAY et l'utilisation du système modulaire CUBIC offrent à Fenagy la flexibilité nécessaire pour s'adapter rapidement à l'évolution des exigences techniques et des clients tout en maintenant l'efficacité de la production.
Prêt pour la croissance future
La capacité de RLAY à raccourcir les délais de livraison et à répondre aux fortes demandes de production garantit que Fenagy est bien préparé à répondre aux besoins actuels et futurs du marché et à poursuivre sa croissance.
Les clients de Fenagy couvrent divers secteurs, chacun avec des exigences uniques. La solution de panneau de commande standardisée développée avec RLAY est facilement ajustable, grâce au logiciel de conception CUBIC Galaxy et aux principes du jumeau numérique. Cela permet des modifications rapides et précises dans la production en série, garantissant que le produit final répond aux besoins spécifiques des clients tout en maintenant des performances élevées.
Grâce à la flexibilité du système modulaire CUBIC, les ajustements et mises à jour futurs de la conception peuvent être rapidement reflétés dans la production de RLAY, garantissant que Fenagy reste agile et compétitif.
Publié 22 septembre 2025