Pour de nombreuses entreprises, l'assistance à distance se présente ainsi : un technicien découvre un problème et appelle un collègue pour trouver la solution. Des heures passées au téléphone peuvent aboutir à une solution rapide – ou l'usine peut être confrontée à un arrêt prolongé.
L'usine pharmaceutique Polpharma de Starogard Gdański, en Pologne, connaît bien ce scénario. Cette usine est la seule installation de Polpharma en Pologne à produire à grande échelle des principes actifs pharmaceutiques (API), ou les substances actives pour la fabrication de formes médicamenteuses finies.
Leur capacité de production annuelle est de 3.9 milliards de comprimés et de capsules, et de 118 millions d'unités sous forme liquide (préparations injectables dans des emballages en polyéthylène et des ampoules en verre, ainsi que des liquides d'infusion et des liquides pour usage externe). La production annuelle d'API est de 600 t.
Leur portefeuille étendu et varié, ainsi que des années d'expérience, permettent à Polpharma d'offrir des produits et des solutions modernes aux entreprises pharmaceutiques du monde entier. Environ 20 % des substances qu'ils fabriquent sont utilisées pour la production de leurs propres formes médicamenteuses finies. Le reste est destiné à des entreprises externes, dont 95 % sont exportées, principalement vers d'autres pays de l'UE et vers l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, l'Afrique du Nord, la Corée et le Japon. Ils sont présents sur six continents et leur position sur le marché est en croissance.
Ainsi, lorsqu'un problème survient, l'arrêt peut affecter des millions de personnes.