Vous pourriez également être intéressé par
Promation est une entreprise spécialisée dans l'automatisation et la robotique, avec une expertise particulière dans les sciences de la vie, notamment les radiopharmaceutiques et les isotopes médicaux. L'entreprise développe et intègre des solutions d'automatisation avancées qui aident les fabricants à relever les défis complexes de la production grâce à l'ingénierie, la robotique, l'intégration de systèmes et les technologies numériques. Servant des industries hautement réglementées, Promation travaille en étroite collaboration avec les clients pour fournir des solutions sur mesure qui améliorent la productivité, renforcent la qualité, renforcent la sécurité des travailleurs et soutiennent des opérations évolutives. Son attention croissante à la production de radiopharmaceutiques reflète le besoin de l'industrie pour des approches basées sur l'automatisation qui peuvent soutenir la commercialisation, la traçabilité et l'efficacité opérationnelle.
- Soutenir la fabrication de radiopharmaceutiques à mesure que les nouvelles thérapies se rapprochent de la commercialisation
- Adapter la production tout en maintenant la sécurité, la qualité et la traçabilité
- Connecter la production, la qualité, l'inventaire et la logistique tout au long du cycle de vie de fabrication
- Commande de sécurité CompactLogix®Commande de mouvement et systèmes d'asservissement Kinetix®
- (Unified Robot Control)
- IHM FactoryTalk® Optix™MES FactoryTalk® PharmaSuite®
- Logiciel de jumeau numérique Emulate3D®
- Solutions intégrées de sécurité, d'E/S, de détection et d'informatique industrielle
- Modélise une approche numérique connectée pour la fabrication de radiopharmaceutiques
- Unifie les flux de production, de qualité, d’inventaire et de logistique
- Améliore la traçabilité et la visibilité opérationnelle
- Accélère le développement et la validation grâce au jumeau numérique
- Simplifie l’intégration du système d’automatisation et de la robotique
Promation s'est associé à Rockwell pour développer une plate-forme de fabrication de produits radiopharmaceutiques connectée qui regroupe les technologies d'automatisation, de robotique, d'exécution de la fabrication et de jumeau numérique. Conçue comme une plate-forme de démonstration technologique, la solution montre comment les technologies numériques peuvent connecter les processus de production aux systèmes d'entreprise tout en prenant en charge les exigences opérationnelles et réglementaires en constante évolution du secteur.
La fabrication de radiopharmaceutiques entre dans une phase de croissance rapide. Bien que seules quelques thérapies soient actuellement approuvées commercialement, des centaines d'autres progressent dans les essais cliniques et se dirigent vers la commercialisation. Alors que les fabricants se préparent à une demande accrue, ils doivent augmenter la capacité de production tout en respectant des exigences strictes en matière de sécurité, de qualité, de traçabilité et de rapidité.
Contrairement aux produits pharmaceutiques conventionnels, les radiopharmaceutiques ne peuvent pas être stockés efficacement, car leur activité thérapeutique diminue continuellement en raison de la décroissance radioactive, créant une course perpétuelle contre la montre de la production à l'administration au patient, ce qui rend une production et une distribution efficaces essentielles. Les fabricants doivent produire, conditionner, documenter et livrer rapidement les thérapies tout en minimisant l'exposition des travailleurs aux matériaux radioactifs.
« De nombreuses thérapies radiopharmaceutiques arrivent à maturité et seront commercialisées dans les prochaines années. Une fois qu'elles sont à l'étape de l'homologation commerciale, la seule façon de les fabriquer est d'utiliser un système d'automatisation. »
Pour stimuler l'innovation dans la fabrication de produits radiopharmaceutiques, Promation s'est associé à Rockwell pour développer une plate-forme de démonstration technologique qui intègre l'automatisation, la robotique, l'exécution de la fabrication et la connectivité d'entreprise. La plate-forme présente un flux de travail numérique connecté qui relie les équipements de production à l'exécution de la fabrication, à l'inventaire, aux commandes et aux systèmes logistiques.
De nombreux systèmes actuellement utilisés pour soutenir la production pharmaceutique fonctionnent de manière indépendante. « Le véritable défi consiste à les relier entre eux par le biais d'une plate-forme qui leur permettra de se connecter au système ERP », explique Mike Robertson, directeur général adjoint chez Promation. « Toute l'infrastructure qu'ils ont pour la production pharmaceutique est toujours réalisée en externe par rapport à l'équipement. Notre solution montre que tout est lié ensemble. »
La plate-forme montre comment les technologies connectées peuvent combler le fossé entre la production et les systèmes d'entreprise, créant ainsi un flux d'informations transparent tout au long du cycle de vie de la fabrication.
Accélérer le développement grâce aux jumeaux numériques
Rockwell a joué un rôle essentiel dans le développement de la plate-forme, en intégrant CompactLogix® pour la commande de sécurité, FactoryTalk® Optix™ pour la visualisation, PharmaSuite® MES, le logiciel de jumeau numérique Emulate3D®, et la technologie Unified Robot Control.
Grâce à Emulate3D®, l'équipe de Promation a pu développer, tester et valider les fonctionnalités du système avant la construction de l'équipement physique. La mise en service virtuelle a permis de vérifier le comportement de l'équipement, les flux de travail et les intégrations dès le début du processus de développement, réduisant ainsi les risques et accélérant le développement. Comme l'explique M. Robertson, « Nous pouvons faire tout cela dans le jumeau numérique. Et cela réduit votre temps de développement, de sorte qu'une fois l'équipement construit, vous êtes pratiquement prêt à démarrer, vous testez simplement le matériel. »
La plate-forme montre également comment la technologie Unified Robot Control peut intégrer la commande robotique directement dans le système d'automatisation, éliminant ainsi le besoin d'un automate de robot distinct et simplifiant la coordination entre les opérations d'automatisation et de robotique.
La plate-forme de démonstration aide les fabricants à envisager une approche connectée de la gestion des informations et des opérations tout au long du cycle de vie de la fabrication. La collaboration étroite entre Promation et Rockwell a été déterminante pour donner vie à la plate-forme. « La collaboration a été excellente. Ils ont vraiment fait un pas en avant et ont apporté beaucoup de soutien, notamment dans les nouvelles technologies », a déclaré Robertson.
Publié 28 octobre 2026