Vous pourriez également être intéressé par
Une plate-forme offshore en mer du Nord opérant dans un environnement à l’espace limité avait besoin de systèmes de sécurité fiables pour maintenir une production continue et protéger l’intégrité opérationnelle.
- Composants vieillissants du système de sécurité incendie et gaz avec des taux de défaillance élevés
- Espace limité dans l'armoire pour l'installation de nouveaux matériels
- Nécessité d'intégration avec le système d'arrêt d'urgence (ESD) et les systèmes de matrice existants
- Risques associés au câblage et à l'infrastructure existants
- Nécessité de modernisation sans interrompre la production offshore
- Stratégie de modernisation utilisant l'expertise en système de sécurité de Rockwell AutomationRemplacement des composants d'E/S obsolètes tout en conservant l'infrastructure critique
- Systèmes préassemblés et testés en usine pour réduire le temps d'installation
- Options de mise à niveau par phases alignées sur les besoins opérationnels
- Maintien des opérations continues sans temps d'arrêt pendant la migration
- Fiabilité du système améliorée
- Réduction des coûts de maintenance et du risque opérationnel à long terme
- Conformité totale en matière de sécurité grâce à des performances de système validées
- Architecture de système de sécurité évolutive et prête pour l'avenir
Défi
Infrastructure de sécurité vieillissante et contraintes d'espace
Une plate-forme pétrolière et gazière de production offshore en mer du Nord était confrontée à des défis croissants avec son système de sécurité incendie et gaz vieillissant. Les composants obsolètes, notamment les sous-systèmes d'E/S et le matériel de soutien, présentaient des taux de défaillance plus élevés, ce qui augmentait les besoins de maintenance et le risque opérationnel.
La plate-forme était également confrontée à un espace physique limité dans les armoires de commande existantes, ce qui rendait difficile l'installation de nouveaux matériels. Tout effort de modernisation devait trouver un équilibre entre les mises à niveau du système et les contraintes physiques strictes ainsi que les limitations de l'infrastructure existante.
Intégration complexe sans perturbation
Le système de sécurité était étroitement intégré à d'autres systèmes critiques, notamment le système d'arrêt d'urgence (ESD) et les panneaux matriciels câblés. La mise à jour d'une partie du système nécessitait une coordination minutieuse pour maintenir un fonctionnement sûr et une fiabilité sur tous les systèmes interconnectés.
Le câblage et l'infrastructure existants ajoutaient à la complexité, introduisant des risques lors du réacheminement ou du remplacement des composants. La plate-forme exigeait également que toute mise à niveau soit réalisée sans interrompre la production, ce qui rendait le calendrier, l'exécution et l'atténuation des risques essentiels à la réussite du projet.
Armoire de commande prenant en charge le système de sécurité pour la production offshore de pétrole et de gaz, modernisée pour améliorer la fiabilité, réduire la maintenance et maintenir des opérations continues
Solution
Stratégie de rénovation pour la modernisation
L'équipe de l'installation a utilisé une stratégie de modernisation axée sur la rénovation de l'infrastructure existante plutôt que sur son remplacement complet. Les composants d'E/S obsolètes, les alimentations et le matériel de support ont été remplacés, tandis que les automates et l'infrastructure de matrice ont été conservés pour réduire le coût et la complexité.
Cette approche a permis à la plate-forme de moderniser son système de sécurité sans nécessiter de refonte complète ni d'espace supplémentaire. En tirant parti de l'équipement existant lorsque cela était possible, la solution a maximisé l'efficacité et minimisé les perturbations.
Déploiement efficace et mises à niveau flexibles
Pour réduire le risque et le temps d'installation, les assemblages de systèmes ont été préfabriqués et testés avant la livraison. Cela a permis un déploiement plus rapide en production offshore et la validation des performances du système avant l'installation.
La solution a également utilisé efficacement les structures de montage et le câblage existants, simplifiant l'installation et réduisant le besoin de modifications. Des options de mise à niveau flexibles ont été introduites pour les interfaces opérateur, permettant à la plate-forme d'aligner les efforts de modernisation sur les priorités opérationnelles et les contraintes budgétaires.
Résultat
Modernisation en douceur et gains de fiabilité
La modernisation a été réalisée avec succès sans interrompre les opérations offshore, en maintenant une production continue tout au long de la mise à niveau. En remplaçant les composants obsolètes, la plate-forme a considérablement amélioré la fiabilité du système et réduit le risque de défaillances des composants.
Le système mis à jour a fourni des performances plus stables et plus fiables afin que les fonctions de sécurité continuent de fonctionner dans un environnement offshore exigeant.
Réduction des coûts et systèmes prêts pour l'avenir
La réutilisation stratégique des automates, des systèmes matriciels et de l'infrastructure existants a permis de réduire les coûts globaux du projet tout en apportant des améliorations de performance. En même temps, les sous-systèmes d'E/S modernisés ont amélioré la maintenabilité et réduit les exigences de service à long terme.
L'approche de mise à niveau flexible a également créé une voie évolutive pour les améliorations futures. Avec un système de sécurité plus standardisé et plus fiable en place, la plate-forme est mieux positionnée pour soutenir les opérations en cours et les efforts de modernisation futurs.
Publié 1 juillet 2026