Loading
ÉTUDE DE CAS | MÉTAUX
Recent ActivityRecent Activity

Everyday Technologies crée un inventaire en direct avec le système ERP

Everyday Technologies a modernisé ses opérations et créé un inventaire en direct avec le système ERP Plex, ce qui a permis de rationaliser la production et d'améliorer les capacités de prévision.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
employé-en-uniforme-dans-un-atelier-de-travail-des-métaux
logo-technologies-quotidiennes

Everyday Technologies a modernisé ses opérations et créé un inventaire en temps réel avec le système ERP Plex, ce qui a permis de rationaliser la production et d'améliorer les capacités de prévision.

Cody Lee
Cody Lee
PDG et propriétaire, Everyday Technologies
Défi
  • Système ERP obsolète, sans capacités de prévision et de donnée temps réel
  • Gestion manuelle des stocks, entraînant des inefficacités et un stock excessif
  • Absence de planification stratégique pour les commandes futures, entraînant une prise de décision réactive
Solution
  • Plex ERP
Résultat
  • Réduction de 20 % du stock disponible au cours des trois premiers mois
  • Capacité à prévoir les besoins en stock jusqu’à 6 mois à l’avance
  • Amélioration de la prise de décision en donnée temps réel et de l’efficacité opérationnelle
 

Défi

Prêt à moderniser et à améliorer l'efficacité avec un nouveau système ERP

Everyday Technologies, basé à Sidney, dans l'Ohio, est une entreprise de travail des métaux qui fournit des services de découpe laser, de pliage, de soudage et de revêtement en poudre aux équipementiers. En incarnant la devise « Le succès du client est notre succès », l'entreprise a reconnu la nécessité d'un système ERP plus avancé après avoir utilisé la même solution pendant plus de 15 ans. Bien que le système remplissait des fonctions de base, « il manquait vraiment des fonctionnalités modernes et plus robustes que l'on trouve dans un système actuel », déclare Cody Lee, PDG et propriétaire d'Everyday Technologies.

Le système précédent, hébergé sur un serveur local, présentait également plusieurs limites. L'entreprise avait besoin d'une plate-forme de fabrication intelligente basée sur le cloud capable de fournir des donnée temps réel, d'améliorer l'efficacité et de leur permettre de projeter avec précision les besoins futurs.

Solution

Mise en œuvre de Plex ERP pour des donnée temps réel et un inventaire en direct

Après avoir évalué d'autres systèmes ERP, l'entreprise a choisi Plex ERP, une solution cloud qui permettait un accès en temps réel aux données de production, un contrôle automatisé des stocks et des capacités de prévision. Le système leur a permis de projeter avec précision les besoins futurs et de gérer l'inventaire de manière plus stratégique. « Nous n'avions jamais vu une fonctionnalité cloud comme celle de Plex », déclare Lee. Il a reconnu Plex comme la solution la mieux adaptée à l'entreprise.

Pendant la phase de mise en œuvre, Everyday Technologies et Plex ont identifié et mis en place des stations de travail stratégiques dans l'atelier. Ces stations ont permis à l'équipe d'exploiter le panneau de contrôle Plex et de rationaliser les flux de travail. Les employés ont reçu une formation complète, ce qui les a aidés à se familiariser avec le nouveau système.

Résultat

Production rationalisée et avantages de la gestion d'inventaire en temps réel

La mise en œuvre du système ERP Plex a transformé Everyday Technologies. Lee explique : « La première chose que nous avons pu faire avec Plex et que nous ne pouvions pas faire avec notre ancien système était d'avoir un inventaire perpétuel en temps réel. » Auparavant, la gestion des stocks était dispersée sur plusieurs feuilles de calcul qui nécessitaient une supervision manuelle. Désormais, toutes les données d'inventaire sont centralisées et en direct dans Plex. Chaque composant d'achat et article fabriqué est codé par code-barres et géré systématiquement en donnée temps réel.

Plex a également amélioré le flux de travail de l'entreprise. Avec l'inventaire en direct, Everyday Technologies est en mesure d'isoler la capacité de chaque centre de travail et de se concentrer uniquement sur les tâches et les matériaux nécessaires.

Comme le conclut Lee, « Nous avons eu beaucoup de gains rapides ces derniers mois. Il y a beaucoup de choses que nous savons qui existent et que l'équipe est enthousiaste à l'idée de mettre en œuvre. »

Publié 2 décembre 2024

Sujets: Accelerate Digital Transformation Transformation numérique Sidérurgie Plex ERP
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Everyday Technologies crée un inventaire en direct avec le système ERP
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose