Loading
Étude de cas | Emulate3D
Recent ActivityRecent Activity

La mise en service plus rapide des BHS décolle avec Kasa

Grâce au logiciel de jumeau numérique dynamique Emulate3D, cet intégrateur système rationalise les tests de commande, réduit le travail sur site – et plus encore.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Des ingénieurs examinent l'émulation de la manutention des bagages sur un moniteur d'ordinateur.

Défi

  • Accélérer la conception, les tests et la mise en œuvre des systèmes de manutention des bagages (BHS). 

Solution

  • Logiciel de jumeau numérique dynamique Emulate3D.

Résultats

  • Permet au système de tester rapidement plusieurs scénarios – et à distance – pendant le Factory Acceptance Test (FAT).
  • Prend en charge le développement d'outils personnalisés qui optimisent le processus de test.
  • Réduction du temps nécessaire à la mise en service et au démarrage sur site, de 4–6 semaines à 6 jours.

Réunir les passagers avec leurs bagages enregistrés est une routine dans n'importe quel aéroport. Mais derrière chaque carrousel de récupération des bagages se cache un réseau complexe d'horaires de vol, de systèmes de réservation et d'équipements de convoyage. Et un système de manutention des bagages (BHS) qui doit suivre, trier et attribuer avec précision chaque pièce.

Kasa Controls & Automation est à la hauteur de la tâche. Depuis 1974, cette entreprise du Kansas fournit des systèmes de commande et d'automatisation à des clients dans des secteurs aussi divers que l'automobile, la finition de peinture et la manutention des céréales. Kasa applique également son expertise étendue en matière de manutention pour fournir des solutions de manutention des bagages – et se construit une position de leader sur ce marché.

« Chaque projet est un nouveau casse-tête », a déclaré Syd Panzer, responsable de l'ingénierie de la programmation chez Kasa Controls & Automation. « Nous sommes fiers de collaborer étroitement avec nos clients pour définir la portée – et concevoir des systèmes qui fournissent les données dont ils ont besoin pour résoudre les défis commerciaux. »

Défis et exigences uniques

Quel que soit le secteur d'activité – et qu'il s'agisse d'un projet vierge ou d'un projet existant – un calendrier d'exécution agressif fait généralement partie de l'équation pour tout intégrateur de système.

« En tant qu'intégrateur de commandes, nous sommes généralement la dernière équipe sur le site avant le début de la production ou de l'exploitation », a déclaré Adam Casada, responsable de l'émulation chez Kasa Controls & Automation. « Cela signifie que notre calendrier est souvent tributaire de plusieurs entrepreneurs qui nous précèdent, et tout retard dans leur calendrier entraîne une compression du nôtre. »

Mais la construction d'un BHS pour un nouveau terminal d'aéroport ou l'optimisation d'un système existant introduit des défis supplémentaires.

Les solutions BHS contrôlent souvent des kilomètres de convoyeurs à bande et de cellules photoélectriques – et doivent s'intégrer aux systèmes de planification des vols, d'information des passagers et de contrôle des bagages de la TSA. Pour minimiser toute perturbation du service, il est essentiel d'intégrer la redondance dans l'ensemble du système de commande Rockwell Automation.

« En général, nous construisons un système de commande redondant en utilisant des contrôleurs Allen-Bradley® ControlLogix®  », a déclaré Panzer. « Bien entendu, les tests de commande sont également essentiels. »

Pour garantir que les systèmes seront livrés dans les délais et fonctionneront conformément aux spécifications, les projets BHS exigent de plus en plus des tests de commande basés sur un logiciel d'émulation.

Un meilleur FAT avec le logiciel Emulate3D

« Notre entrée sur le marché de la manutention des bagages nous a conduits au logiciel Emulate3D™ », a déclaré Casada. « Notre client avait besoin d'un jumeau numérique pour valider le code PLC avant d'arriver sur site. »

Avec le logiciel Emulate3D, Kasa peut créer un modèle virtuel précis – ou jumeau numérique – du BHS pendant la phase de conception. L'équipement modélisé est une copie conforme de l'équipement réel, avec des paramètres physiques et numériques tels que la vitesse et l'accélération, la gravité et la friction, le câblage et les E/S, ainsi que d'autres paramètres.

En connectant le PLC et le système de commande SCADA au modèle, et en faisant passer des bagages modélisés à travers celui-ci, Kasa peut tester avec précision les commandes, bien avant que le système réel ne soit disponible. L'émulation permet également à Kasa de traiter rapidement plusieurs scénarios pendant le test de réception en usine (FAT).

« L'émulation pilote le FAT », a déclaré Panzer. « Le logiciel nous permet de reproduire exactement ce que ferait le système réel – et de manipuler les sacs dans le modèle selon chaque tâche. »

Grâce au logiciel, Kasa a également créé des outils qui rationalisent certains processus de test. Par exemple, un test exige qu'un sac arrive à une cellule photoélectrique plus rapidement que prévu en fonction de la vitesse du convoyeur. Manipuler le sac virtuel à l'aide d'une souris est une façon d'exécuter le test.

« Avec Emulate3D, j'ai créé un moyen plus simple de montrer un problème courant qui peut survenir avec des sacs lorsqu'ils circulent dans un système », a expliqué Alan Pereira, programmeur principal en commandes chez Kasa Controls & Automation. « Habituellement, vous essayez de recréer ce problème dans un logiciel de simulation en utilisant votre souris pour manipuler un sac – mais cela prend du temps et n'est pas très précis. »

 « Mon test de manutention créé dans Emulate3D a montré exactement ce qui se passerait si ce problème survenait – correctement à chaque fois », a poursuivi Pereira. « Cela a permis de réduire les reprises et d'accélérer le processus d'acceptation. » 

Moins de temps sur site

En fin de compte, la possibilité de tester les commandes virtuellement permet de passer moins de temps sur site – et d'accélérer la mise en service du système dans son ensemble.

« En raison de la pandémie de COVID-19, nous avons réalisé un FAT réussi sur Zoom pour un client », a déclaré Panzer. « L'émulation leur a donné tellement confiance que nous avons pu réduire considérablement notre délai de démarrage. »


Kasa prévoyait initialement d'être sur site pendant 4–6 semaines pour le démarrage. Au lieu de cela, l'entreprise a terminé la mise en service en 6 jours.


Mais les tests de réception sur site intégrés (iSAT) ne sont pas un événement par étapes et réservent encore des surprises. Dans un cas, la personne assistant à un test a appuyé de manière inattendue sur un arrêt d'urgence en aval de la zone de test, près d'un point de fusion de convoyeur.

« Notre système a correctement identifié la condition anormale et s'en est rapidement remis », a déclaré Panzer. « Mais on ne sait jamais exactement à quoi s'attendre lors de l'iSAT. »

Extension des gains à d'autres secteurs industriels

Pour Kasa, les avantages du logiciel Emulate3D ne se limitent pas aux systèmes de manutention des bagages. L'entreprise utilise actuellement l'émulation pour rationaliser la conception du système pour d'autres secteurs industriels, et a trouvé l'outil particulièrement utile dans les situations avec des délais d'installation compressés.

« Emulate3D est un excellent outil pour nous. Il aide nos ingénieurs à mieux comprendre le système et le code, et il renforce la confiance des clients », a déclaré Pereira. « C'est mieux pour les ingénieurs, c'est mieux pour les clients, et nous gagnons un temps considérable. » 

En savoir plus sur notre programme de partenariat pour intégrateurs système.

Publié 15 novembre 2021

Sujets: Build Resilience Constructeurs de machines et d’équipement Jumeau numérique Emulate3D FactoryTalk DesignSuite
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Présentation
Présentation
Digital Twin: The Future and Now of Human and Machine Interaction
Digital twin technologies are transforming the industrial space, elevating how we interact with our environments and offering great potential for the future workforce.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left La mise en service plus rapide des BHS décolle avec Kasa
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose