Vous pourriez également être intéressé par
Pax Machine Works, Inc. basée à Celina, OH, est une entreprise familiale de métallurgie fondée en 1948. De ses humbles débuts en tant que petit atelier de réparation, Pax a grandi au fil des ans et exploite désormais une installation de 455000 ft² sur un terrain de 160 acres. De plus, l'installation de Pax est située à côté de sa société sœur, Pax Products, qui exploite une installation supplémentaire de 36000 ft². Pax Machine Works est une source de premier plan de pièces métalliques de précision de haute qualité dans le monde entier, avec des capacités incluant l'estampage, la conception de matrices, les outils et matrices, et plus encore.
- Processus papier source d’erreurs
- Processus de devis lent
- Incapacité à suivre les responsabilités et la reddition de comptes des employés
- Manque de visibilité des donnée temps réel
- Le système existant nécessitait une programmation personnalisée et une dépendance à un seul employé
- Numérisation et visibilité accrues
- Passage des processus papier au numérique
- Responsabilisation accrue
- Accélération des temps de réponse aux clients
Depuis sa création il y a 76 ans, Pax Machine Works, Inc. est devenu un producteur renommé de pièces métalliques de précision, de composants usinés et d'ensembles. Pax est connu comme un fournisseur de services complets et s'engage à dépasser constamment les attentes de qualité de ses clients. Alors que l'entreprise a grandi et évolué avec le marché de la fabrication en constante évolution, l'équipe de Pax a travaillé pour s'assurer que l'entreprise puisse également progresser de manière systématique. En réponse à ces conversations continues, l'équipe a déterminé que, bien qu'elle soit globalement satisfaite de l'expérience sur son système existant, Pax devait explorer la mise en œuvre de quelque chose de nouveau pour rester compétitif.
Système existant personnalisé non évolutif
Avec une programmation personnalisée importante et la dépendance à un seul employé pour aider Pax dans son système existant, l'équipe a reconnu qu'un nouveau système était la meilleure option pour maintenir son élan. Ils ont donc commencé la recherche, en examinant finalement 17 logiciels et en réalisant sept démonstrations pour trouver le meilleur choix. Un comité de quatre personnes a été mis en place pour examiner chacun des différents systèmes et vérifier qu'ils faisaient le bon choix.
Malgré une hésitation initiale avec le modèle cloud de Plex, Pax Machine Works a été intrigué par Plex et par la façon dont la technologie de fabrication intelligente pourrait soutenir les futures améliorations de l'entreprise. Après avoir démontré comment les pièces existantes du puzzle Pax Machine Works s'intégreraient parfaitement dans Plex et deviendraient éventuellement encore plus performantes, Plex ERP a été choisi comme nouveau système de Pax.
Adopter le changement par la mise en œuvre
La mise en œuvre de Plex a été adoptée avec succès grâce à l'encouragement de la direction et à l'implication personnelle des figures clés de Pax Machine Works. Le niveau de compréhension approfondi dans toute l'entreprise a permis de faire front uni au moment de la mise en œuvre. Pax a également fait appel à Revolution Group, un intégrateur système de tierce partie, qui a aidé tout au long du processus. De plus, Pax Machine Works a utilisé des experts métiers (SME) départementaux qui ont pris la tête et ont adopté Plex comme précurseur de la formation de tous les employés de Pax.
Pax Machine Works a mis en service Plex ERP en février 2016. Son équipe était confiante d'être prête à aller de l'avant et toutes les parties étaient pleinement préparées. La mise en service elle-même a été qualifiée de « divertissante », Pax ayant connu une tempête majeure et une panne de courant le deuxième jour de la commutation des systèmes. Cependant, même avec les intempéries, l'équipe de Pax a terminé la mise en œuvre. Elle a été agréablement surprise de pouvoir utiliser Plex pour expédier des pièces à partir de connexions de téléphones portables sur des ordinateurs portables à batterie pendant les intempéries. Un avantage supplémentaire qui a rassuré l'équipe de Pax sur le fait qu'elle avait pris la bonne décision en migrant vers Plex.
Le changement peut être difficile, et même après une mise en service réussie, certains employés ont exprimé des hésitations à passer à Plex. Ayant utilisé le système existant pendant de nombreuses années, les employés étaient à l'aise et confiants dans la programmation personnalisée qu'ils utilisaient. Cependant, Jeff Pax, directeur administratif chez Pax Machine Works, a déclaré que ces mêmes employés étaient pleinement à bord et ont même trouvé Plex plus facile à naviguer en quelques jours.
Processus de devis rationalisé
Après la mise en œuvre de Plex, l'entreprise espérait voir plusieurs améliorations principales : une numérisation accrue, une meilleure visibilité et une facilité d'utilisation. Heureusement, Plex a contribué à rationaliser les processus de Pax et à atteindre ces objectifs depuis la mise en œuvre en 2016. Plus précisément, le processus de devis a été simplifié et l'entreprise peut désormais mieux suivre les responsabilités des employés. Une technologie plus moderne dans l'atelier, y compris des fiches de contrôle automatisées, a été adoptée par les générations plus âgées et plus jeunes. Avec un afflux de nouveaux employés recrutés pour compenser les départs à la retraite à venir, Pax Machine Works est satisfait de l'impact de la modernisation de l'atelier jusqu'à présent et est convaincu que la technologie innovante continuera à faire la différence pendant des années.
Capacité à se préparer aux audits
« J'ai apprécié le fait que certains de nos employés les plus expérimentés aient adopté [Plex] », a déclaré M. Pax. « Les personnes qui n'étaient pas à l'aise avec les ordinateurs ont vraiment adhéré pleinement. »
Le passage de leur ancien système à Plex a été une amélioration notable pour l'équipe de Pax Machine Works, qui a permis non seulement de rationaliser les processus, mais aussi de renforcer la responsabilité. Les processus numériques ont également permis d'augmenter le taux de réponse aux clients de Pax et de fournir des donnée temps réel pour une meilleure visibilité. Requise par leurs clients, l'entreprise subit également des audits fréquents – Plex a simplifié le processus d'audit en permettant à Pax de récupérer rapidement les informations nécessaires.
Une solution évolutive pour la croissance future de l'entreprise
Pax Machine Works a de grands projets avec Plex, alors qu'elle continue d'optimiser son efficacité opérationnelle. L'équipe met actuellement en œuvre Plex MES Automation and Orchestration (A&O), une solution d'automatisation des processus évolutive, et met également en œuvre Plex sur les machines de l'atelier dans l'espoir d'améliorer la visibilité des données. De plus, Pax travaille sur divers tableaux de bord de production pour une visibilité encore plus grande et progresse vers une transition complète vers Plex UX.
Avec Plex, Pax Machine Works Inc. continue de progresser dans le monde de l'emboutissage et de maintenir le niveau de qualité que ses clients attendent et apprécient.
Publié 7 février 2025