Loading
ÉTUDE DE CAS
Recent ActivityRecent Activity

Drillmec optimise les opérations de captage du carbone grâce au déploiement d’une solution de commande de précision

Un spécialiste italien du forage améliore la sécurité et l’efficacité énergétique des nouvelles installations de captage du carbone grâce aux variateurs Rockwell Automation

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
drillmec terrestre
logo drillmec

Drillmec est un leader international dans la conception, la fabrication et la distribution d'appareils de forage et de workover pour des applications terrestres et offshore, ainsi que d'une large gamme d'équipements de forage. C'est une entreprise véritablement mondiale, mais qui reste profondément attachée à ses racines dans le cœur de l'ingénierie mécanique en Italie.

Défi
  • Drillmec avait besoin d'accélérer, de sécuriser et de rendre plus rentable le forage des points d'entrée pour la capture de carbone.
  • Le travail peut être très pénible et plus il y a de personnel sur le site, plus les risques pour la santé et la sécurité sont élevés.
  • Le forage des points d'entrée impliquait l'utilisation de machines lourdes, mais devait aussi être très précis pour éviter les reprises et maîtriser les coûts. 
Solution
  • Drillmec a choisi les variateurs c.a. PowerFlex® 755TL d'Allen-Bradley pour améliorer la précision de son système de forage automatisé.
  • L'entreprise a travaillé avec Rockwell Automation pour intégrer, tester et déployer les variateurs dans le cadre de sa technologie opérationnelle sur site. 
Résultat
  • Grâce aux variateurs PowerFlex, Drillmec a pu améliorer la précision et l'exactitude de sa technologie de forage, ce qui lui permet de forer plus rapidement, avec moins de personnel sur le site.
  • L'amélioration des opérations a permis à Drillmec de maîtriser les coûts et la réduction du nombre de visites sur site a contribué à améliorer la sécurité. 

Drillmec est un leader international dans la conception, la fabrication et la distribution de foreuses et d'équipements de réhabilitation pour des applications terrestres et offshore, ainsi que d'une large gamme d'équipements de forage.

Les résultats obtenus au cours de plus de 100 ans d'expérience internationale ont été reconnus par les clients du monde entier et découlent de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'amélioration continue, à travers la recherche de la haute qualité, une forte concentration sur les ressources humaines et une efficacité emphatique tout au long du processus.

Trois principes sont au cœur de l'identité de l'entreprise : la sécurité, l'environnement et l'innovation. Sa réputation mondiale de fiabilité reflète le développement d'ingénierie étendu de Drillmec, des livraisons en temps opportun et un excellent service après-vente. 

Défi

La capture et le stockage du carbone (CSC) consistent à piéger le carbone au point d'émission – par exemple, dans une usine – puis à le pomper vers une installation de stockage souterraine appropriée où il est stocké de façon permanente, ce qui empêche sa libération dans l'atmosphère.

La création de nouveaux points d'entrée pour les installations de CSC implique un forage de précision dans des strates rocheuses complexes. C'est un travail lourd, avec un niveau élevé de risque pour la santé et la sécurité.

Pour répondre à la demande croissante de CSC, Drillmec devait minimiser le coût, le risque et le besoin de retravailler les opérations de forage coûteuses. Et pour y parvenir, il devait trouver un moyen d'améliorer la précision, la facilité d'utilisation et la rentabilité de son système de forage.

Comme le système électrique de la plate-forme de forage est alimenté par le réseau électrique national, un faible facteur d'harmoniques devait être assuré. Cela était nécessaire pour maintenir la distorsion harmonique totale (THD) dans la limite de 5 %.

Solution

Drillmec a mis à niveau son système de forage CCS avec les variateurs c.a. Allen-Bradley PowerFlex® 755TL, en les ajoutant aux systèmes de commande pour les pompes de traitement des solides de sa technologie.

En utilisant les variateurs Rockwell Automation avec la technologie AFE (Active Front End), Drillmec a pu s'assurer que le facteur de distorsion harmonique du système était maintenu dans des limites appropriées.

Cela a permis à Drillmec d'obtenir une commande de moteur plus précise, lui permettant d'optimiser la vitesse et les performances de la pompe pour des conditions de site spécifiques.

En optimisant les performances du variateur, l'entreprise peut réduire l'usure du système, ainsi qu'augmenter l'efficacité et la vitesse des opérations pour forer les points d'entrée plus rapidement. Et parce que sa technologie aide à automatiser de nombreux aspects des opérations de forage, elle réduit le nombre d'opérateurs nécessaires sur le site.

Résultat

En minimisant l'usure, l'entreprise s'attend à augmenter le temps moyen entre les défaillances pour les composants pertinents du système. Non seulement cela réduira les coûts de maintenance, mais cela permettra également de maintenir la technologie en fonctionnement plus longtemps, avec moins de temps d'arrêt. Cela améliore les taux d'utilisation et permet à Drillmec de forer plus de points d'entrée pendant une période donnée.

Avec moins de personnel sur le site à tout moment, le défi de garantir la conformité aux normes de santé et de sécurité est considérablement simplifié. Et parce que la technologie est plus précise et plus facile à ajuster dynamiquement pour compenser les conditions changeantes du site, elle est plus économe en énergie à long terme. Cela devrait réduire les coûts d'exploitation et augmenter encore l'efficacité.

Alors que les entreprises et les États du monde développé cherchent des moyens de réduire radicalement les émissions tout en favorisant la croissance économique, la demande de sites de CCS va croître. En développant un moyen rapide, précis, sûr et abordable de créer de nouveaux sites de CCS, Drillmec aide les organisations et les pays du monde entier à atteindre leurs objectifs environnementaux et économiques.  

Publié 1 juillet 2025

Sujets: Front End Engineering & Design Mines
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
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
  5. Chevron LeftChevron Left Drillmec optimise les opérations de captage du carbone grâce au déploiement d’une solution de commande de précision
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose