Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Où ma solution d’analyse des processus doit-elle s’exécuter ?

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Où ma solution d’analyse des processus doit-elle s’exécuter ? hero image

Souhaitez-vous analyser les données de votre usine pour améliorer ses performances ? Voulez-vous identifier les principales sources de problèmes de qualité ou d'arrêts imprévus en vous basant sur les données de qualité, de procédé et d’équipement ?

Webinaire : sécurisation et connexion de vos systèmes PlantPAx® à la Connected Enterprise®

Si vous êtes comme la plupart des producteurs, votre réponse est probablement « oui ». Les producteurs des industries de transformation ont un vif intérêt pour l’analyse des problèmes qu’ils peuvent aider à résoudre.

La plupart des solutions d’analyse qui tentent de résoudre ces types de problèmes de production ont utilisé des données provenant de diverses sources difficiles à connecter. La vision de Connected Enterprise® peut aider à obtenir de meilleurs renseignements commerciaux grâce à son approche globale.

De même, les technologies de soutien étendent leur empreinte. Au lieu de solutions intégrées fonctionnant sur une station de travail de niveau trois (en dehors de la couche de commande, mais à l’intérieur de la limite de l’usine), les plates-formes actuelles et futures incluront des technologies avancées dans les dispositifs de commande, les appareils d’armoire ou dans une plate-forme cloud sécurisée.

De nombreux producteurs se demandent alors : « Où mon outil d’analyse doit-il être exécuté ? »

Considérez les éléments suivants lorsque vous explorez les options des trois couches industrielles – la couche dispositif (LAN de commande), la couche système (station de travail) et la couche cloud (couche compatible Internet, qui est souvent, mais pas toujours hors site).

Où sont les données ?

Pour la plupart des producteurs, répondre à cette question revient à savoir quelles informations peuvent aider à résoudre le problème et où elles sont stockées aujourd’hui.

Imaginez la pyramide du système de commande, avec une indication des limites où l’échange de données est contrôlé à des fins de sécurité. 

Où les données sont-elles agrégées dans le format dont toute solution d’analyse spécifique aura besoin ?

Où et comment pouvez-vous assurer une sécurité industrielle acceptable ? 

Si une application doit activer ou désactiver un équipement, les producteurs veulent s’assurer qu’un pirate n’a pas modifié la décision ou présenté de mauvaises données qui conduisent à des décisions.

Pour cette raison, des échanges de données sécurisés entre des couches de données isolées au sein des systèmes de l’environnement de production existent. 

Les niveaux supérieurs de la pyramide de commande sont plus ouverts et les niveaux inférieurs sont plus sécurisés et isolés. Cependant, si les données ne circulent que dans un sens, les réponses ne seront disponibles qu’à distance des dispositifs.

Les opportunités à court terme peuvent être perdues en raison des retards et de l’attente de réponses manuelles, et au final, les décisions peuvent devoir être basées sur des données uniquement disponibles dans cette couche perçue comme « moins sécurisée ».

Les logiciels actuels peuvent fournir des niveaux de sécurité plus élevés, qui peuvent être étendus à mesure que les capacités technologiques et les menaces augmentent au fil du temps.

Bien que cela ne réponde pas à la question centrale, vous pouvez envisager d’atteindre le niveau de sécurité le plus élevé à tous les niveaux, de rester ouvert à l’échange de données et d’appliquer les technologies sécurisées disponibles pour aider à protéger les utilisateurs avec une sécurité multicouche. 

Lorsque des protections de sécurité sont présentes à chaque couche de The Connected Enterprise®, les producteurs doivent prendre en compte les normes de sécurité du site et les niveaux de mise en œuvre lors de la conception de solutions d’analyse.

Comment le lieu d’hébergement de la solution d’analyse affecte-t-il le coût ?

Les tarifs varient en fonction de la couche d’exécution, des différences de coûts d’échange de données sécurisées et des exigences d’authentification nécessaires.

Les coûts d’ingénierie de la livraison, de produit et d’assistance varient également en fonction de l’endroit où une application est exécutée.  Par exemple, avec une plate-forme cloud, un fournisseur peut facturer les ressources selon une structure de coûts récurrents.

Cependant, cela signifie que le service informatique local n’aura pas d’ordinateurs ou d’appareils supplémentaires à entretenir, mettre à jour ou gérer.  D’un autre côté, les logiciels de gestion des appareils ont fait de grands progrès, ce qui facilite la livraison des mises à jour matérielles. 

Par conséquent, le coût des options qui vous aideront à atteindre vos résultats ciblés est un autre aspect qui vous aidera à prendre votre décision.

En fin de compte, il n’y a pas de réponse unique à la question de savoir où vos solutions d’analyse doivent s’exécuter.

Mais pour de nombreux producteurs dans les industries de transformation, répondre à ces trois questions vous aidera à trouver une solution viable.

Publié 16 août 2017


Michael Tay
Michael Tay
Advanced Analytics Product Manager, Rockwell Automation
Michael has driven manufacturing and processing improvements continuously since 1985, leveraging model-driven and real-time solutions. His goal is to enable and accelerate successful, rapid innovation and technology adoption in manufacturing.
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Où ma solution d’analyse des processus doit-elle s’exécuter ?
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose