Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Quand le coup de bélier se fait entendre, il vaut mieux répondre

Découvrez comment éviter les coups de bélier en « adoucissant » la dynamique de démarrage et d'arrêt d'une pompe grâce à l'utilisation d'un démarreur progressif.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Travailleurs sur la route sur un chantier avec une excavatrice

Lorsque vous vivez dans la même maison pendant de nombreuses années, vous savez quels sont les bruits normaux et ceux qui ne le sont pas.  Nous avons récemment fait installer notre quatrième ensemble lave-linge et sèche-linge et nous ne nous attendions pas à autre chose, si ce n'est à espérer que cet ensemble dure plus longtemps. 

Au lieu de cela, à certains moments du cycle de lavage, on aurait dit qu'une personne avec un marteau frappait les tuyaux dans notre sous-sol ou les tuyaux sous notre évier de cuisine. C'était à la fois impressionnant et inquiétant le bruit qu'une conduite d'eau de 1″ pouvait faire !

Malgré les amortisseurs d'eau d'origine sur les raccords de conduite d'eau sous l'évier dans la buanderie, j'ai dû acheter et installer des amortisseurs directement à l'arrière des machines pour faire disparaître les coups et éviter une fuite ou une inondation potentielle dans ma maison.

Les conséquences du coup de bélier sont encore plus importantes au niveau municipal et industriel.

Une conduite d'eau de 12″ contient presque 50 livres d'eau par pied, donc selon le diamètre et la longueur de la conduite dans votre application, l'équivalent d'un train de marchandises peut circuler dans la canalisation !

Comme un train, l'eau qui circule dans une conduite a beaucoup d'élan. Comme l'eau est essentiellement incompressible, si une pompe s'arrête soudainement, il n'y a pas de coussin et un pic de pression se déplace sous forme d'onde de choc dans la conduite. 

Tout dans ce système fermé – pompes, tuyaux et joints de tuyaux, joints d'étanchéité, jauges, débitmètres, etc. – est soumis à des forces pouvant atteindre 10 fois la pression de service du système. Des dommages matériels et collatéraux graves peuvent se produire, entraînant des coûts de réparation imprévus pour le système et des pertes de revenus associées aux temps d'arrêt.

Une solution courante consiste à « adoucir » la dynamique de démarrage et d'arrêt d'une pompe, ce qui peut être réalisé avec un démarreur progressif.  Cependant, même les démarreurs progressifs ont différentes méthodologies qui peuvent être employées, telles qu'un démarrage/arrêt progressif de base, la commande de pompe et la vitesse linéaire sans capteur.

Certaines méthodes peuvent ou non résoudre un problème de coup de bélier, mais le mode de vitesse linéaire sans capteur offre généralement les meilleures performances et permet un démarrage et un arrêt en douceur même avec une charge variable (voir l'image à gauche).

Dans l'une de nos applications, une station de pompage municipale générait des événements de coup de bélier qui déclenchaient des alarmes de vibration dans une banque située à une certaine distance.  La vitesse linéaire sans capteur était la solution à leur problème.

Concevez vos systèmes pour réduire les risques d'événements de coup de bélier. Les pics de pression élevés, les bruits de coup de bélier audibles et/ou les problèmes ailleurs dans le système sont des signes d'un événement de coup de bélier potentiel.  En cas d'occurrence, prenez des mesures préventives ou risquez une action plus coûteuse ultérieurement.  Visitez notre site Internet pour en savoir plus sur notre gamme de démarreurs progressifs basse tension.

Publié 12 août 2019


Gregory Mears
Gregory Mears
Global Product Manager, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Quand le coup de bélier se fait entendre, il vaut mieux répondre
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose