Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

La technologie de diffusion progressive peut être perturbatrice – dans le bon sens !

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
La technologie de diffusion progressive peut être perturbatrice – dans le bon sens ! hero image

J'ai toujours aimé la technologie qui repousse les limites. La technologie qui étend notre perception du possible, qui montre la puissance de l'ingéniosité humaine et qui teste les limites de l'ordinaire. J'aime la technologie qui bouleverse notre façon de penser ou de faire les choses – qui secoue les marchés et nous pousse à aller de l'avant.

Et je ne suis pas seul. Beaucoup diraient que c'est un trait humain – c'est autant notre volonté d'explorer, notre curiosité constante et notre désir d'explorer et d'apprendre.

Webinaire à la demande : Production plus rapide avec la technologie de chariot indépendant.

Mais les nouvelles technologies peuvent coûter cher. Historiquement, les poussées technologiques ont été un sous-produit des courses aux armements, lorsque les approches « l'argent n'est pas un problème » pour résoudre les problèmes ont vraiment libéré les esprits créatifs.

Les technologies issues des précédentes courses aux armements incluent tout, du développement des codes à l'époque romaine au développement des voyages en avion à réaction et de la production d'énergie nucléaire au 20e siècle.

Aujourd'hui, la guerre et la production d'armes restent un foyer de développement technologique, mais les domaines non militaires jouent également un rôle crucial – et peuvent être tout aussi coûteux !

Alors que le monde travaille plus étroitement ensemble, tant dans les secteurs privé que public, dans un effort combiné pour envoyer des humains sur Mars, j'ai vu divers arguments selon lesquels les énormes sommes d'argent impliquées pourraient être mieux dépensées pour d'autres choses. J'ai également lu des choses similaires à propos d'un autre de mes centres d'intérêt – la course automobile.

Pendant ce temps, dans le monde rapide de la F1, où les cycles de développement sont si courts qu'Apple envisagerait d'acheter une équipe pour l'utiliser comme booster de R&D, la technologie de course de pointe continue d'alimenter directement la production de voitures de route.

Certaines « retombées » récentes sont discutées ici, tandis que les technologies plus anciennes qui sont courantes dans les berlines familiales incluent la direction assistée et les freins ABS.

Au-delà des percées automobiles, il n'est pas difficile de retracer de nombreuses technologies de fabrication modernes, y compris le développement de l'analyse des données, de la télémétrie et des diagnostics en temps réel, à cette ingénierie de pointe.

Et qu'en est-il d'une technologie qui n'a pas vraiment fait la différence que beaucoup attendaient ? Dans les années 60 et 70, les trains à lévitation magnétique étaient censés changer le transport humain, mais n'ont connu que quelques succès isolés dans les aéroports et autres (du moins jusqu'à ce que l'Hyperloop décolle vraiment…).

Mais il existe des applications intéressantes. L'une d'elles est visible dans cette vidéo qui montre la technologie MagneMotion – qui, aux côtés de iTRAK, sont des solutions Rockwell Automation qui changent le mouvement dans l'industrie.

Et bien sûr, ce sont les principes de la lévitation magnétique qui rendent ces solutions possibles. Les inventeurs pourraient être surpris que la technologie derrière le contrôle des trains à lévitation magnétique puisse rendre le mouvement dans les usines plus petit, plus précis, plus rapide, plus flexible et plus facile à contrôler – mais je doute que les ingénieurs de la NASA pensaient à avoir une nuit plus confortable quand ils développaient de la mousse pour absorber les impacts associés à des déplacements à des milliers de kilomètres à l'heure...

Publié 14 novembre 2016


Ulrich Arlt
Ulrich Arlt
Product Manager Motion Control - EMEA, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left La technologie de diffusion progressive peut être perturbatrice – dans le bon sens !
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose