Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Les 5 principales tendances pour le mouvement et la robotique

Découvrez les tendances qui peuvent dynamiser votre transformation industrielle

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un ingénieur analyse et commande une machine à bras robotisé sur une interface logicielle virtuelle moderne en temps réel dans une usine intelligente de fabrication industrielle et numérique.

Introduction : pourquoi la robotique et le mouvement avancés redéfinissent les opérations industrielles

Les opérations industrielles connaissent une transformation historique. Ce qui était autrefois linéaire, fixe et mécanique devient adaptatif, autonome et piloté par les données. Les systèmes de mouvement et de robotique sont désormais au cœur de cette transformation. Ils ne se contentent plus d’automatiser les tâches, mais permettent la création d'écosystèmes intelligents et connectés qui s'optimisent en permanence.

Alors, quelle est la prochaine étape ? Voici cinq tendances clés pour l’avenir du mouvement et de la robotique, et pourquoi elles sont importantes pour les fabricants qui cherchent à rester compétitifs.

Tendance n° 1 : Architectures de commande de mouvement et robotique unifiées

Historiquement, les robots et les systèmes de mouvement fonctionnaient sur des automates distincts, ce qui entraînait de la complexité et des problèmes de synchronisation. Aujourd’hui, les fabricants s’orientent vers des architectures de commande robotique unifiées qui regroupent le mouvement , la robotique et la sécurité sur une seule plate-forme.

Pourquoi c’est important :

  • Ingénierie simplifiée : un environnement, une base de code.
  • Synchronisation plus rapide : le mouvement coordonné améliore la précision et le flux de production.
  • Coûts réduits : moins de composants matériels, moins de frais d’intégration.
  • Déploiement accéléré : les OEM et les clients finaux réduisent considérablement le temps de mise en service.

La commande unifiée est une étape fondamentale vers des opérations autonomes et une conception de système évolutive. Forme

Tendance n° 2 : Transport intelligent et mouvement flexible des matériaux

Les fabricants s’éloignent des convoyeurs mécaniques rigides pour adopter un transport intelligent défini par logiciel. Des technologies telles que la technologie de chariot indépendant (ICT) permettent un mouvement linéaire, sans contact et magnétique qui peut s’adapter instantanément à la variabilité des produits.

Ce qui change :

  • Mouvement à grande vitesse sans usure mécanique
  • Rotations rapides de recettes et de SKU
  • Agencements configurables au lieu de chemins mécaniques fixes
  • Prise en charge des productions très diversifiées à faible volume

Cette évolution est particulièrement puissante pour l’agroalimentaire, les sciences de la vie et les biens de consommation ; des secteurs où l’agilité et la traçabilité sont primordiales.

Tendance n° 3 : Robots mobiles autonomes (AMR) pour une logistique intelligente

La manutention est transformée par les AMR OTTO, qui automatisent le transport entre les stations de travail et les zones de stockage. Ces robots utilisent une navigation basée sur l’IA et une coordination en temps réel pour optimiser les flux de travail.

Pourquoi les fabricants accélèrent l’adoption des AMR :

  • Optimisation de la main-d’œuvre : réduisez le transport manuel et redéployez les travailleurs vers des tâches à plus forte valeur ajoutée.
  • Automatisation évolutive : ajoutez des AMR selon les besoins sans avoir à repenser toute l’infrastructure.
  • Sécurité améliorée : moins d’interactions avec les chariots élévateurs et de manutention manuelle.
  • Adaptabilité en temps réel : les AMR se réorientent automatiquement pour éviter les obstacles ou les engorgements.

Les AMR sont en train de s'imposer rapidement comme le pilier de la logistique intelligente dans les usines et les centres de distribution modernes.

Tendance n° 4 : Jumeaux numériques et mise en service virtuelle

Les outils de simulation tels que Emulate3D™ permettent aux fabricants de créer des jumeaux numériques de leurs systèmes avant le déploiement physique. Cela permet aux équipes de valider les conceptions, de tester la logique de commande et d’optimiser les agencements de façon virtuelle.

Principaux avantages :

  • Cycles de projet plus courts : l’ingénierie, les tests et la mise en service commencent plus tôt.
  • Réduction des risques : validation de la logique de commande dans un environnement virtuel sécurisé.
  • Meilleur processus décisionnel : comparez les concepts rapidement et en collaboration.
  • Réduction des reprises : les problèmes sont identifiés bien avant la construction physique.

Les jumeaux numériques permettent aux ingénieurs de valider et d’optimiser virtuellement les systèmes avant de les construire.

Tendance n° 5 : Mouvement plus intelligent grâce aux données et à l’analyse prédictive

Les systèmes de mouvement deviennent plus intelligents et exploitent les données en temps réel aussi bien que les analyses prédictives pour optimiser les performances et éviter les temps d’arrêt. Les capteurs embarqués et l’edge computing permettent une maintenance proactive et une commande adaptative.

Avantages du mouvement piloté par les données :

  • Maintenance prédictive : identifiez les défaillances avant qu’elles ne se produisent.
  • TRS plus élevé : réduisez les temps d'arrêt et optimisez les temps de cycle.
  • Performances adaptatives : les systèmes s’adaptent en temps réel en fonction de la charge, des conditions ou de la variation du produit.
  • Visibilité du cycle de vie : une source unique et fiable d’informations pour la santé, l’utilisation et les performances.

C’est une étape majeure pour passer d’une fabrication réactive à une fabrication proactive, puis finalement autonome.

Signification de ces tendances pour les fabricants

Dans les cinq tendances, le thème commun est clair : l’industrie passe de l’automatisation à l’autonomie. Les fabricants qui adoptent ces innovations bénéficient des avantages suivants :

  • Une plus grande agilité pour les production très diversifiée qui évoluent rapidement
  • Efficacité améliorée grâce à des opérations synchronisées et optimisées
  • Sécurité améliorée avec sécurité intégrée et manutention manuelle réduite
  • Évolutivité avec des systèmes modulaires définis par logiciel
  • Prise de décision basée sur les données, alimentée par des informations en temps réel sur les machines

Conclusion : L’avenir, c’est maintenant

Le mouvement et la robotique ne se contentent pas de soutenir la transformation industrielle, elles la propulsent. Les entreprises qui investissent désormais dans la commande unifiée, le transport intelligent, les AMR, les jumeaux numériques et les systèmes de mouvement prédictifs seront les mieux placées pour prospérer dans cette prochaine ère de la fabrication. En adoptant ces cinq tendances, vous pouvez transformer le défi du mouvement des matériaux en un avantage stratégique.

Prêt à en découvrir plus ?

Discutez avec un expert

Publié 10 mars 2026

Sujets: Optimize Production Advanced Motion & Robotics Commande d’axe

Ara Surenian
Ara Surenian
Responsable de la logistique de production, Rockwell Automation
Ara est le responsable de l'unité commerciale de la logistique de production chez Rockwell Automation, où il développe des approches pour intégrer des solutions de mouvement et de robotique avancées afin d'aider les clients à automatiser et à optimiser le mouvement des matériaux de bout en bout pour des usines prêtes pour l'avenir. Auparavant, il supervisait le portefeuille de logiciel de planification et d'ordonnancement de la production de l'entreprise. Fort de quatre décennies d'expérience dans les opérations d'usine, la fabrication allégée et la transformation numérique, Ara a constamment apporté des améliorations significatives dans divers secteurs de la fabrication.
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant

Vous pourriez aussi être intéressé par :
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
  5. Chevron LeftChevron Left Les 5 principales tendances pour le mouvement et la robotique
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose