Loading
Blog | Perspectives de gestion
Recent ActivityRecent Activity

Les bonnes données provenant des bonnes sources créent les bons modèles

Utilisez vos données à leur avantage maximal, déployez-les là où et quand elles peuvent faire la différence, et prenez les bonnes décisions au bon moment.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Les bonnes données provenant des bonnes sources créent les bons modèles

Les usines connectées deviennent désormais monnaie courante, les fabricants reconnaissant et adoptant la puissance que leurs données opérationnelles peuvent libérer. En effet, la pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses entreprises à pivoter et à s'adapter à la « nouvelle normalité », avec la base des capacités de données – la digitalisation – comme protagoniste principal de ces efforts.

En levant le couvercle sur leur technologie, leurs personnes et leurs processus – et en extrayant ces données opérationnelles – beaucoup ont découvert une myriade de capacités et de connexions dormantes qui leur donnent encore plus d'informations sur le fonctionnement, la capacité et l'efficacité de leurs lignes de production.

Mais avec toutes ces nouvelles données à disposition, la grande question est la suivante : ces données sont-elles utilisées à leur maximum avantage ? Les entreprises exploitent-elles chaque dernier octet d'informations utilisables, puis les déploient-elles là où et quand cela peut faire la différence – en prenant les bonnes décisions au bon moment ?

 

Quelle est votre source ?

Dans de nombreux cas, la bonne décision peut être affectée par l'endroit où la décision est prise, ce qui est sans doute aussi important que la manière dont la décision est prise. Chaque cas d'utilisation est différent, car il est utile de résoudre les problèmes au niveau du dispositif, de la commande, de la périphérie et/ou du cloud.

La valeur du cloud réside dans des types spécifiques d'applications, tels que le partage de données entre les écosystèmes et la chaîne logistique, l'agrégation de données et la visualisation non temps réel (surveillance de l'énergie), les applications à calcul intensif, le développement et la formation de modèles d'apprentissage automatique, pour n'en citer que quelques-uns.

Mais généralement, plus vous êtes éloigné de la source des données, moins vous voyez de mises à jour des données – ce qui signifie que des valeurs de données intermédiaires peuvent manquer. En conséquence, les utilisateurs du cloud ne voient généralement qu'un petit ensemble de valeurs de données possibles et de données de dispositifs internes ; les modèles de processus, de commande et de dispositif ne sont pas visibles du tout.

Dans la plupart des cas, les décisions doivent être prises aussi près que possible de la source – la périphérie – afin de préserver le contexte des données et la rapidité. La contextualisation et la modélisation à la périphérie permettent d’obtenir des informations analytiques plus riches, et les solutions basées sur la périphérie et le cloud peuvent tirer le meilleur parti des deux mondes pour offrir une agilité et une productivité accrues.

Lorsque vous rassemblez et analysez les données plus près de la source, vous obtenez un retour en temps réel. Sans cette immédiateté, vous pourriez construire un modèle ou une simulation avec des capacités et une portée limitées – car vous ne savez pas ce que vous ne savez pas ! Vous avez besoin d’informations qui vous permettent de comprendre la capacité réelle, pas seulement la capacité observée typique. Mais une solution en périphérie n’est qu’une partie de l’ensemble.

Turning it up to Eleven: Scaling Digitalisation
Turning it up to Eleven: Scaling Digitalisation
Blog
Blog
Turning it up to Eleven: Scaling Digitalisation
How manufacturers can navigate the pitfalls of piloting potentially game-changing solutions and scaling up to full implementation.

Analyse des données : limites et mythes

L'analyse, l'IA et l'apprentissage automatique peuvent être des outils puissants lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec des bibliothèques et des experts du domaine – qui peuvent comprendre et libérer une valeur et des opportunités insoupçonnées – et peuvent offrir des opportunités d'optimisation des processus et de prévisions futures basées sur le comportement observé. Mais ces outils ne peuvent pas être appliqués de manière générique, en raison de la grande variété d'applications possibles dans le large spectre industriel.

L'analyse des données ne fournit pas non plus une image complète. Vous ne verrez que les données que vous pouvez observer, de sorte que les capacités et les limites supplémentaires ne sont généralement pas visibles, et un état complet peut ne pas être disponible.

Pas assez de tranches

Prenons l'exemple d'un camion de pizzas artisanal et des données opérationnelles qu'il nous fournit. Il fonctionne X heures, Y jours par semaine, sert Z pizzas, avec un délai T entre la commande et la livraison. Ce que nous ne pouvons pas « observer », ce sont les capacités du camion : combien d'heures par jour peut-il fonctionner ? Combien d'heures le personnel doit-il travailler ? Sont-ils formés, et à quel niveau ? Quel est le nombre maximum de portions ? Quelle est sa plage (et sa vitesse) entre les emplacements ? Est-il correctement entretenu ? Quel équipement (capacités) se trouve dans la cuisine ? D'autres aliments peuvent-ils être préparés ?

L'exemple du camion de pizzas illustre le fait que de nombreuses entreprises sont confrontées à un mélange de données et de modèles, dont certains détails ne sont pas facilement disponibles. C'est particulièrement vrai lorsqu'on essaie d'examiner les données à distance. Comprendre les limites des données observables et envisager où des données supplémentaires pourraient être collectées et incluses, donnera finalement une image plus robuste de toute situation.

À cela s'ajoutent les multiples défis liés à la disponibilité des données, notamment la fréquence d'échantillonnage, la façon dont les données sont exprimées et les limitations causées par les ressources de communication réseau, ce qui entraîne d'énormes lacunes dans les données.

Management Perspectives Reports
Management Perspectives Reports
Management Perspectives Reports
For a more in-depth look at digital transformation, take a dive into our library of reports, whitepapers and ebooks, covering market trends, expert advice, and industry updates.

Qu'est-ce qui me convient ?

Vous devez comprendre le problème que vous essayez de résoudre et le résultat que vous souhaitez obtenir. Si vous avez besoin d'en savoir plus et de faire plus, il est préférable de commencer par l'analytique, qui vous donnera des informations sur les endroits où les problèmes existent, afin que vous puissiez créer une stratégie pour les résoudre. Cela signifie généralement ajouter des capteurs supplémentaires ou construire des modèles pour modéliser la solution. Ces modèles peuvent également être essentiels pour découvrir et explorer des solutions que vous n'avez jamais essayées auparavant.

Il y a de la valeur à résoudre les problèmes au niveau des dispositifs, des commandes, de la périphérie et du cloud, mais dans tous les cas, vous devez essayer d'utiliser les outils qui répondent le mieux à vos besoins. En effet, vous pourriez même vous retrouver à déployer une solution hybride.

Il est crucial de trouver le bon équilibre pour libérer le plein potentiel d'une usine. L'objectif ultime devrait être d'appliquer les connaissances du domaine et la modélisation appropriée pour créer une simulation précise en utilisant une image complète des données – pas seulement ce que vous savez déjà !

Découvrez comment exploiter pleinement vos données sur le hub Management Perspectives. Vous y trouverez une multitude de ressources pour les décideurs industriels, fournissant les informations dont vous avez besoin pour prospérer dans un paysage numérique en constante évolution.

Is Your Culture Ready for Digital Transformation?
Is Your Culture Ready for Digital Transformation?
Blog
Blog
Is Your Culture Ready for Digital Transformation?
Before you focus on technology, look at your supply chain’s cultural maturity to evolve and ability to deploy that technology for true transformation.
 

Publié 3 novembre 2021

Sujets: Management Perspectives

Mike Loughran
Mike Loughran
Intelligent Devices, Software & Control Business Manager – North Region, EMEA, and CTO UK & Ireland
Mike has a passion for working with companies to help them unlock the benefits of digital manufacturing, and is the Connected Enterprise ambassador. Throughout his career, he has worked with both large and small manufacturing companies to advise and help set their automation strategy in order to help them achieve their productivity and sustainability goals through smarter use of technology.
Contact:
EmailEmail
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Les bonnes données provenant des bonnes sources créent les bons modèles
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose