Les fabricants évoluent dans un environnement plus connecté que jamais. Cette connectivité a permis d'améliorer l'efficacité et la visibilité, mais elle a aussi introduit de nouveaux risques. Le 11e rapport annuel sur la situation de la fabrication intelligente présente clairement la situation : 36 % des personnes interrogées citent la réduction des risques comme principal résultat de la transformation numérique, et près de la moitié (46 %) rapporte avoir subi un cyberincident au cours de l'année écoulée.
Toutefois, l'ampleur du défi dépasse les incidents individuels. Les entreprises sont désormais plus intégrées, numériques et complexes. La cybersécurité est devenue une composante essentielle de la manière dont les fabricants maintiennent les performances, protègent les actifs et assurent la continuité des opérations.
À mesure que les entreprises étendent leurs systèmes connectés, elles étendent aussi leur exposition. La gestion de cette complexité nécessite une approche qui considère la cybersécurité comme une capacité opérationnelle, et pas seulement comme une fonction technique.
Une approche partenariale de la cybersécurité industrielle
Les fabricants n'ont pas besoin de gérer seuls cette complexité. Ils s'appuient sur des partenaires qui comprennent le fonctionnement des environnements de production et les enjeux lorsque les systèmes sont impactés.
Rockwell Automation adopte une approche programmatique de la cybersécurité OT, axée sur les besoins uniques des opérations industrielles. Grâce à la suite de solutions SecureOT™, nous proposons une approche indépendante des fournisseurs, conçue pour fonctionner avec l'infrastructure et l'équipement existants. L'objectif n'est pas de remplacer ce que les fabricants ont déjà, mais de l'intégrer et de le renforcer.
Cette approche couvre l'ensemble du cycle de vie de la cybersécurité industrielle, notamment :
- Conseil stratégique et évaluation des risques
- Réseautage et infrastructure industriels
- Inventaire des actifs et gestion du cycle de vie
- Gestion des vulnérabilités et des risques
- Détection et réponse gérées
- Réponse aux incidents et reprise