Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Capteurs intelligents et IoT : les avantages et les inconvénients

Les derniers capteurs intelligents communiquent des données et des diagnostics détaillés, ce qui permet aux machines de fonctionner plus efficacement.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Concept de l’industrie 4.0

Les capteurs sont essentiels pour capturer les diagnostics de base des machines et équipements industriels. Cependant, à mesure que les personnes qui entretiennent ces machines approchent de la retraite, une nouvelle main-d'œuvre plus jeune émerge.

Et si cette nouvelle génération est à l'aise avec les technologies de fabrication en rapide évolution et les données qui en découlent, elle n'est pas nécessairement aussi en phase avec les équipements que le personnel expérimenté.

Il sera essentiel pour le fabricant de capturer des données contextuelles afin de fournir des diagnostics plus prédictifs et d'exploiter les données dans l'ensemble de l'entreprise de fabrication.

La technologie de capteur intelligent répond à ce besoin, en apportant une meilleure connaissance de l'état des machines industrielles pour aider les générations actuelles et futures d'opérateurs à optimiser les processus de l'usine.

Bien que les capteurs intelligents offrent des informations clés sur une opération de fabrication, il n'est pas nécessaire que tous les capteurs soient dotés de cette technologie. Il est important de savoir où et quand mettre en œuvre des capacités de capteur intelligent.

Alignez-le

Les capteurs intelligents peuvent aider à rationaliser les opérations de fabrication flexibles qui impliquent des changements de ligne fréquents avec des produits de différentes tailles.

Plutôt que d'exiger une reconfiguration manuelle pour chaque produit qui arrive sur la chaîne, les capteurs intelligents peuvent stocker plusieurs profils dans l'automate, qui peuvent ensuite être transmis au capteur selon les besoins pour prendre en charge les différents produits. Cela signifie que le temps de configuration du capteur est considérablement réduit, passant de plusieurs minutes à quelques millisecondes, ce qui permet d'optimiser votre fabrication flexible.

Dans la plupart des applications de fabrication flexible, de nombreux capteurs nécessitent un nouvel apprentissage. Et bien souvent, la méthodologie de configuration des capteurs diffère d'une famille de capteurs à l'autre.

Par conséquent, la responsabilité de l'opérateur est accrue pour connaître/se souvenir du processus exact requis pour mettre à jour tous les capteurs. Il peut prendre jusqu'à une heure pour reconfigurer manuellement les capteurs sur une seule machine, et bien que le taux horaire requis pour ce faire soit un facteur important, l'élément le plus impactant est la perte de temps de production pendant cette heure. Selon le coût du produit fabriqué, la perte de production pourrait s'élever à USD 200000,00 par jour.

S'adapter à une main-d'œuvre en mutation

En plus d'éviter les pertes de production, les capteurs intelligents peuvent aider à atténuer les effets des impacts sur la main-d'œuvre.

Avec le vieillissement de la main-d'œuvre et le départ à la retraite des opérateurs expérimentés, une grande partie de l'expertise est perdue ; en général, pour trois travailleurs qui partent à la retraite, un seul est embauché pour les remplacer. Les opérateurs expérimentés connaissent bien leurs machines, ils savent toutes les particularités de la machine et comment les compenser.

Ainsi, à mesure que ces opérateurs expérimentés partent à la retraite, une grande partie des connaissances est perdue et la nouvelle génération n'est pas nécessairement familiarisée avec ces particularités ou équipée pour y faire face. Par conséquent, des capteurs plus intelligents et riches en diagnostics seront d'une grande utilité pour cette transition de la main-d'œuvre.

Un autre point pas si subtil est que la fonctionnalité de configuration automatique d'un système de capteur intelligent intégré pousse des valeurs cohérentes vers les capteurs à chaque fois, ce qui réduit les erreurs de configuration ou les problèmes de production qui pourraient survenir lorsque les modifications de paramètre sont effectuées manuellement par un opérateur, en particulier un opérateur inexpérimenté. Ces valeurs peuvent être vérifiées par l'OEM pour s'assurer que les réglages optimaux sont utilisés pour faire fonctionner chaque machine.

Comprendre le coût des configurations de capteurs pour les changements de ligne, ainsi que les conséquences d'une main-d'œuvre en évolution, est la clé pour déterminer si le passage aux capteurs intelligents est la bonne solution pour vous.

Publié 30 juin 2017


Kevin Zomchek
Kevin Zomchek
Business Manager, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Capteurs intelligents et IoT : peser le pour et le contre
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose