Regardez vers l'avenir
Encore plus précieux que de savoir quand quelque chose est sur le point de tomber en panne, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour y remédier. Les tableaux de bord d'analyse prescriptive utilisent les donnée temps réel de pannes historiques et les tendances pour indiquer aux employés les mesures correctives à prendre. Ces informations peuvent aider à s'assurer que les bonnes mesures sont prises pour éviter les pannes d'actifs, maintenir la production sur la bonne voie, maximiser la qualité des produits et plus encore.
Les tableaux de bord d'analyse prédictive peuvent être personnalisés pour fournir les informations spécifiques dont les employés ont besoin pour résoudre différents problèmes. Par exemple, un employé d'une usine de transformation alimentaire peut obtenir des informations sur les actifs de mélange, de remplissage et d'emballage sur une ligne de production, le tout en un seul endroit.
Grâce à ces tableaux de bord, un utilisateur peut voir qu'un malaxeur est signalé comme ayant un problème imminent de temps d'arrêt. Plus de détails sur l'actif sont disponibles sur le même écran, notamment son temps de défaillance prévu et des paramètres de performance tels que les vibrations et la consommation d'énergie.
Grâce à ces informations, un technicien peut approfondir l'investigation des problèmes du malaxeur et planifier les travaux nécessaires pendant un temps d'arrêt programmé, avant que l'actif ne soit susceptible de tomber en panne.
Lorsqu'on examine une ligne de production, une analyse de prévision peut être consultée pour plusieurs chariots. Cela permet à un utilisateur d'effectuer des comparaisons et d'identifier des tendances, le tout dans un seul graphique.
Par exemple, les travailleurs peuvent voir qu'un chariot sur une ligne de production a une durée de vie et un nombre de pièces restantes prévus beaucoup plus faibles. Ils peuvent également voir la tendance de la durée de vie prévue et à quel point ce chariot s'écarte des autres chariots.
Cela peut donner aux travailleurs une fenêtre de réponse suffisamment longue pour rediriger la production vers d'autres chariots et corriger le problème sur le chariot identifié avant qu'il n'ait un impact sur la production.
Bien sûr, si la maintenance prédictive des actifs offre une valeur ajoutée considérable, ce n'est pas la seule application des tableaux de bord d'analyse prédictive. Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord pour prévoir les résultats et comprendre les problèmes qui ont un impact sur le rendement, la qualité des produits, l'efficacité énergétique et plus encore.
Premiers pas
De nombreuses entreprises sont désireuses de déployer des tableaux de bord d'analyse prédictive, mais ne savent pas par où commencer ni ce qu'elles doivent faire. Si vous êtes dans ce cas, nous pouvons vous aider.
Rockwell Automation peut vous accompagner tout au long du processus. Nous pouvons vous aider à définir les problèmes commerciaux que vous souhaitez résoudre, à identifier et collecter les donnée temps réel appropriées, et à créer des modèles prédictifs et des tableaux de bord.
Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez explorer toutes nos solutions propulsées par FactoryTalk InnovationSuite.