Avec l'introduction de nouvelles exigences réglementaires, les entreprises devront intégrer la technologie de traçabilité. De plus, si l'on considère d'autres enjeux de plus en plus importants (par exemple, les critères ESG, le développement durable et l'engagement des consommateurs), il devient évident que les entreprises seront contraintes d'investir dans des solutions de traçabilité. En fait, beaucoup ne pourront pas se permettre de ne pas investir et d'optimiser leur approche de la sérialisation et de la traçabilité.
Valeur à long terme au-delà du coût immédiat : le retour sur investissement de la technologie de traçabilité
Combien coûte une solution de traçabilité ? De meilleures questions à poser sont : « Combien de revenus sont perdus à cause de la diversion sur le marché gris ? » « Combien pourrait-on gagner en améliorant la commercialisation des produits grâce à un meilleur accès aux données ? » « Combien pourrait-on économiser en optimisant le parcours d'un produit dans la chaîne logistique ? » « Quels types d'amendes réglementaires puis-je éviter ? » Les réponses varieront. La traçabilité en tant qu'outil d'amélioration du retour sur investissement dépend beaucoup de la technologie elle-même et de la valeur des données collectées et fournies par la solution. Mais dans presque tous les cas, les entreprises obtiennent un coût compensé par les avantages de la traçabilité.
Une étude commandée à Forrester Consulting concernant la contrefaçon et la diversion sur le marché gris indique que 47 % des personnes interrogées déclarent que leurs entreprises perdent entre 11 % et un impressionnant 60 % des revenus de ventes chaque année en raison de la contrefaçon, et 87 % déclarent que la diversion sur le marché gris est problématique pour elles. Mais le manque de retour sur investissement clair empêche 45 % des personnes interrogées de mettre en œuvre la traçabilité et la sérialisation, qui peuvent atténuer ces problèmes.