Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Relever le défi des véhicules légers

Un environnement de fabrication flexible permet aux constructeurs automobiles de répondre aux nouvelles demandes en matière de matériaux et de livrer des véhicules avec les caractéristiques que les consommateurs souhaitent à un prix qu'ils peuvent se permettre.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Relever le défi des véhicules légers hero image

La décision de Ford Motor Company de commercialiser agressivement son pick-up F-150 2015 a déclenché un débat public sur les avantages et les écueils potentiels de la construction de véhicules légers.

Mais la vérité est que les constructeurs automobiles mondiaux intègrent discrètement des matériaux légers depuis plus d'une décennie. La carrosserie en tôle universelle a été remplacée par un mélange de fibre de carbone, d'aluminium et d'acier à haute résistance.

Et face à l'augmentation des obligations gouvernementales en matière de rendement énergétique du carburant, les véhicules plus légers sont là pour durer.

En fait, une étude menée par Ducker Worldwide prévoit que plus de 75 % des pick-up et 20 % des VUS et grandes berlines produits en Amérique du Nord seront en aluminium d'ici 2025.

Au-delà de la réduction de l'empreinte carbone d'une voiture, les matériaux plus légers rendent les technologies de groupe motopropulseur économes en carburant plus attrayantes pour les consommateurs qui apprécient la taille importante, le confort et les hautes performances des véhicules. Un véhicule plus léger avec un moteur 4 cylindres peut mieux imiter les performances d'un V-8. Un châssis plus léger peut mieux accueillir le poids supplémentaire des batteries de véhicules hybrides et tout électriques.

Les équipementiers, qui savent que le poids de chaque composant sera scruté par les constructeurs automobiles, doivent adopter de nouvelles stratégies de conception et incorporer des matériaux plus légers chaque fois que possible.

Pour les usines automobiles actuelles qui produisent plusieurs véhicules et variantes sur une seule ligne, les matériaux plus légers ajoutent encore plus de complexité à un processus déjà complexe.

Une ligne de presse, par exemple, peut traiter une grande variété de pièces de carrosserie – et une gamme de matériaux différents – chacun nécessitant un changement de matrice. La capacité à ajuster rapidement et efficacement l'équipement est essentielle pour la productivité de la ligne.

Ajoutez maintenant les pressions d'un marché volatil où des facteurs externes – tels que le prix de l'essence – peuvent influer sur les préférences des consommateurs du jour au lendemain.

Sans aucun doute, la flexibilité de fabrication est essentielle pour une productivité à haut volume et la livraison de véhicules que les consommateurs veulent et peuvent se permettre d'acheter.

Les solutions d'automatisation basées sur le système Rockwell Automation Integrated Architecture® sont conçues pour aider les constructeurs automobiles et les équipementiers à obtenir la flexibilité de fabrication dont ils ont besoin pour répondre aux exigences actuelles. Cette approche axée sur la commande et l'information utilise un réseau unique et rationalise plusieurs disciplines, y compris la sécurité, dans un seul ensemble. Et, peut-être le plus important, elle permet un flux d'informations de production sécurisé et facile.

En d'autres termes, notre infrastructure à l'échelle de l'entreprise permet de simplifier un environnement de production complexe – et de le rendre plus efficace et plus réactif face aux changements.

Découvrez comment cette mise à niveau du système de commande flexible a permis de soutenir la philosophie de fabrication juste-à-temps de Toyota dans un atelier de presse.

Et découvrez-en plus sur les environnements de production flexibles qui aident les constructeurs automobiles et les équipementiers à relever le défi de l'allègement – et de la complexité de fabrication – dans l'atelier.

Publié 16 novembre 2015

Sujets: Automobile et pneumatiques

Ed Johnston
Ed Johnston
Regional Industry Manager, Automotive & Tire, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Relever le défi des véhicules légers
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose