Dans le contexte numérique actuel, il devient impératif pour les entreprises d'exploiter les nouvelles technologies pour stimuler l'innovation, rationaliser les opérations et renforcer l'agilité commerciale. L'objectif d'une interface homme-machine (IHM) est de créer une interface intuitive et accessible, facilement compréhensible par les opérateurs. Les IHM peuvent être conçues pour améliorer la flexibilité, augmenter la productivité et faciliter le dépannage.
Les concepteurs ont besoin d'outils IHM qui les aident à créer rapidement des solutions et à offrir aux opérateurs des moyens de visualiser les données de l'atelier tout en rendant les informations disponibles dans toute l'entreprise. Dans cet article, nous allons explorer six façons dont les logiciels de visualisation et la technologie IHM contribuent à la transformation numérique et revitalisent les opérations grâce à une solution ouverte et flexible.
Favoriser la transformation numérique grâce à une IHM moderne
Les avancées technologiques ont joué un rôle majeur dans l'évolution des IHM. En conséquence, nous avons assisté à des expériences plus intuitives avec des interfaces tactiles et un meilleur accès aux données. Le développement le plus récent concerne l'intégration des IHM avec l'automatisation et l'Internet industriel des objets (IIoT). Cette intégration permet une communication machine à machine accrue, une surveillance à distance et un contrôle global.
L'avenir des IHM verra une intégration transparente de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Les dispositifs et applications intelligents anticiperont les besoins des utilisateurs, s'adapteront aux préférences et amélioreront l'expérience utilisateur sur la base de l'analyse des données. Avec la croissance de l'IIOT, les IHM seront essentielles pour gérer et contrôler les dispositifs interconnectés, offrant une expérience utilisateur unifiée et cohérente.
Vers un avenir plus connecté
La technologie et l'automatisation sont les moteurs de la nouvelle génération de fabrication, où tous les rôles bénéficieront des nouvelles technologies.
La capacité à utiliser les données pour la prise de décision en temps réel commence par une visualisation basée sur l'interopérabilité et l'ouverture, si facile à utiliser que vos opérateurs peuvent se mettre immédiatement au travail avec une IHM automatiquement présentée dans leur langue préférée, avec les paramètres régionaux, le format de date et d'heure et le style. Avec FactoryTalk® Optix™ by Rockwell Automation®, les développeurs d'IHM peuvent offrir aux opérateurs une expérience utilisateur intuitive qui minimise le besoin de formation.
En savoir plus sur la gamme FactoryTalk® Optix™
Avec FactoryTalk® Optix™, les utilisateurs peuvent bénéficier des avantages suivants :
- Développement accéléré avec collaboration en temps réel
- Gestion centralisée des sources avec référentiels de code intégrés hébergés dans le cloud ou sur un serveur local
- Visibilité de l'IHM depuis n'importe où
- Accès aux outils de conception via un navigateur Internet
- Déploiement à distance d'applications IHM
Alors que les IHM continuent d'évoluer, les barrières entre l'humain et la machine continueront de se réduire, nous menant vers un avenir plus connecté et plus autonome.
Faciliter l'environnement de conception collaborative
Les outils IHM modernes offrent une efficacité accrue. Un manque de visibilité peut entraîner des difficultés pour suivre les progrès, identifier les parties qui apportent des modifications et comprendre le raisonnement derrière ces modifications. Les nouveaux outils de logiciel IHM offrent une visibilité complète sur les projets dans un environnement de conception collaboratif, en connectant les concepteurs à des informations pertinentes et opportunes nécessaires à une prise de décision rapide et éclairée. L'intégration des IHM avec des outils basés sur le web permet aux équipes de concevoir et de déployer des applications à distance et de mettre en œuvre des modifications ou des mises à jour de manière transparente dans l'environnement de production.