Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Réduisez le risque dans la conception de votre E-house

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Centrale électrique la nuit

Ajouter plus d'intelligence aux e-houses, tout en gérant plusieurs fournisseurs et en respectant des délais de projet plus serrés, n'est pas chose facile. Mais c'est un défi que vous et de nombreux autres EPC devez relever aujourd'hui.

C'est pourquoi de plus en plus d'EPC se tournent vers un système d'alimentation intelligent et intégré, qui regroupe les systèmes de commande électrique et de système de commande de procédé en une seule solution.

Un système qui unifie les systèmes de commande électrique et de système de commande de procédé peut réduire vos risques lors de la conception et de la construction d'une e-house. Il peut réduire le nombre de fournisseurs avec lesquels vous devez travailler, de quatre ou plus à un seul. Cela peut à son tour réduire votre temps de conception et vos coûts. Et cela peut réduire le potentiel de mauvaise communication entre les fournisseurs, ce qui peut créer des défis d'intégration coûteux.

De plus, un système unifié vous permet de passer d'une approche câblé à une approche en réseau. Cela peut réduire vos coûts de matériel, de main-d'œuvre et de documentation.

Bien sûr, un système unifié et numérisé offre également des avantages significatifs pour vos clients. Il leur donne un système unique pour la commande, la visualisation, l'archivage et la génération de rapports. Il leur permet également d'accéder à la donnée temps réel à partir de dispositifs électriques intelligents (IED) pour aider le personnel des opérations et de la maintenance à prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.

Mais avant de faire le saut vers une alimentation intégrée intelligente, assurez-vous de trouver un fournisseur avec la bonne technologie et l'expérience pour la mettre en œuvre.

Trouvez le bon partenaire

Dans certains cas, le fournisseur d'automatisation qui fournit déjà votre système de commande de procédé peut simplement étendre son rôle pour fournir un système de commande électrique et de système de commande de procédé unifié.

...de plus en plus d'EPC se tournent vers un système d'alimentation intelligent intégré, qui regroupe les systèmes de commande électrique et de procédé en une seule solution.

Mais si le fournisseur n'a pas cette expérience, il est important d'en trouver un qui l'a plutôt que de faire de ce projet une première. Après tout, certains fournisseurs expérimentés dans la mise en œuvre de systèmes de puissance intelligents ont aidé les EPC à réduire leurs coûts de projet de 25 % ou plus.

Ces économies peuvent être réalisées en réduisant les coûts d'installation, le temps de mise en service et de démarrage, ainsi que la documentation technique. Par exemple, au lieu de câbler individuellement chaque composant à l'aide de câbles multiconducteurs, tout peut être connecté via un câble Ethernet. De plus, un fournisseur expérimenté capable d'intégrer des produits de tierce partie et de réduire les interfaces peut également réduire les coûts de conditionnement du système de 15 % par rapport à une e-house “stick-built”.

Le fournisseur que vous choisissez doit également être familiarisé avec les derniers protocoles de communication. Il doit être capable d'utiliser IEC-61850 et EtherNet/IP via des IED pour donner aux clients un accès à la donnée temps réel sur l'équipement et les conditions de fonctionnement.

Gagnez en sérénité

Vous êtes confronté à trop de risques pour vous en tenir à l'approche multi-fournisseurs traditionnelle pour la conception et le développement d'e-houses. Avec le bon partenaire, vous pouvez utiliser un système de puissance intelligent conditionné pour livrer en toute confiance des e-houses plus intelligentes dans les délais, selon les spécifications et dans le respect du budget. En savoir plus sur les solutions de puissance intelligente conditionnée.

Publié 27 août 2018


Bruce Hall
Bruce Hall
Senior Electrical Solutions Engineer, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Réduisez le risque dans la conception de votre E-house
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose