Recommandé pour vous
Quelle différence peut faire un pour cent ? Bien que le changement incrémental puisse sembler minime, une amélioration d'un pour cent pour un producteur industriel peut contribuer à USD 1000000,00 au résultat net.
Ce qui préoccupe généralement une entreprise lorsqu'elle apporte ce changement incrémental, c'est le temps de fonctionnement et le temps d'arrêt, des mesures standard des performances des machines ou des lignes. Au-delà de cet accord initial, cependant, les marques mondiales et les acteurs de niche ont souvent des façons particulières de quantifier ces mesures et d'identifier les sources de données responsables.
Une partie du défi réside dans le nombre même d'applications de logiciel qui promettent d'aider à améliorer certains aspects de la production. En ne commençant pas par une vision d'ensemble des performances d'une installation, les améliorations réelles peuvent ne pas avoir l'impact attendu.
Une solution consiste à surveiller le taux de rendement synthétique dans un tableau de bord des performances. En créant des rapports de taux de rendement synthétique qui peuvent établir des bases de référence, les utilisateurs peuvent commencer à digérer leurs données afin de prendre des mesures.
Organisation pour identifier les opportunités de croissance
Comprendre le taux de rendement synthétique (TRS) permet d'améliorer les objectifs de productivité en organisant les données pertinentes pour la performance de l'établissement. La valeur d'un tableau de bord de performance réside, après tout, dans la transparence qu'il apporte aux opérations.
La première étape pour rendre les données du tableau de bord significatives consiste à amener les équipes à réfléchir à la manière dont elles calculent le TRS. Les tableaux de bord simplifient cette tâche en regroupant les données de diverses sources dans un ensemble organisé. Non seulement le tableau de bord rend les données accessibles, mais il fournit également plus que de simples calculs et organise les données en graphiques et diagrammes. Ces présentations rendent les informations plus visibles et exploitables.
Grâce à une collecte cohérente des données, les utilisateurs peuvent utiliser les références actuelles de taux de rendement synthétique pour définir des objectifs d'élimination des temps d'arrêt et pour surveiller les améliorations des performances au fil du temps. Pour les responsables de la production, il est important de connaître la durée totale d'arrêt d'une machine et le temps de réparation.
Comment résoudre les problèmes de performances
Les tableaux de bord de performance aident les utilisateurs à accomplir plus en moins de temps en fournissant les informations sur le taux de rendement synthétique dont ils ont besoin pour déterminer si leur usine est aussi productive qu'elle pourrait l'être. À quoi ressemble un tableau de bord de performance ? Les mises en page varient, mais nous avons appris que les utilisateurs en bénéficient le plus lorsque le taux de rendement synthétique est décomposé en disponibilité (Ar), performance (Pr) et qualité (Qr).
Tous les tableaux de bord de performance ne fournissent pas de mesures segmentées. Si vous souhaitez une vue cohérente du taux de rendement synthétique, il est important d'en trouver un qui offre cette capacité. Une vue complète permet de s'assurer que les trois éléments du taux de rendement synthétique sont détaillés.
Par exemple, si vous ne surveillez que la qualité, votre production risque de souffrir car vous êtes trop concentré sur le maintien d'une qualité élevée. Mais une focalisation sur la qualité peut entraîner un fonctionnement plus lent des machines, ce qui diminue la productivité. Étant donné que chaque installation a des objectifs de production, une production plus lente peut entraîner des opérateurs travaillant le week-end lorsque les machines sont normalement programmées pour la maintenance. Les conséquences involontaires peuvent se poursuivre indéfiniment.
Pendant ce temps, les responsables des opérations peuvent utiliser des tableaux de bord de performance pour garder un œil attentif sur le taux de rendement synthétique. Lorsqu'ils constatent que le taux de rendement synthétique est en baisse, le responsable appelle probablement le responsable de la production et lui demande pourquoi les machines ne fonctionnent pas à pleine capacité. À partir de là, le responsable produit sort et résout le problème de performance en collectant des données, en augmentant à la capacité maximale, en collectant plus de données et en recherchant des tendances et des informations. Ce processus augmente la collaboration et aide l'équipe à atteindre des performances optimales.
Créer des solutions avec des données exploitables
Lorsque les clients m'appellent pour des problèmes de temps d'arrêt, je leur montre comment les tableaux de bord de performance, comme celui ci-dessus, peuvent améliorer les opérations quotidiennes. L'accès à des niveaux de données plus profonds aide les clients à se concentrer sur ce qui est significatif en fonction de leur rôle, de leurs besoins, etc.
La plupart des clients regardent leurs données et ont l'impression de ne rien avoir de valeur, mais en créant un tableau de bord de performance, je peux identifier vos 50 principaux problèmes. Ensuite, nous pouvons nous associer pour éliminer vos cinq principaux problèmes, et ainsi de suite jusqu'à ce que 50 devienne zéro. FactoryTalk InnovationSuite, powered by PTC, est un exemple de la façon dont les nouvelles solutions de logiciel rendent les données plus accessibles que jamais.
Publié 26 juillet 2019