Loading
Blog | Solutions de procédés
Recent ActivityRecent Activity

Efficacité de l'usine grâce au matériel de commande adapté

Fabrication intelligente dans le contrôle des processus et l’E/S universelle

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Femme portant un gilet de sécurité et regardant un écran dans une salle de commande. de la séance photo 0220_000655_L8PController_PTUPhotoShoot_1042

Les clients du secteur des procédés s'efforcent aujourd'hui de réduire le coût total de possession, le temps d'exécution des projets et d'optimiser la production en augmentant le flux de production, en réduisant les temps d'arrêt et en responsabilisant les opérateurs grâce à la fabrication intelligente. 

La fabrication intelligente exige plus d'informations intelligentes. Heureusement, aujourd'hui, les informations et les mégadonnées sont partout. Les capteurs et l'instrumentation fournissent aujourd'hui beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Le problème se pose lorsque vous devez permettre au système d'accepter ces informations supplémentaires. 

Dans de nombreux cas, ces changements sont difficiles, voire impossibles, en fonction de la manière dont un système peut apporter les bonnes données au bon endroit. En général, les systèmes de commande sont mis en service avec un nombre et un type définis de cartes d'entrée/sortie (E/S) qui peuvent accepter les données des capteurs et des instruments. Historiquement, toute modification de la disposition des cartes d'E/S n'est possible qu'en laissant de l'espace libre dans une armoire et en disposant de nombreux types de cartes d'E/S différents à portée de main, selon les besoins. Cela coûte cher et peut avoir un impact sur la rapidité de récupération d'un système après une défaillance ou une maintenance planifiée. 

Aujourd'hui, les options d'E/S universelles FLEXHA 5000™, activées par le système de commande distribué PlantPAx® 5.20, apportent une nouvelle réponse à ce problème.  

Définition des E/S universelles

Les E/S universelles, également appelées affectation électronique, permettent de regrouper différents types d'E/S sur une seule carte. Ces types d'E/S peuvent être constitués d'entrées et de sorties analogiques (avec HART) et d'entrées et de sorties numériques. Avec les E/S universelles FLEXHA 5000, ces configurations sont activées par le logiciel, ce qui évite d'avoir à modifier physiquement les composants.

Avantages grâce à la flexibilité

  • Réduction de l'effort d'exécution du projet :
    • Les E/S FLEXHA 5000 permettent différents types de câblage de terrain. Il n'incombe pas au client de finaliser son câblage trop tôt. Cela permet de réduire le coût total d'installation tout en permettant aux ingénieurs d'être efficaces dès la conception sans impacter les coûts du panneau. De nombreuses révisions et modifications se produisent en fonction de l'évolution des besoins, non seulement lors de la mise en service, mais tout au long du cycle de vie d'un système. 
    • Il est également avantageux de concevoir un système avec des E/S universelles. En commençant par une disposition d'E/S universelles, les besoins en alimentation d'un système, les assemblages de raccordement et les dispositions de câblage peuvent rester les mêmes, que le type d'E/S doive changer ultérieurement ou non, ce qui permet d'économiser beaucoup d'efforts et de planification.
  • Minimiser l'impact des modifications tardives des E/S
    • La plate-forme FLEXHA 5000 offre la flexibilité de changer les types d'E/S tout au long de son fonctionnement. Cela permet des flux de travail de projet découplés où la conception physique et fonctionnelle sont parallèles, ce qui permet d'optimiser les calendriers et les coûts du projet.
    • Historiquement, vous deviez gérer les besoins de maintenance en stockant de nombreuses cartes d'E/S différentes pour chaque zone d'armoire. La carte universelle FLEXHA 5000 se distingue par le fait qu'il s'agit d'une seule entrée de catalogue, ce qui réduit le besoin de stocker des articles supplémentaires.

Optimisé pour l'utilisateur du système de commande de procédé

Il est important de noter que les systèmes de commande exigent certaines capacités des cartes d'E/S qui doivent être disponibles, que l'option soit universelle ou non. Il est essentiel d'avoir des options redondantes, hautement disponibles, ainsi que l'isolation des voies et la disponibilité de la communication HART. Le nouveau module d'E/S FLEXHA 5000 fournit non seulement cette différenciation universelle, mais aussi la redondance, l'isolation des voies et les interfaces de communication HART. 

Toutes les E/S universelles ne se valent pas

De nombreux fournisseurs de systèmes de commande ont publié des capacités d'E/S universelles, mais toutes les cartes ne sont pas construites de la même manière. 

Certaines, comme la plate-forme FLEXHA 5000, permettent la configuration logicielle à distance des types d'E/S de voie pendant l'exécution. La plate-forme FLEXHA 5000 offre des composants communs entre les types d'E/S, permettant à un opérateur distant de modifier dynamiquement le type d'E/S sans être local à la carte d'E/S. 

En savoir plus sur les E/S universelles.

Publié 13 février 2023

Regarder la vidéo
Plate-forme d’E/S de procédé flexible, à faible risque et prête pour l’avenir

Découvrez comment les E/S universelles peuvent aider les clients du secteur des procédés à relever des défis communs. 

Sujets: Solutions Procédé Systèmes de procédés Systèmes de contrôle-commande (PlantPax) Integrated Architecture Distributed I O, In-Cabinet Modular

Armand Prezioso
Armand Prezioso
Responsable produit
Armand est un responsable produit senior chez Rockwell Automation. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie des procédés, il collabore avec une équipe d'ingénieurs pour maintenir et développer des produits de classe mondiale. Armand a une formation en ingénierie, vente et marketing, et gestion de produit.
Kristopher Dornan
Kristopher Dornan
Responsable marketing commercial – Automates, E/S et portefeuilles PlantPAx, Rockwell Automation
Kristopher Dornan dirige le marketing commercial pour les automates, les E/S et PlantPAx chez Rockwell Automation. Fort de 20 ans d'expérience, Kris transforme la profondeur technique en valeur client, en favorisant des opérations plus intelligentes et résilientes grâce à des solutions de commande et d'information intégrées.
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Efficacité de l'usine grâce au matériel de commande approprié
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose