Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Pipelines: améliorez la consommation d'énergie et plus encore avec le variateur de fréquence approprié

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Inspection de pipeline dans l’outback australien

Les avantages liés aux économies d'énergie lors de l'utilisation de variateurs de fréquence (VFD) dans les stations de pompage et de compression de pipelines sont bien établis.

Les variateurs fournissent la commande précise nécessaire pour augmenter ou diminuer le débit le long d'un pipeline. Le résultat est une plus grande efficacité et des économies d'énergie qu'un démarreur de moteur direct qui nécessite l'utilisation de vannes de régulation pour gérer le débit.

Ce qui n'est pas toujours clair à propos des VFD, cependant, ce sont les autres avantages qui peuvent être obtenus avec le choix approprié. Car toutes les technologies de variateur ne se valent pas. Et certaines peuvent vous aider à réaliser des économies encore plus importantes et des performances encore meilleures.

Dans cette optique, voici trois caractéristiques clés à rechercher dans le variateur de fréquence de votre prochaine station de pompage ou de compression.

Synchronisation

Un variateur qui prend en charge le transfert synchrone vous permet de démarrer et de commander plusieurs moteurs de pompe à l'aide d'un seul variateur. Cela peut réduire vos coûts d'investissement et d'installation initiaux de 33 % pour un système à deux moteurs et jusqu'à 60 % pour un système à quatre moteurs par rapport à un système à variateurs multiples.

Un système de variateur utilisant cette fonctionnalité peut également contribuer à réduire votre coût d'exploitation le plus important, la consommation d'énergie. Tout d'abord, les pertes de variateur sont réduites par rapport à un système à variateurs multiples. Il vous permet également d'amener un moteur à la même fréquence que l'alimentation secteur, puis de transférer le moteur sur cette alimentation. Cela peut améliorer l'efficacité globale de votre système et fournir des économies d'énergie supplémentaires.

Enfin, le transfert synchrone vous permet de démarrer avec un impact moindre sur le système d'alimentation, ce qui réduit ou élimine les pics de consommation d'énergie tout en contribuant à prolonger la durée de vie de l'équipement et à réduire les coûts de maintenance.

Intégration améliorée

Certains variateurs de fréquence modernes possèdent des fonctions et des caractéristiques d'intégration qui facilitent leur mise en œuvre, leur exploitation et leur maintenance.

Les profils complémentaires (AOP), par exemple, peuvent simplifier la configuration et l'intégration en organisant les informations du variateur et les paramètres configurables pour une programmation intuitive. La configuration automatique des dispositifs peut également simplifier la configuration lorsque vous déployez plusieurs variateurs ou si vous devez remplacer un variateur. Avec cette fonctionnalité, les configurations de variateur sont stockées dans un automate Logix, puis automatiquement téléchargées pour les nouveaux variateurs ou les variateurs de remplacement lorsque l'automate les détecte. Cela peut vous aider à réduire le travail de reprogrammation chronophage.

Visibilité à distance

Lorsque les variateurs de fréquence sont connectés au réseau de commande d'un oléoduc en utilisant le formatage correct, ces variateurs peuvent fournir des données de performance exploitables à une salle de commande centrale. Cela aide les opérateurs à prendre de meilleures décisions.

Ils pourraient découvrir, par exemple, que deux stations de pompage connectées dans des zones de service public d'énergie distinctes ont des tarifs sensiblement différents. Ils pourraient alors faire fonctionner la station de pompage plus intensément dans la zone où les tarifs sont plus bas. Même dans une seule zone de service public, les opérateurs pourraient constater que leurs coûts énergétiques sont nettement inférieurs pendant les heures creuses, puis ajuster les opérations pour tirer parti de ce tarif plus bas.

Les opérateurs pourraient également utiliser les données accessibles à distance pour surveiller et analyser les performances des procédés et identifier les besoins de maintenance potentiels. Un opérateur observant trois pompes fonctionnant à la même vitesse pourrait remarquer qu'une pompe a un couple de charge inférieur. Il pourrait alors envoyer un technicien pour enquêter sur le problème.

Économies sur les économies

Les variateurs de fréquence apportent des avantages inhérents en termes de performance et d'économies de coûts aux stations de pompage et de compression. Choisir un variateur de fréquence avec des fonctionnalités de synchronisation, d'intégration et de visibilité à distance portera vos performances et vos économies à un nouveau niveau.

Quelles que soient les exigences de votre pipeline, il existe une solution VFD qui vous convient.

Publié 13 avril 2020

Sujets: Pétrole et Gaz

Rick Paes
Rick Paes
Technical Consultant Oil and Gas Industry, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Pipelines: améliorez la consommation d'énergie et plus encore avec le variateur de fréquence approprié
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose