Loading
BLOGUE
Recent ActivityRecent Activity

Transformation numérique grâce à la 5G autonome (SA)

Rockwell Automation et Nokia s'associent pour permettre la 5G privée autonome (SA) pour la transformation industrielle.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un homme barbu portant un équipement de protection regarde une tablette sur le site de production d'une usine.

La collaboration entre Rockwell Automation et Nokia est essentielle pour la transformation numérique des réseaux industriels via le sans fil privé. Ensemble, nous améliorons la connectivité industrielle, l'efficacité opérationnelle, ainsi que la personnalisation et la sécurité des réseaux. L'association des solutions d'automatisation industrielle de Rockwell Automation et des technologies sans fil de Nokia prend en charge les technologies émergentes telles que l'Internet industriel des objets (IIoT), la réalité augmentée (RA) et l'intelligence artificielle (IA). Ces capacités sont vitales pour les industries qui souhaitent innover et rester compétitives.

L'un des axes actuels majeurs de Nokia et Rockwell Automation est l'utilisation du spectre sous licence ou à licence légère comme catalyseur des performances et de la robustesse des réseaux cellulaires privés. Aux États-Unis, le Citizens Broadband Radio Service (CBRS) fournit 150 MHz de spectre à licence légère pour une utilisation avec les réseaux LTE et 5G privés. Ce spectre peut être demandé par incréments de 10 MHz et utilisé gratuitement. De plus, un accès garanti à un spectre allant jusqu'à 20 MHz peut être acheté via des licences d'accès prioritaire (PAL). La 5G privée est validée et prête pour une utilisation industrielle aujourd'hui, avec un nombre croissant de clients qui font confiance à la 5G. Par conséquent, l'adoption de la 5G autonome (SA) et du CBRS est un sujet plus brûlant que jamais.

Nokia et Rockwell Automation se sont associés pour évaluer les réseaux 5G SA privés utilisant le spectre CBRS pour la commande industrielle en temps réel avec les protocoles EtherNet,IP™. Ce partenariat technologique améliore la connectivité industrielle, en tirant parti des technologies 4G LTE et 5G robustes de Nokia pour optimiser les opérations de fabrication avec une connectivité fiable et à haute vitesse. Étant donné que EtherNet,IP™ est transporté sur TCP/IP, plusieurs dispositifs d'automatisation peuvent être pris en charge derrière un seul routeur sans fil, sans aucun des tunnels spéciaux ou équipements supplémentaires actuellement requis pour d'autres protocoles Ethernet industriels.

En intégrant l'expertise en automatisation industrielle de Rockwell Automation à l'expertise en technologie sans fil de Nokia, la collaboration améliore l'efficacité opérationnelle grâce à une automatisation accrue, à la collecte de donnée temps réel et à l'analyse. Cette synergie rationalise les processus, réduit les temps d'arrêt et augmente l'efficacité globale. De plus, le partenariat technologique contribue à garantir une infrastructure réseau sécurisée et dédiée, cruciale pour les applications industrielles.

Schéma 5G Nokia

L'illustration ci-dessus est une représentation simplifiée du banc d'essai utilisé pour les tests collaboratifs. Elle représente un cas d'utilisation d'application d'actif industriel stationnaire sans fil, composé de :

  • Un automate de zone avec un automate de sécurité GuardLogix®
  • Deux zones distribuées avec des E/S standard et de sécurité FLEX 5000®, représentant des skids, des machines ou des équipements

(Remarque : l'objectif de l'automate de sécurité dans chaque zone distribuée était uniquement de collecter les données de télémétrie du banc d'essai).

Une solution privée Nokia a été utilisée, comprenant :

  • Réseau d'accès radio 5G (RAN), 3GPP Release 15, 5G SA et fonctionnement dans la bande spectrale n48 (CBRS). Unité de traitement de base AirScale de Nokia, deux unités radio AirScale AZQC (RUs).
  • Cœur 5G (5GC) fonctionnant dans le serveur MXIE (Mission-Critical Industrial Edge) DAC sur site
  • Deux routeurs industriels 5G SA FRRO501c (en termes cellulaires, équipement utilisateur ou UE)

Les tests ont été réalisés selon un plan de test bien établi fourni par Rockwell Automation avec des critères de réussite stricts, à savoir zéro défaut de connexion sur une période de test limitée à 3 h. Le plan de test comprenait une série de scénarios de test pour établir des connexions d'E/S standard et de sécurité (CIP Safety™) EtherNet,IP™ fiables à partir de l'automate GuardLogix® sur la gauche, avec divers réglages d'intervalle de paquets requis (RPI), sur le cœur et le RAN 5G vers les E/S standard et de sécurité FLEX 5000 dans les zones 1 et 2 à droite. Le RPI est la période à laquelle l'automate et les modules d'E/S distribuées échangent des données.

Le test a démontré avec succès que l'état actuel de la 5G industrielle (3GPP release-15, SA, sur site, spectre CBRS) présente une latence et une gigue suffisamment faibles pour prendre en charge des réglages RPI meilleurs que les réglages par défaut de Rockwell Automation pour les connexions EtherNet,IP™ standard et E/S de sécurité. Ces réglages RPI prendront en charge de nombreuses applications d'actifs industriels stationnaires sans fil (skids, machines ou équipements) qui utilisent les communications EtherNet,IP™ standard et E/S de sécurité. Il est important de noter qu'en dehors de l'attribution d'adresse IP typique et de la configuration du réseau, aucun réglage ou configuration spéciale n'était nécessaire sur l'équipement Nokia : tout fonctionnait « tel quel ».

L'utilisation du spectre CBRS permet d'assurer un fonctionnement sans interférences pour les équipements d'automatisation critiques, en maintenant des performances ininterrompues. Un réseau privé avec du matériel sur site conserve les données sur place, minimisant la latence et améliorant la confidentialité et la sécurité. De plus, le réseau cellulaire privé utilise des cartes SIM, ce qui simplifie la gestion des dispositifs sur votre réseau.

Les réseaux 5G autonomes (SA) fonctionnent sans réseau LTE existant, ce qui réduit les coûts et la complexité tout en fournissant des connexions plus rapides. Par conséquent, l'utilisation de la 5G pour tout le trafic réseau (données de contrôle et utilisateur) réduit considérablement les temps de connexion et de transfert initiaux. Pour les cas d'utilisation nécessitant à la fois la 5G et la LTE, la LTE peut être intégrée aux réseaux 5G SA.

Les cas d'utilisation clés de la 5G SA privée incluent :

  • Connectivité de la périphérie au cloud : la connectivité 5G à faible latence et à haute vitesse permet la transmission de donnée temps réel et une couverture fiable pour les applications d'IA et d'apprentissage automatique.
  • Applications pour travailleurs connectés : la couverture et la bande passante excellentes de la 5G améliorent les outils mobiles tels que l'analyse, les jumeaux numériques et la réalité augmentée.
  • Applications pour actifs mobiles : les temps de transfert rapides et la faible latence de la 5G SA améliorent la connectivité pour les véhicules à guidage automatique (AGV) et les robots mobiles autonomes (AMR).
  • Actifs industriels stationnaires sans fil : la 5G réduit le besoin de communications câblées, augmentant l'agilité et réduisant le temps de rééquipement pour les opérations industrielles.

En dehors des États-Unis, les réseaux sans fil privés industriels utilisent souvent des spectres sous licence. Les performances observées avec CBRS sont cohérentes avec les résultats obtenus avec d'autres bandes sous licence inférieures à 6 GHz utilisées dans d'autres pays, ce qui rend ces conclusions applicables à l'échelle mondiale.

Vous souhaitez en savoir plus ? Rejoignez-nous au salon Rockwell Automation Fair à Anaheim, en Californie, en novembre, pour découvrir notre collaboration en action ! Cliquez ici pour plus de détails sur cet événement et sur la façon de vous inscrire.

Automation Fair
Automation Fair
Événement
Événement
Automation Fair
Join more than 14,000 problem-solvers, makers and leaders for inspiration, connections and education at the 2026 Automation Fair® event.
En savoir plus

Publié 18 septembre 2024

Sujets: Empower People Networks & Infrastructure Solutions Procédé Solutions for OEMs Produits réseaux industriels

Scott Griffiths
Scott Griffiths
Advanced Technology Lab Manager, Rockwell Automation
Dr. Scott Griffiths has been with Rockwell Automation (RA) for six years and presently manages RA’s Advanced Technology team in Milwaukee. During his tenure in Advanced Technology, Dr. Griffiths was a senior researcher focused on industrial communications. In this capacity he studied 5G and co-led the execution of several collaborative testing efforts with 5G vendors. Dr. Griffiths is a subject matter expert on 5G within RA but has also worked on other research activities related to single-pair Ethernet, low-power wireless, and wireless power. Dr. Griffiths holds bachelor’s degrees in physics and mathematics from Oregon State University. His PhD is in experimental physics from the University of Iowa, where he developed low-energy X-ray polarimeters and studied gamma-ray astronomy. Prior to joining RA, Dr. Griffiths completed a post-doctoral fellowship in Spain, where he contributed to the construction of a prototype Large Size Telescope for the Cherenkov Telescope Array gamma-ray observatory.
Contact:
Matt Hoover
Matt Hoover
Global Product Manager, Wireless and IIoT Products, Rockwell Automation
Matt’s career in software and technology includes leadership, sales, marketing, and development roles with Rockwell Automation, Linear Technology, Wind River, and Embedded Planet. In addition, Matt has extensive experience helping customers define and implement wireless IoT product solutions to realize digitalization and Industry 4.0 goals. Matt earned a Bachelor of Science in Mathematics / Computer Science from Kent State and an MBA from John Carroll.
Contact:
Evan Forrest
Evan Forrest
Enterprise Partner Manager, Mobile Networks Americas, Nokia
Evan Forrest is the Enterprise Partnership Manager for Mobile Networks at Nokia, responsible for growing strategic technology and go-to-market partnerships. He joined Nokia in 2020, focusing on the establishment and expansion of Nokia’s industrial partner ecosystem across North America leveraging 4G/5G technologies. His role has evolved to leading lighthouse partnerships/projects across Transportation, Smart City, and Manufacturing sectors among others by way of enhanced digital connectivity. Prior to that, Evan spent 12 years in various sales and channel leadership roles at Rockwell Automation; helping manufacturers navigate Industry 4.0 and their digital transformation journeys. Evan earned his Bachelor of Science in Industrial Engineering from California Polytechnic State University - San Luis Obispo. Passionate about advancing digital solutions, he welcomes connections to discuss how manufacturers can harness 4G/5G for their digital transformation journeys.
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
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
  5. Chevron LeftChevron Left Transformation numérique grâce à la 5G autonome (SA)
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose