Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Mise en service sans chaos pour les OEM

Transformez la vitesse de mise en service en avantage stratégique grâce à la technologie intégrée

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Deux ouvriers d'usine surveillant des bouteilles de boissons fraîches sur une ligne de production dans une usine de production de boissons

Il s'agit de la troisième partie d'une série de quatre articles de blog dans laquelle nous examinons comment les OEM peuvent transformer leur activité à chaque étape du cycle de vie des machines.

La phase de mise en service est censée être le moment où le travail acharné d'un OEM prend vie, mais en réalité, c'est souvent là que la pression atteint son paroxysme. Lorsque les systèmes passent de l'environnement contrôlé de votre installation à l'imprévisibilité du fonctionnement réel, vous pouvez être confronté à une tempête parfaite d'obstacles techniques, d'exigences changeantes et de délais serrés. Un équipement qui a parfaitement fonctionné lors d'un test d'acceptation en usine peut rencontrer des problèmes sur site lorsque la complexité supplémentaire liée à la connexion des données, à l'intégration avec d'autres machines et à l'imprévisibilité inhérente à la coordination avec des opérations de fabrication en cours s'ajoute. Cette période est cruciale pour maintenir la rentabilité du projet et assurer la satisfaction du client. C'est une phase où le succès est souvent défini par la rapidité, l'alignement et un dépannage précis, et où la technologie avancée peut aider.

Accélérez avec une plate-forme unifiée

Integrated Architecture® peut rationaliser la phase de mise en service en fournissant un système de commande et d'information unifié dans lequel la commande, les données et la visualisation fonctionnent ensemble dans un environnement unique. Parce que la plate-forme fournit des outils de conception cohérents, une connectivité sécurisée et une intégration intégrée avec des dispositifs intelligents, les équipes passent moins de temps à réconcilier des systèmes disparates et des silos de données, et plus de temps à valider les performances. En plus de gagner du temps, Integrated Architecture contribue également à augmenter la fiabilité. L'utilisation d'une plate-forme unique et pluridisciplinaire permet de réduire les erreurs de configuration, d'accélérer les tests et de faciliter la mise en ligne des machines qui se connectent de manière transparente à d'autres systèmes ou à des lignes de production entières. Le résultat est un processus de mise en service plus rapide, plus prévisible et, en fin de compte, plus efficace pour le fabricant d'équipement d'origine et l'utilisateur final.

Bénéficiez d'un avantage grâce à des données flexibles au cœur de votre activité

La gestion des données peut consommer une partie considérable du temps nécessaire à la mise en service d'une machine. Si des problèmes ne peuvent pas être résolus rapidement, l'ensemble du processus peut s'arrêter alors que les coûts continuent d'augmenter. Les solutions DataReady™ aident les OEM à rationaliser et à renforcer leur processus de mise en service en fournissant des machines avec des données organisées, contextualisées et prêtes à être utilisées dans toutes les applications.

En tirant parti du contenu préconstruit, des objets intelligents et de l'intégration étroite avec les outils logiciel, les OEM peuvent réduire le temps et la complexité généralement consacrés à l'identification, à la structuration et à l'intégration des données machine lors de la mise en service. Ces capacités se combinent pour permettre un dépannage plus rapide, une visualisation plus intuitive et des capacités d'optimisation à distance, ce qui permet de détecter et de résoudre les problèmes plus tôt et plus efficacement. Parce que DataReady™ solutions dissocient la conception des machines des décisions spécifiques futures en matière d'utilisation des données, les OEM peuvent mettre en service les équipements en toute confiance, sachant que l'infrastructure de données de la machine est flexible, évolutive et prête à s'adapter aux besoins changeants des clients.

Une mise en service efficace nécessite plus que la technologie seule

La mise en service peut révéler des problèmes qui ne peuvent pas être résolus par la seule technologie. Des délais serrés, des contraintes spécifiques au site et des changements de dernière minute exigent des décisions rapides, des pratiques éprouvées et l'accès à la bonne expertise au bon moment. Rockwell Automation aide les OEM à relever ces défis en combinant des spécialistes des applications et un réseau d'assistance mondial.

À mesure que les machines sont connectées aux réseaux d'usine et d'entreprise, la cybersécurité devient une exigence critique lors de la mise en service. Rockwell Automation collabore étroitement avec les utilisateurs finaux chaque jour pour relever les défis de la cybersécurité dans l'ensemble des opérations, de la conformité et des risques liés au cycle de vie, une expérience qui soutient directement les OEM lorsqu'ils mettent les machines en ligne sur les sites des clients. En appliquant les principes de sécurité intégrée, les capacités de sécurité intégrées et les directives conformes aux normes, Rockwell Automation peut vous aider à mettre en service les équipements en toute sécurité et efficacité.

Démarquez-vous grâce à une mise en service transparente

Avec la bonne technologie et le bon partenaire, les OEM peuvent transformer la mise en service d’un point de pression en un avantage. En adoptant des technologies telles que Integrated Architecture et les solutions DataReady, et en s’appuyant sur le réseau mondial de support de Rockwell Automation, vous pouvez accélérer la mise en service tout en réduisant les risques et en offrant une meilleure expérience à vos clients. Le moment est venu de franchir la prochaine étape vers des projets plus prévisibles, évolutifs et rentables.

Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Rockwell Automation empowers OEMs with smart machine solutions for improved efficiency, flexibility and data-driven innovation.

Prêt à rationaliser la mise en service ?

Contactez un spécialiste Rockwell Automation pour voir comment nos solutions et expertise peuvent réduire les risques, accélérer le démarrage et simplifier le déploiement sur site.

Contactez-nous

Publié 28 avril 2026

Sujets: Optimize Production Solutions for OEMs

Sebastian Bicelli
Sebastian Bicelli
Global OEM Strategy and Marketing Lead, Rockwell Automation
Sebastian Bicelli is the Global OEM Strategy and Marketing Lead at Rockwell Automation. With a background in industrial automation and a career spanning product management, technical, and marketing functions within B2B industrial environments, he drives global marketing strategies for OEMs. His focus is on translating customer insight, portfolio strategy and industrial expertise into effective marketing and go‑to‑market approaches that enable scalable growth, market expansion and differentiated outcomes across modern automation ecosystems.
Contact:
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

Vous pourriez également être intéressé par
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
  5. Chevron LeftChevron Left Mise en service sans chaos pour les OEM
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose