Loading
Blog | Perspectives de gestion
Recent ActivityRecent Activity

Une approche compatible 5G : comment elle aide les fabricants à construire l’usine du futur

À quoi ressemblera l'usine du futur ? Nous examinons comment la 5G va révolutionner tous les secteurs de la fabrication.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Vue générique d’une ville

La technologie n'est jamais figée. Le changement est inévitable et les technologies dominantes du moment cèdent inévitablement la place à de nouvelles vagues d'innovation qui font progresser un secteur. Cette tendance est actuellement à l'œuvre dans le monde de la fabrication et des opérations B2B, car la 4G, la norme de communication dominante de la dernière décennie, est désormais remplacée par la 5G.

Bien que la 5G elle-même sera un jour remplacée par la prochaine génération, elle offre actuellement aux fabricants la promesse d'une technologie sans fil viable pour augmenter, voire remplacer, les connexions de réseau industriel filaires traditionnelles. Cela a le potentiel d'être un changement de paradigme qui peut aider à définir et à construire les usines du futur. Un changement qui permet de réduire les dépenses et le délai de mise sur le marché tout en améliorant simultanément la flexibilité organisationnelle et les communications.

Pour les fabricants, la 5G est désormais un catalyseur de la transformation numérique dans la fabrication intelligente pour aider à obtenir des résultats commerciaux allant de l'encouragement à l'agilité à l'amélioration de la durabilité. Les opérations industrielles peuvent tirer parti de l'essor de la 5G pour répondre à leur besoin de connectivité sans fil hautes performances et l'utiliser pour évoluer vers une entreprise plus connectée.

Flexibilité dans un monde 5G

L'usine du futur repose sur une base de flexibilité. Ces dernières années ont illustré la nécessité de pouvoir pivoter rapidement pour faire face à une situation changeante et ont démontré à quel point la capacité à maintenir la capacité opérationnelle en période de flux est primordiale pour réussir.

Cela peut consister à modifier les machines pour produire un produit final différent ou à ajuster les systèmes pour intégrer de nouvelles conceptions, mais il s'agit toujours d'avoir la flexibilité opérationnelle nécessaire en place dès le départ.

La 5G offre cette flexibilité et cette agilité sur un site de production en raccourcissant les délais pour les informations basées sur les données et le transfert transparent des données rapidement, que ce soit de machine à machine ou de machine à robot. Un élément clé que la 5G peut fournir est la technologie de communication à faible latence, à plus grande fiabilité et à plus grande capacité par rapport aux générations précédentes de réseaux mobiles, ce qui signifie que plus de données peuvent être transmises plus rapidement et avec moins de retard. Cela est important pour permettre la collaboration entre les dispositifs et les systèmes en temps réel afin de fonctionner efficacement et de réduire les temps d'arrêt imprévus, ce qui peut être extrêmement coûteux pour les fabricants.

Explorer les solutions de gestion de la périphérie industrielle
Explorer les solutions de gestion de la périphérie industrielle
Blog
Blog
Explorer les solutions de gestion de la périphérie industrielle
Le paradigme de l'edge computing est là et les leaders de l'IX se préparent à de nouvelles opportunités. Découvrez les solutions de gestion de périphérie d'un leader industriel reconnu.

Permettre des communications immédiates

Toutefois, pour atteindre un niveau de flexibilité supérieur, les communications doivent être instantanées. Avec des machines plus autonomes fonctionnant de manière indépendante et des véhicules sans conducteur devenant monnaie courante dans l'atelier, les communications entre les opérateurs et les machines prennent une importance accrue. À l'ère de la fabrication intelligente, où la flexibilité et l'agilité sont primordiales, la capacité à communiquer immédiatement et avec précision est essentielle lorsque les besoins évoluent.

Ici, la 5G peut être un facilitateur de communications transparentes. Les messages à faible latence, où un robot peut communiquer avec un cadre opérateur centralisé sur les opérations requises, permettent aux fabricants d'avoir une meilleure visibilité sur l'ensemble d'un processus. Mais tout cela repose sur des communications fiables. Actuellement, les communications peuvent fonctionner dans tous les scénarios d'un atelier, soit par Wi-Fi en boucle fermée, soit par câbles filaires, mais davantage peut être réalisé par la communication sans fil.

En créant un maillage de communication sans fil de centaines, voire potentiellement de milliers de capteurs, d'actionneurs et de machines, des communications transparentes entre les humains et les machines peuvent être réalisées pour aider à définir l'usine 5G du futur.

La main-d'œuvre 5G

Avec des communications plus rapides entre les machines, les communications entre les personnes s'accélèrent également. L'usine du futur est celle qui facilite le travailleur connecté. À l'avenir, il ne s'agira pas simplement de connecter un travailleur à une machine ou à un actif, mais aussi de connecter les personnes entre elles.

Avec une main-d'œuvre plus mobile et disparate, des opérations fluides nécessitent une communication en temps réel. Cela aide les travailleurs à comprendre où ils sont nécessaires ensuite ou quel sera leur prochain travail, le tout facilité par les capacités sans fil 5G. Même s'ils reçoivent ces messages ou cette assistance d'un autre travailleur qui se trouve potentiellement à des milliers de kilomètres. En termes simples, la 5G supprime les frontières géographiques et fait du monde un lieu de travail plus connecté.

La 5G peut également permettre une usine plus sûre pour les travailleurs. Les travailleurs peuvent porter des dispositifs et des puces variables dans leurs poches qui sont des capteurs hybrides nécessitant des communications sans fil pour les alerter lorsqu'ils s'approchent trop près d'une machine ou entrent dans une zone potentiellement dangereuse pour eux. Avec ces capteurs en place et communiquant en temps réel, les problèmes peuvent être détectés avant qu'ils ne se produisent et peuvent donc être évités. 

Augmented Reality Comes of Age
Augmented Reality Comes of Age
Blog
Blog
Augmented Reality Comes of Age
Sebastien Grau, regional vice-president of sales in the Middle East, Turkey and Africa, explains why AR came of age in the pandemic and how it can help shape the future of digital transformation.

Connecter les personnes, les processus et les données

Alors que les nouvelles technologies telles que la 5G deviennent de plus en plus répandues, rationalisées et omniprésentes dans le monde de la fabrication, il devient de plus en plus important d'établir des liens solides entre les personnes, les processus et les données.

Dans ce monde en constante connectivité, la 5G permet à tout de fonctionner plus facilement, et même à des niveaux de collaboration plus élevés. Bien que le passage au sans fil présente de nombreux avantages financiers, opérationnels et durables pour une entreprise de fabrication, c'est l'environnement de collaboration qu'elle contribue à créer qui peut apporter les plus grands avantages.

Connecter les personnes, les processus et les données pour générer des informations exploitables en temps réel est le socle sur lequel les usines du futur seront construites, et les communications hybrides grâce aux capacités de la 5G permettront d'atteindre ces objectifs à l'échelle industrielle.

 
Pour en savoir plus, rendez-nous visite à la Hannover Messe 2023, du 17 au 21 avril 2023.

Publié 28 février 2023

 
Sujets: The Connected Enterprise Management Perspectives

Sachin Mathur
Sachin Mathur
Directeur EMEA, segment d'activité Logiciels et Commandes, Rockwell Automation
Sachin est spécialisé dans la gestion de programmes de transformation organisationnelle ; il identifie et permet aux clients finaux d’atteindre leurs résultats commerciaux grâce à de nouvelles technologies et à des écosystèmes de partenaires. Il croit fermement aux stratégies d’exécution « out of the box » et à la conduite de la transformation numérique en collaborant avec des experts du domaine au sein d’un écosystème de partenaires.
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Comment la 5G aide les fabricants à construire l’usine du futur
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose