Loading
Blog | Agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

Améliorez le TRS avec des modules de poids Plug-In PLC

Installation, étalonnage et diagnostics plus rapides

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Exemple d'illustration d'un système de pesage à base de PLC de Hardy Solutions

En moyenne, un produit est pesé sept fois au cours du processus de transformation de la matière première en produit fini. En utilisant des modules de pesage enfichables sur le bus de fond d'automate (PLC backplane) étroitement intégrés dans les systèmes de production, les entreprises peuvent surveiller rapidement et en toute transparence le poids, prendre des décisions en temps opportun et contrôler efficacement leurs processus de production.

Les modules de poids PLC sont utilisés dans une grande variété d'applications, telles que le contrôle des stocks, le dosage/mélange, le remplissage/distribution, le contrôle pondéral, le niveau par poids, le contrôle de débit et la surveillance de débit, pour n'en citer que quelques-unes.  Les avantages de ces modules incluent :

  • Se branche directement sur le bus de fond d'automate – aucun câblage.
  • Génère des données de poids rapides, précises et déterministes pour le PLC/PAC.
  • Utilise les E/S de rack pour la commande d'application.
  • Add-On-Profiles intégrés dans RSLogix™ dans l'arborescence du menu de configuration des E/S pour accéder aux fonctions de configuration et de sortie de données.
  • Faceplates/AOI testés et validés pour faciliter l'intégration avec les fonctions de pesage de base.

Un module de poids enfichable PLC n'est qu'une partie de la solution complète. Un système de pesage peut prendre plusieurs formes, mais inclut généralement une ou plusieurs cellules de charge qui supportent (ou suspendent) un récipient ou une plate-forme de pesage, une boîte de jonction pour sommer les signaux des cellules de charge, et le module de poids.  Une autre application courante est l'alimentation ou le dosage où le matériau est mesuré en perte de poids ou en gain de poids. 

La précision des mesures de poids du système peut être affectée par la qualité des composants du système ainsi que par l'installation et le fonctionnement du système dans votre environnement de fabrication. Les objectifs sont de fournir au processus des mesures de poids rapides, précises et stables, avec des mises à jour suffisamment rapides pour que le processus soit contrôlé efficacement. Chaque balance doit être installée, configurée et étalonnée rapidement, puis entretenue – réétalonnée et les problèmes diagnostiqués facilement.  

INSTALLATION – De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour la pesée, tels que la taille et le type de récipient, la structure de support, la tuyauterie (isolation), les vibrations (mouvement) et l'environnement (centre de gravité, température, vent, forces sismiques), pour n'en citer que quelques-uns. Pour une pesée précise, les cellules de charge seules doivent supporter tout le poids à mesurer. Vous pouvez même suspendre des réservoirs à l'intérieur au niveau de la mezzanine, ce qui permet d'économiser un précieux espace de production, grâce à l'utilisation de cellules de charge de traction.  

Les installations Hardy sont jusqu'à deux fois plus rapides avec les outils d'intégration Rockwell Automation® sur leurs balances de silo, de réservoir, de plate-forme et de table. Ces Add-On-Profiles (AOP) et Faceplates/AOI de premier ordre ont tous été testés, validés et documentés. Associés à l'étalonnage C2® et aux diagnostics techniques intégrés, l'installation est jusqu'à deux fois plus rapide, plus facile et plus robuste.  

ÉTALONNAGE – La méthode traditionnelle utilisée pour étalonner et valider les balances industrielles peut être très chronophage, coûteuse, perturber la production et/ou exposer les employés et la chaîne logistique de fabrication à certains risques. En général, plus la capacité de la balance est élevée, plus l'impact sur les lignes de production est important. Certaines entreprises peuvent être contraintes ou choisir de compromettre l'étalonnage et de réaliser des étalonnages avec une charge SPAN inférieure à 80 % de la capacité, s'écartant ainsi des directives établies pour les « meilleures pratiques de pesage ». Le processus traditionnel prend généralement beaucoup de temps (heures). Plus la balance est grande, plus cela prend du temps (heures et heures). Cela peut faire baisser le taux de rendement synthétique (TRS) et augmenter les coûts.

La méthode C2 « d'étalonnage sans poids sur site » de Hardy aborde le problème en chargeant chaque cellule de charge de 0 % à 100 % avec des poids d'essai certifiés NIST au moment de la fabrication. Cette étape permet de capturer les caractéristiques (mV/V/ohm) de chaque cellule de charge et de compenser ses caractéristiques de sortie. Chaque cellule de charge fabriquée est identique (appairée électriquement). Les caractéristiques d'étalonnage sont intégrées dans une puce de la cellule de charge pour une utilisation dans l'usine de fabrication du client. Le module de poids enfichable PLC lit cette puce et est étalonné pour relier un signal de capteur à une valeur de poids.

L'ensemble de la balance peut être étalonné et validé avec un petit poids de vérification de 5 % à 10 % chargé pour la « validation ». Il ne s'agit pas d'une technique unique. Cette méthode d'étalonnage préalable des capteurs est également utilisée, par exemple, dans les capteurs de pression intelligents.

VIBRATIONS – Pour peser un récipient aussi précisément que possible, il doit être entièrement soutenu par des cellules de charge avec la visserie de montage associée. Si le récipient est équipé d'un mélangeur ou d'un agitateur qui provoque des vibrations, le module de pesage enfichable doit exclure (séparer et éliminer) les informations de vibration de la lecture du poids.  Dans la plupart des systèmes de pesage, les instruments utilisent la moyenne pour réduire les effets des vibrations.  Cela peut réduire considérablement la fréquence de mise à jour, ralentissant l'ensemble du système.  Le WAVERSAVER® de Hardy utilise un algorithme propriétaire qui sépare et élimine les données de vibration des données de poids, ce qui rend le système plus rapide et plus précis sans diminution des temps de cycle.  Les lectures de poids sont à la fois rapides et précises.

DIAGNOSTICS – Le dépannage d'un système de pesage peut être chronophage. Souvent, les composants sont inaccessibles ou installés dans des boîtiers qui nécessitent des outils spécialisés pour être ouverts. Si les cellules de charge doivent être débranchées, vérifiées et testées individuellement, l'intégrité de l'ensemble du système peut être compromise.

 

 
 
Exemple d'illustration d'un système de pesage à PLC de Hardy Solutions
 

Le système Integrated Technician® (IT) de Hardy aide les opérateurs à effectuer le dépannage d’un système de pesage et à diagnostiquer les problèmes à l’aide du PLC, ce qui réduit les coûts de maintenance du système. Dans les modules ou contrôleurs de poids enfichables Hardy, IT surveille en continu le courant d'excitation du système de pesage pour détecter les capteurs de charge en court-circuit ou ouverts, y compris le câble entre l’instrument et la boîte de jonction, et avertit les utilisateurs de toute erreur.

Les opérateurs peuvent exécuter des tests de maintenance via le PLC ou le PAC. Ces tests affichent les poids, les tensions et les résultats de réussite/échec pour aider à isoler un problème au niveau de l’instrument, du câblage ou des capteurs. Un seul balayage fournit des références internes pour tester l’intégrité de l’ensemble du système de pesage, y compris l’instrument, le câble principal, la boîte de jonction et les capteurs.  Cela réduit le temps de diagnostic et de dépannage jusqu’à cinq fois par rapport aux méthodes habituelles.

En mettant en œuvre ces outils de pesage intégrés simples, vous pouvez augmenter votre efficacité opérationnelle de l’équipement (OEE), la sécurité et la fiabilité dès aujourd’hui.  Pour parler à un spécialiste des applications concernant votre application, appelez-nous au (858) 278-2900, contactez-nous par courriel à hardyinfo@hardysolutions.com ou visitez notre site Internet à l’adresse https://www.hardysolutions.com/.

Regardez la vidéo sur l’intégration Premier du module de pesage Hardy

Publié 24 avril 2023

Sujets: Constructeurs de machines et d’équipement Automobile et pneumatiques Chimie Agroalimentaire

Tim Norman
Tim Norman
Chef de produit senior, Hardy Process Solutions
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left Améliorez le TRS avec des modules de poids PLC enfichables
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose