Dans le paysage des centres de données, la pression pour évoluer s’intensifie, en particulier pour les petits et moyens fournisseurs de colocation (Colo). Opérant traditionnellement sur un à cinq sites multi-locataires, ces fournisseurs sont désormais appelés à croître comme jamais auparavant. Avec la demande croissante de capacité de calcul en IA et l’augmentation des investissements des sociétés de capital-investissement, même les opérateurs les plus modestes sont poussés à développer rapidement des campus à grande échelle.
Cette transformation rapide présente un ensemble unique de défis. Contrairement aux installations de colocation à locataire unique hyperscale, où les spécifications sont verrouillées par les principaux fournisseurs de cloud, les fournisseurs de colocation multi-locataires opèrent dans un environnement beaucoup plus dynamique et fragmenté. Ces installations s’adaptent constamment au roulement des clients, aux exigences d’équipement spécifiques aux locataires et aux systèmes existants qui n’ont jamais été conçus pour évoluer au rythme actuel.
Cette situation est comparable à un immeuble en copropriété où chaque unité a un propriétaire différent. Vous n’avez pas un seul locataire qui dicte l’infrastructure. Vous en avez des centaines, chacun avec des besoins et des attentes différents.
Alors que ces acteurs de plus petite taille évoluent d’installations localisées vers des opérations à l’échelle du campus, ils sont confrontés à une complexité croissante, notamment en ce qui concerne la gestion des bâtiments, la normalisation des infrastructures, la cybersécurité et l’intégration des systèmes. Les enjeux sont élevés. Les retards de mise sur le marché, les opérations inefficaces et les vulnérabilités de sécurité peuvent tous menacer leur capacité à être compétitifs sur un marché qui évolue plus rapidement que jamais.
Ce blog explore cinq défis majeurs auxquels sont confrontés les fournisseurs de colocation à mesure qu’ils se développent, et comment Rockwell Automation les aide à naviguer dans cette période de croissance accélérée avec des solutions flexibles et prêtes pour l’avenir.
Défi 1 : Systèmes d’automatisation et de gestion des bâtiments
À mesure que les fournisseurs de centres de données en colocation se développent, l’un de leurs défis d’infrastructure les plus pressants est l’intégration de leurs systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS). Nombre d’entre eux s’appuient sur des solutions de constructeurs d’équipement d’origine (OEM) de premier plan, mais ces systèmes fonctionnent souvent en silos, limitant la visibilité et la flexibilité opérationnelles.
Ce manque d’intégration peut entraîner des données fragmentées, des temps de réponse plus lents et un risque accru à mesure que les installations deviennent plus complexes. Les fournisseurs de colocation ont besoin d’un moyen d’unifier ces systèmes sans repartir de zéro.
C’est là que Rockwell Automation offre un avantage net. L’approche de Rockwell Automation est indépendante des fournisseurs et évolutive, ce qui signifie qu’elle s’intègre à l’infrastructure BAS, BMS et EPMS existante du client. Aucun « rip and replace » requis. Cela préserve ce qui fonctionne déjà bien tout en étendant les capacités là où c’est nécessaire. Les fournisseurs de colocation n’ont pas à remplacer le système d’un autre fournisseur simplement parce qu’ils ont besoin de quelque chose de mieux. Les solutions Rockwell Automation sont compatibles vers le bas et vers le haut. Cette flexibilité permet de protéger l’investissement existant d’un fournisseur tout en ouvrant la voie à la croissance.
En évitant une refonte complète du système, les fournisseurs de colocation respectent leurs délais de mise sur le marché. Ils réduisent les risques, contribuent à protéger leur ROI, et minimisent les temps d’arrêt pendant les mises à niveau. Ils conservent également les connaissances institutionnelles que leurs équipes ont développées sur les plates-formes actuelles, ce qui raccourcit les courbes d’apprentissage et accélère l’adoption de nouvelles capacités.
En résumé, Rockwell Automation aide les fournisseurs de colocation à pérenniser leurs opérations en permettant une commande intelligente et intégrée des systèmes de bâtiment et électriques, sans les enfermer dans un écosystème propriétaire.
Défi 2 : Composants industriels ou commerciaux
L’extension des opérations du centre de données consiste à ajouter plus de serveurs ou d’espace, mais aussi à choisir les bons composants d’infrastructure. Pourtant, de nombreux fournisseurs de colocation s’appuient encore sur du matériel commercial pour prendre en charge des systèmes critiques tels que la distribution d’énergie et le contrôle environnemental. Ces composants sont souvent insuffisants en termes de durabilité et de fiabilité, mettant en péril la disponibilité. Et dans le monde des centres de données, la disponibilité n’est pas négociable.
Alors que les serveurs et les équipements informatiques sont naturellement remplacés tous les trois à quatre ans en raison des évolutions technologiques, la majeure partie de l’infrastructure électrique et des services publics ne devrait pas être renouvelée selon le même calendrier. En fait, les systèmes tels que la distribution électrique, la commande de refroidissement et l’alimentation de secours devraient correspondre à l’espérance de vie de l’installation elle-même.
C’est là que les composants industriels Rockwell Automation se démarquent. Conçus pour des environnements difficiles et exigeants tels que le pétrole et le gaz, l’automobile et la fabrication, le matériel Rockwell Automation est conçu pour durer, offrir une haute fiabilité et nécessiter un minimum de maintenance. Et c’est prouvé, avec des décennies de performances réelles dans des applications critiques.
Les solutions industrielles Rockwell Automation fonctionnent depuis des décennies dans des conditions extrêmes bien plus difficiles que celles auxquelles un centre de données sera confronté. Il est donc logique d’appliquer ce même niveau de durabilité industrielle à une installation qui ne peut absolument pas tomber en panne.
En optant pour des solutions de qualité industrielle, les fournisseurs de colocation réduisent les coûts de maintenance à long terme, minimisent le risque de défaillance et alignent le cycle de vie de leur infrastructure sur celui du bâtiment, ce qui permet une croissance évolutive sans compromis sur la disponibilité.
Défi 3 : Stratégie de cybersécurité et de défense en profondeur
Avec la montée en puissance des charges de travail d’IA et des services basés sur le cloud, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les fournisseurs de colocation. Les clients confient à ces centres leurs données les plus sensibles et leurs modèles propriétaires, ce qui fait que les attentes en matière de résilience cybernétique n’ont jamais été aussi élevées. Une violation menace l’infrastructure, sans parler de la continuité des activités, de la réputation de la marque et de la confiance des clients, et impacte les SLA financiers.
Les événements récents sont un signal d’alarme. En 2025, par exemple, une violation de la sécurité s’est produite dans un centre de colocation en Allemagne hébergeant une institution financière mondiale. La violation ne concernait pas la dernière technologie d’IA, mais un système existant. La violation s’est produite dans le même centre qui héberge la pile d’IA du client, mais un seul dispositif de périphérie a suffi à paralyser les opérations pendant six heures.
Cet incident souligne un problème plus large. Les cyberattaques ne visent pas toujours les systèmes les plus avancés. Souvent, elles ciblent des vulnérabilités négligées dans l’infrastructure de soutien. C’est pourquoi une stratégie de défense en profondeur est essentielle. Les fournisseurs de colocation doivent penser au-delà des pare-feu et de la protection des terminaux. Ils ont besoin de solutions d’automatisation et de contrôle de qualité industrielle qui intègrent la cybersécurité au niveau du système.
Rockwell Automation apporte une expérience éprouvée des secteurs des infrastructures critiques où la résilience cybernétique est incontournable. Nos systèmes de commande industriels sont construits avec des fonctionnalités de sécurité intégrées qui prennent en charge les architectures zéro confiance, l’accès à distance sécurisé et les protocoles de communication renforcés.
La valeur ajoutée ne réside pas uniquement dans la prévention des violations. Elle réside dans la prise de décisions plus intelligentes en matière d’infrastructure aujourd’hui, afin de réduire les risques à long terme. Les fournisseurs de colocation se rendent compte que le report de la décision de mettre à niveau leurs systèmes de contrôle est, en fait, une décision, avec des conséquences.
Bien que la responsabilité juridique en cas de violation puisse être incertaine, le risque commercial est réel. Une seule vulnérabilité peut se propager à l’ensemble d’une exploitation. C’est pourquoi la cybersécurité n’est pas un problème isolé. Elle fait partie d’une stratégie de résilience plus large qui touche chaque couche de la conception d’un centre de données.
En mettant en œuvre les solutions industrielles Rockwell Automation, les fournisseurs de colocation adoptent une approche proactive supplémentaire pour protéger les données des clients, assurer la disponibilité opérationnelle et construire une infrastructure aussi sécurisée qu’évolutive.
Défi 4 : Visibilité des données et surveillance par tableau de bord unique
Les centres de colocation traditionnels ont été construits pour de nombreux clients. Les centres de colocation actuels sont construits pour des clients mono-locataires. Cela signifie que les centres de colocation doivent toujours évoluer avec les exigences des clients finaux pour rester pertinents en tant qu’hôtes pour les clients finaux haut de gamme.
Au fil du temps, cela conduit à un environnement fragmenté où la surveillance et la visibilité deviennent un défi majeur. C’est comme un verre de sécurité brisé. Chaque équipement, qu’il s’agisse d’appareils de commutation, de refroidissement ou de distribution d’énergie, possède sa propre page d’accueil ou adresse IP. Ils offrent tous une interface utilisateur, mais aucun ne communique avec les autres.
Cette fragmentation complique la vision d’ensemble pour les opérateurs. Au lieu d’un tableau de bord unifié, ils jonglent avec des dizaines de systèmes distincts. Et avec davantage de dispositifs adressables IP, de l’espace utilitaire aux racks informatiques, la visibilité devient encore plus compliquée.
C’est pourquoi les fournisseurs de colocation recherchent de plus en plus une solution de type « single pane of glass » : une interface qui regroupe toutes leurs données critiques en une seule vue centralisée.
Rockwell Automation propose exactement cela avec "FactoryTalk® Optix™", une plate-forme logicielle flexible et évolutive qui collecte et visualise les données de toute l’infrastructure d’un établissement, quel que soit le fournisseur ou l’appareil. Qu’il s’agisse de la consommation d’énergie, des performances de refroidissement ou de l’état du système, Optix offre aux opérateurs une vision consolidée en temps réel de leurs opérations.
Les solutions Rockwell Automation extraient les données du niveau le plus bas (tags de niveau dispositif) et les fournissent dans un format personnalisable et digeste. Les clients choisissent s’ils veulent pousser ces données vers le cloud, les conserver sur site ou les intégrer à d’autres systèmes d’entreprise.
Le résultat est une efficacité opérationnelle améliorée, des diagnostics plus rapides et une prise de décision mieux informée. Au lieu de réagir aux défis de manière isolée, les fournisseurs de colocation peuvent anticiper et gérer les problèmes de manière globale, en ayant une confiance totale dans les données qui sous-tendent leurs actions.
Pour les petits fournisseurs de colocation en pleine croissance, cette surveillance centralisée est un avantage concurrentiel.
Défi 5 : Délai de commercialisation
Pour les fournisseurs de colocation, la mise à l’échelle rapide est une nécessité. Mais même lorsque les calendriers de projet sont clairement définis et que les étapes de déploiement sont détaillées, les retards sont fréquents. Ces retards sont souvent peu liés à la préparation interne et davantage à un réseau complexe de facteurs externes.
Au cours des deux dernières années, l’industrie des centres de données a connu plus de perturbations que lors des deux décennies précédentes. La volatilité de la chaîne logistique mondiale, l’évolution des feuilles de route technologiques et l’incohérence des normes ont rendu plus difficile que jamais le respect des dates de mise en service en toute confiance. Ajoutez à cela la tendance croissante aux déploiements modulaires et à la fabrication hors site, et le défi devient celui d’une intégration transparente.
Le délai de commercialisation est le point où tout se rassemble ou s’effondre. Vous pouvez avoir la conception parfaite et un calendrier détaillé, mais tout ralentit si un composant est retardé ou si un module ne s’intègre pas proprement. C’est là que l’écosystème de partenaires Rockwell Automation change la donne.
Bien que Rockwell Automation ne déploie pas directement d’infrastructures, l’entreprise travaille en étroite collaboration avec un vaste réseau de distributeurs, d’intégrateurs système, d’EPC et de consultants. Ces partenaires de l’écosystème sont les multiplicateurs de force qui aident les fournisseurs de colocation à passer du concept à la mise en service.
Les partenaires de l’écosystème Rockwell Automation sont essentiels pour aider ses clients à exécuter. Ils apportent des connaissances locales, une expertise spécialisée et une assistance sur le terrain pour accélérer chaque étape du processus de déploiement.
En s’alignant sur Rockwell Automation et ses partenaires de déploiement, les fournisseurs de colocation ont accès à des solutions standardisées, à une disponibilité plus rapide des composants et à des stratégies d’intégration qui réduisent les frictions à chaque phase. Cela réduit les retards coûteux et permet de mettre en service de nouvelles capacités dans les délais et le budget impartis.
Sur un marché où la rapidité est un facteur de différenciation concurrentiel, l’association de la technologie de qualité industrielle et des partenariats d’écosystèmes fiables de Rockwell Automation offre l’avantage dont les fournisseurs de centres de données ont besoin pour évoluer efficacement.
Une mise à l’échelle plus intelligente, pas seulement plus rapide
Alors que la demande de capacité des centres de données explose, les fournisseurs de colocation de petite et moyenne taille sont sous pression pour évoluer à des vitesses autrefois réservées aux hyperscalers. Mais une croissance rapide s’accompagne d’une complexité réelle, de l’intégration de l’infrastructure existante à la sécurisation des opérations contre les cybermenaces en évolution. Pour réussir, ces fournisseurs ont besoin de plus que du matériel. Ils ont besoin de solutions évolutives, prêtes pour l’avenir, et d’un partenaire qui comprend les exigences uniques du paysage des centres de données.
Rockwell Automation est ce partenaire. Grâce à une technologie de qualité industrielle, à une intégration indépendante des fournisseurs, à une plate-forme logicielle à vue unique et à un écosystème fiable d’experts du déploiement, nous aidons les fournisseurs de colocation à se développer de manière plus intelligente sans compromettre les performances, la sécurité ou la disponibilité.
Discutons-en
Si vous envisagez d’étendre vos opérations de colocation, entamons la discussion. Contactez un expert Rockwell Automation pour découvrir comment nous pouvons vous aider à relever les défis actuels — et à vous préparer aux exigences de demain.