Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

L’approche périphérique comme stratégie

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Illustration of tire on racing track

Les fabricants de pneus ont de la chance car les perspectives sur leur marché sont bonnes. Néanmoins, ils sont aussi confrontés à des défis sans précédent.

En fait, la demande mondiale de pneumatiques est censée augmenter annuellement de près de 4 % jusqu’en 2019. Dans le même temps, les fabricants se livrent une concurrence de plus en plus forte sur un marché mondialisé et ils doivent produire plus de versions de produits pour répondre aux besoins d’un paysage automobile qui inclut des véhicules thermiques, des véhicules hybrides et des véhicules électriques.

Comment les fabricants de pneus peuvent-ils apporter la meilleure réponse au marché, tout en optimisant la qualité et la rentabilité ?

Pour augmenter la productivité et l’agilité, les fabricants de premier plan ont adopté des technologies d’atelier plus intelligentes. Mais nombre d’entre eux doivent relever le défi visant à créer un environnement de production orienté informations à partir de la diversité des actifs numériques présents dans leur atelier.

Une véritable transformation numérique nécessite non seulement de collecter les données pertinentes des actifs intelligents, mais aussi de convertir ces données en informations permettant à l’ensemble des personnes à tous les échelons de l’entreprise de travailler plus intelligemment et de manière plus productive.

Au-delà des plates-formes orientées cloud classiques

Lorsque les actifs intelligents ont commencé à proliférer ces dernières années au niveau des ateliers, il en a été de même pour les plates-formes d’analyse orientées cloud visant à transformer les données générées en intelligence exploitable.

Les plates-formes orientées cloud classiques peuvent agréger des données de multiples sources. Toutefois, l’extraction d’informations de fabrication et d’exploitation à partir de ces données prend du temps et peut nécessiter de faire appel à des architectes de données, des ingénieurs en intelligence décisionnelle et d’autres experts maison de la gestion des données.

Par ailleurs, l’approche consistant à envoyer des données dans le cloud, puis à les rapatrier, ne convient pas pour toutes les applications. Une approche orientée cloud traditionnelle seule ne peut pas fournir des informations contextualisées suffisamment rapidement pour agir immédiatement sur les processus de l’usine et pour aider les personnes dans leur travail au quotidien.

Une approche pragmatique et rentable de l’intelligence distribuée

Une plate-forme d’analytique évolutive peut fournir une approche pratique et rentable pour répartir l’intelligence décisionnelle à tous les échelons, à la périphérie, sur le site ou dans le cloud.

Par exemple, examinons cette nouvelle solution d’analytique, laquelle intègre l’analytique et les capacités d’apprentissage machine à la périphérie, autrement dit au plus près de la source des informations et des décideurs de l’usine.

Disponible sur un équipement connectable, la configuration est simple. Aucun recâblage de capteurs intelligents existants n’est nécessaire. Il suffit de se connecter à Ethernet et d’attendre environ cinq minutes, le temps que la solution explore le réseau industriel et détecte les actifs intelligents. À mesure que les appareils sont détectés, les données sont collectées et les tableaux d’état et de diagnostic sont créés et affichés.

Au fur et à mesure que l’équipement trouve des informations sur le mode d’interconnexion des appareils, notamment sur la causalité des défauts, il commence à comprendre le système sur lequel il est déployé et peut formuler des recommandations prescriptives. Par exemple, il peut envoyer une « carte action » au smartphone ou à la tablette d’un utilisateur.

Une approche évolutive de l’analytique peut avoir un impact immédiat dans de nombreux domaines de la fabrication de pneus. Cela deviendra de plus en plus important dans les applications complexes telles que le mélange et la vulcanisation, où l’apprentissage machine peut avoir une incidence spectaculaire sur la qualité du produit, l’agilité de la fabrication et l’efficacité énergétique.

Mais ce n’est qu’une partie de la solution. La plate-forme évolutive s’étend au-delà de la périphérie vers les moteurs de calcul et les outils qui orchestrent automatiquement les données de multiples sources, et permettent aux utilisateurs de trouver les points communs ainsi que d’obtenir des informations opérationnelles et commerciales plus rapidement.

Au final, une approche évolutive permet aux fabricants de pneus d’associer plus étroitement chaque échelon de l’entreprise à l’optimisation du processus de fabrication – de l’ingénierie et la maintenance locales aux échelons supérieurs de l’entreprise, et de l’appareil jusqu’au cloud.

Découvrez plus avant l’analytique évolutive et les solutions pour les fabricants de pneus.

Publié 15 juillet 2019

Sujets: Automobile et pneumatiques

Dominique Scheider
Dominique Scheider
Transportation - Strategy & Marketing Manager EMEA, Rockwell Automation
Dominique Scheider is the Transportation Industry Strategy & Marketing Manager in EMEA. In this role, he is responsible for defining the Rockwell Automation strategy for the transportation industry in EMEA, including automotive and tire, aerospace, marine and infrastructure business. He brings more than 15 years of Rockwell Automation experience, leading relationships with automotive and tire accounts, car manufacturers and Tier-1 suppliers. Before taking on this position, Dominique held the role of Automotive and Tire Industry Manager in EMEA. He joined Rockwell Automation in 2006 as the Strategic Account Manager Automotive.
Contact:
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

S'inscrire
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
  5. Chevron LeftChevron Left L’approche périphérique comme stratégie
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose