Loading
Blogue
Recent ActivityRecent Activity

Réduisez les coûts d'extraction grâce à une alimentation électrique groupée intelligente

Le système d'alimentation intelligent conditionné peut réduire les coûts d'exploitation minière en combinant le contrôle électrique et le contrôle des procédés.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingénieurs portant des casques de protection dans une carrière minière

Les avantages d'un système d'alimentation intelligent intégré peuvent sembler être la liste de souhaits des entreprises minières :

  • Efficacités améliorées
  • Meilleur accès aux données
  • Coûts d'investissement réduits
  • Coûts opérationnels réduits

Mais qu'est-ce que l'intelligent packaged power et pourquoi est-elle précieuse ?

Avant d'aborder le sujet de l'intelligent packaged power, il convient de comprendre d'abord les electrical houses ou e-houses. Une e-house est une sous-station de distribution électrique préfabriquée qui est déployée dans une mine en tant que système entièrement fabriqué, testé et intégré. La distribution électrique, la commande de moteur et la commande de procédé sont intégrées dans l'e-house à l'aide d'une plate-forme système intelligente.

Cette approche peut aider les sociétés minières à réaliser des économies importantes – sur les investissements en capital initiaux et aussi sur les dépenses d'exploitation à long terme.

Économies de capital

Le conditionnement de la puissance et le contrôle des processus peuvent générer des économies de projet significatives. Voici deux caractéristiques clés des solutions groupées qui conduisent à ces économies de coûts :

  1. Système préconçu, testé et validé : Une approche groupée élimine le besoin de contracter avec plusieurs fournisseurs pour sécuriser les pièces du système – un seul fournisseur peut concevoir, tester et valider votre système avant même qu'il n'arrive sur votre site minier. Avec une solution groupée, les systèmes de puissance et de commande arrivent en tant qu'unité complète sur le site minier, ce qui permet de réduire les coûts de démarrage et les risques, et d'améliorer la probabilité que les projets soient achevés dans les délais.
  2. Système en réseau : Lorsque vous supprimez le câblage fixe, vous contribuez à éliminer les coûts supplémentaires et les complexités du système. De plus, vous gagnez en flexibilité pour configurer plus facilement et ajouter de nouveaux dispositifs au besoin. Un système en réseau peut vous aider à économiser des heures d'ingénierie coûteuses et à maintenir votre projet sur la bonne voie.

Vous souhaitez calculer les économies potentielles de votre mine ? Essayez notre calculateur gratuit.

Économies opérationnelles

Les systèmes intelligent packaged power permettent également aux exploitants miniers d'accéder aux données énergétiques et de les visualiser dans le contexte des données de contrôle des processus, ce qui vous aide à comprendre et à maîtriser les temps d'arrêt, la maintenance et les coûts énergétiques.

  1. Temps d'arrêt : Les opérateurs peuvent suivre les tendances de la consommation d'énergie d'une mine par rapport à la production et à la consommation de chaque équipement ou zone de traitement, et utiliser ces données pour mieux identifier et répondre aux problèmes potentiels de temps d'arrêt. Un système intégré peut même commencer à prédire quand un équipement va tomber en panne. En suivant des données telles que les tensions et les courants du moteur, le système peut apprendre des schémas qui indiquent qu'une défaillance va se produire. Par exemple, si vous constatez une consommation d'énergie anormale dans un broyeur, ce qui pourrait être un indicateur précoce de défaillance de l'équipement, vous pouvez déployer un technicien pour enquêter avant qu'un problème et un temps d'arrêt ne se produisent.
  2. Maintenance : En cas de défaillance de l'équipement, un système intelligent fournit aux opérateurs des données électriques pour aider à identifier la cause première, ce qui facilite le déploiement du technicien approprié avec les bons outils pour effectuer la bonne réparation. Ces systèmes prennent également en charge l'accès à distance, de sorte qu'un expert distant peut aider à dépanner les problèmes et fournir des conseils de réparation pour minimiser les coûts de maintenance.
  3. Coûts énergétiques : L'intégration des systèmes de commande de la puissance et des procédés permet de comptabiliser les coûts énergétiques sur l'ensemble des actifs miniers, ce qui permet d'accéder à des informations sur les coûts électriques opérationnels globaux, en corrélation avec les rendements de production.

Alors que les compagnies minières poursuivent leur transition vers des mines entièrement connectées, il est primordial de disposer de la bonne technologie. Un système intelligent peut aider les travailleurs des mines à exploiter la puissance combinée des données de contrôle des processus et de l'énergie pour réduire le coût des temps d'arrêt sur le résultat net. Qu'il s'agisse de déployer une nouvelle installation électrique ou de mettre à niveau une installation existante, un système intelligent packaged power peut contribuer à réduire les coûts du projet – à court et à long terme.

Découvrez comment intelligent packaged power peut vous aider à tirer parti de la technologie numérique et de la connectivité Ethernet.

Commande intelligente de moteur
Commande intelligente de moteur
Commande intelligente de moteur
Notre gamme de commandes intelligentes de moteurs applique des technologies de commande sophistiquées comportant des fonctionnalités de communication aux dispositifs de commande de moteur Allen-Bradley®.

Publié 18 février 2019

Sujets: Mines, sidérurgie et cimenterie

Joe Matheys
Joe Matheys
Product Specialist, Rockwell Automation
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Réduisez les coûts d'extraction grâce à une alimentation électrique groupée intelligente
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose