Loading
Blogue
Recent ActivityRecent Activity

Solutions d’automatisation avec communications à distance

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Solutions d’automatisation avec communications à distance hero image

Les télécommunications ont constamment évolué au cours des 25 dernières années, anticipant en permanence la demande du marché. Dans ce secteur, la technologie et les services évoluent rapidement et le trafic réseau augmente de façon spectaculaire.

Par conséquent, ces dernières années, d'énormes investissements ont été réalisés à l'échelle mondiale pour mettre en œuvre de nouvelles technologies réseau – rien qu'en Espagne, la couverture à large bande fixe est de 99 %, et celle de l'à large bande mobile de 93 %. La technologie est déjà développée et l'infrastructure est disponible, alors pourquoi ne pas les utiliser pour couvrir tous les besoins de communication souvent rencontrés dans l'industrie ?

La communication entre deux systèmes de commande situés à différents endroits ; un système SCADA centralisé surveillant tous les dispositifs d'automatisation de toutes les usines ; ou une installation envoyant un courriel contenant les détails de la production quotidienne au personnel concerné sont des scénarios courants dans des secteurs tels que les énergies renouvelables, le traitement de l'eau et les constructeurs de machines. Désormais, tous ces scénarios peuvent se produire efficacement avec EtherNet/IP standard.

La valeur de la technologie réseau ajoutée à une application commence par un routeur fiable. Un routeur de base gère la communication entre les dispositifs connectés à différents réseaux et transmet uniquement les informations nécessaires à la bonne destination. Les routeurs avec communication à distance incluent un modem (3G, 4G, etc.) ou un port WAN pour permettre la connectivité Internet depuis n'importe quel emplacement.

Ces routeurs disposent généralement d'une fonctionnalité de pare-feu et/ou de la capacité de se connecter à l'aide de réseaux privés virtuels (VPN) pour aider à se protéger contre les menaces provenant de réseaux externes. Il est fortement recommandé qu'un routeur soit capable de fournir des communications à distance. Il établira non seulement la connexion, mais pourra également envoyer une notification en cas d'alarme, de défauts de fonctionnement et d'incidents, ainsi que d'enregistrement des données historiques des données de fonctionnement de l'application.

La sécurité est un aspect essentiel à prendre en compte lors de la conception ou de la maintenance d'un réseau. Une connexion sécurisée et des tunnels de communication chiffrés doivent être établis entre les dispositifs ou équipements communiquant au sein d'un réseau afin de protéger les données en transit.

C'est l'objectif d'un VPN, qui fournit des règles d'accès au réseau virtuel – par nom d'utilisateur et mot de passe – et des paquets chiffrés échangés entre les équipements d'un réseau.

De plus, les réseaux industriels doivent être sécurisés contre tout accès non autorisé – des intrus qui peuvent accéder à des données confidentielles ou même refuser des services sur le réseau. Ce niveau de sécurité est assuré par des pare-feu, qui sont conçus pour bloquer les accès non autorisés.

Les communications à distance peuvent améliorer la connectivité entre les personnes, les dispositifs et les systèmes dans les applications industrielles, et ouvrent de nouvelles possibilités en termes de productivité, d'efficacité et de flexibilité. Avec une assistance technique centralisée, les entreprises peuvent également réduire les frais de déplacement et les temps d'arrêt imprévus.

Publié 3 mars 2015


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left Solutions d’automatisation avec communications à distance
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose