Loading
Blogue
Recent ActivityRecent Activity

Le logiciel Arena simulation peut améliorer les soins aux patients

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Le logiciel Arena simulation peut améliorer les soins aux patients hero image

Bien faire les choses dès le départ

C'est un aspect critique dans tous les secteurs, mais encore plus dans le secteur de la santé, où cela signifie littéralement la différence entre la vie et la mort.

Et si vous pouviez répondre aux questions « Et si… ? » avant d'investir du capital et sans perturber les opérations actuelles ?

Et si :

  • …notre gamme de produits, notre temps de cycle, nos règles de travail, notre taux de défaillance, notre taux d'arrivée de patients, etc. changeaient ? Quel serait l'impact sur le flux de production, les files d'attente, les coûts et l'utilisation des ressources ?
  • …nous ajoutions un poste, achetions une nouvelle machine ou changions notre façon de former les employés ? Cela me donnerait-il le résultat souhaité ?
  • …nous consolidions deux établissements en un seul ? Est-ce que j'améliore l'efficacité ou est-ce que je rends tout deux fois plus difficile ?
  • …nous construisions un nouvel entrepôt ? La conception présentera-t-elle la meilleure disposition possible ?
  • …je faisais face à une pandémie et notre hôpital n'est pas conçu pour un afflux massif de patients critiques ?

Éliminer les conjectures

Arena Simulation et des analyses avancées prédisent l'avenir et prescrivent des moyens d'optimiser les performances. Des modèles flexibles, basés sur les activités, peuvent être utilisés pour simuler presque n'importe quel processus.

Une vidéo modèle rapide (:57″) montre l'activité dans un service d'urgence typique et comment les ajustements peuvent réduire les temps d'attente pour le traitement.

Les hôpitaux utilisent Arena pour éliminer les conjectures et utiliser des données factuelles pour aider les patients et sauver des vies. Alors que les fabricants utilisent Arena – pour changer efficacement les opérations et trouver le moyen optimal d’échelonner les quarts de travail, par exemple – les hôpitaux modélisent dans Arena pour anticiper la quantité de ressources dont ils ont besoin pour les opérations quotidiennes.

Nous avons soutenu des projets sur le terrain où la quantité de ressources nécessaires était incertaine, en abordant les problèmes de planification pour améliorer les soins aux patients, l’acheminement ambulatoire, etc.

Par exemple, nous avons aidé une clinique de traitement du cancer à mieux gérer les soins aux patients. Une percée médicale récente a permis à davantage de patients de survivre – et, par conséquent, le nombre de rendez-vous a augmenté. Malheureusement, les temps d’attente des patients dépassent cinq heures.

L’hôpital devait espacer les rendez-vous de manière plus efficace pour réduire ces temps d’attente et les longues heures de travail du personnel médical. Grâce à la simulation, l’établissement a trouvé la bonne combinaison de planification des rendez-vous et du personnel pour alléger la charge des deux côtés.

Restez à jour avec les conditions changeantes

Les pandémies augmentent le nombre de patients entrants et le nombre de ressources spécifiques nécessaires. L’ajustement du modèle pour représenter l’augmentation anticipée du nombre de patients permet aux hôpitaux de répondre efficacement.

La COVID-19 a engendré tellement d’incertitudes, nous amenant à nous interroger sur ce qu’il faut faire et à quelle vitesse il faut agir. Des données factuelles aideront les entreprises du secteur de la santé à se préparer à faire face à ce que le lendemain pourrait apporter.

Les ressources à New York, comme dans d’autres grandes métropoles, sont limitées. À mesure que le nombre de patients prévu augmente, les hôpitaux doivent réagir rapidement pour fournir autant de soins que possible. Voici un exemple d’utilisation d’un logiciel de simulation : Northwell University et Lenox Hill Hospital se sont associés pour convertir leur service de chirurgie pédiatrique ambulatoire en unité de soins intensifs pour adultes et ont utilisé Arena pour être aussi efficaces que possible – et sauver des vies.

Les données aident les décideurs à comprendre le flux des systèmes et les contraintes des ressources, notamment les médecins, les infirmières et les équipements. Les planificateurs peuvent se préparer aux pandémies, à la saison de la grippe, aux catastrophes naturelles, et les soignants peuvent être prêts.

Publié 20 mai 2020

Consultez ces études de cas connexes

  • Un centre de traitement du cancer réduit le temps passé en clinique par les patients de 25 % grâce au logiciel Arena de simulation
  • Arena sur les opérations en situation de crise dans le secteur de la santé
  • Arena : faire plus avec moins

Tyler D. DiFrischia
Tyler D. DiFrischia
Arena Simulation Account Manager, Rockwell Automation Inc
Contact:
EmailEmail
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Le logiciel Arena simulation peut améliorer les soins aux patients
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose