Loading
Blogue
Recent ActivityRecent Activity

AngloGold se modernise avec un nouveau DCS

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AngloGold se modernise avec un nouveau DCS hero image

Tout comme vous ne pouvez pas voir la forêt à cause des arbres, vous ne pouvez parfois pas voir ce qui se passe dans une application de procédé ou une usine à cause de tout le désordre sur vos affichages IHM.

C'était le défi auquel était confrontée l'une des mines d'or AngloGold Ashanti dans le nord du Brésil, qui avait des affichages graphiques obsolètes et souvent confus.

Les affichages utilisés pour superviser le procédé de charbon actif à la mine d'or Unidad de negócios Serra Grande (MSG) à Crixás, dans la province de Goiás, manquaient également de données de production claires et utiles, ce qui réduisait l'efficacité de ses opérateurs, selon André Carvalho Guerra de Almeida, responsable de l'ingénierie chez Tagna. L'intégrateur système basé au Brésil avait été recruté par AngloGold pour mettre à jour ses affichages IHM conformément aux normes client/serveur déjà utilisées à la mine.

L'application de charbon actif à MSG avait un système SCADA avec deux stations autonomes et des écrans très colorés qui causaient de la confusion pour les utilisateurs essayant d'identifier ce qui se passait dans le procédé et de décider comment réagir.

Selon Almeida, ils pouvaient démarrer et arrêter l'équipement, mais il y avait peu d'informations sur ce qui se passait dans le procédé ou ses verrouillages et séquences. Les opérateurs se sentaient souvent perdus et le personnel de maintenance pouvait apporter des modifications qui n'étaient pas ajoutées au système de supervision, ce qui causait un vrai désordre.

Notre expertise en matière de lots, d’optimisation des procédés et de solutions et services de système de sécurité peut vous aider à atteindre vos objectifs. En savoir plus ici.

Voir plus à l'écran

Le procédé au charbon actif fait partie du processus de filtrage et de lavage à l'acide que MSG utilise pour extraire l'or du minerai après concassage et broyage. Dans l'ensemble, AngloGold est le plus grand producteur d'or du Brésil. La mine MSG représente environ 10 % de la production mondiale de 3.8 millions d'onces par an de la société, provenant de 14 mines dans 10 comtés, et représente 10–15 % de la production totale d'or dans le monde.

Basée en grande partie sur la technologie Rockwell Automation, l'architecture d'automatisation originale du procédé au charbon actif comprenait un processeur L73, sept panneaux d'E,S décentralisées, 1115 points d'E,S, un centre de commande de moteurs (MCC) communiquant avec 63 moteurs via EtherNet/IP, un serveur FactoryTalk® avec 10 graphiques de procédé et un poste d'ingénierie exécutant le logiciel ControlLogix® et FactoryTalk Studio.

MSG a adopté PlantPAx DCS car cela lui permettait de profiter de la bibliothèque d'objets de procédé de Rockwell Automation, qui respecte les normes internationales et les meilleures pratiques, ce qui a permis d'accélérer le processus de modernisation.

Selon Almeida, MSG a migré ses stations autonomes vers l'architecture client/serveur et a mis en œuvre un serveur redondant. Ils ont également reprogrammé leurs anciens processeurs SLC-500 pour le nouveau DCS, ce qui facilite la maintenance grâce à une norme à l'échelle de l'usine.

Changements culturels

Pour adopter des IHM plus simples et plus intuitives avec le DCS de la mine, Almeida a indiqué que l'équipe de Tagna et d'AngloGold a dû surmonter une certaine résistance culturelle à la refonte des affichages colorés mais peu efficaces. Finalement, ils ont opté pour une conception utilisant des écrans plus épurés, en niveaux de gris, conformes à la norme Accord de services intégrés 101, qui se concentrent davantage sur le processus et mettent en évidence les informations importantes sur les opérations avec une utilisation limitée et ciblée de couleurs vives.

Ils ont mis en place un meilleur système IHM qui a conservé les investissements déjà réalisés dans les licences de supervision et le logiciel. Almeida a expliqué que les nouveaux écrans montrent tout et donnent aux opérateurs des mises à jour étape par étape sur le procédé au charbon actif. Ils facilitent également l'ajout de modifications à l'aide de blocs de séquence. « Nous savions que nous étions sur la bonne voie lorsque les opérateurs ont adopté les nouveaux écrans si rapidement. Ils demandaient quand l'ancien système serait retiré », a déclaré Almeida.

La nouvelle application de charbon actif a été mise en service et son exploitation a débuté en trois mois. Son processus a été entièrement automatisé avec des blocs de séquence, et il fournit désormais des données complètes sur le processus et les actifs aux équipes d'exploitation et de maintenance.

Par la suite, MSG a également ajouté PlantPAx DCS à ses usines de concassage et de broyage. Le passage au concassage a nécessité environ une journée de 16 heures de temps d'arrêt planifié, tandis que la zone de broyage, un peu plus complexe, a nécessité environ trois jours en raison du plus grand nombre de processeurs et d'E,S.

Publié 29 mai 2019

Sujets: Mines, sidérurgie et cimenterie

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
Contact:
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.
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
  5. Chevron LeftChevron Left AngloGold se modernise avec un nouveau DCS
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose