Terminales gráficos PanelView 5310

Terminales gráficos PanelView 5310

Principales características de la nueva línea de terminales gráficos PanelView 6000 para pequeñas aplicaciones.

La versión más reciente de terminales gráficos PanelView 5000, estos terminales están diseñados para pequeñas aplicaciones, lo que garantiza la misma integración con los controladores de la familia Logix.

 

Las pantallas táctiles (‘touch-only screen’) están disponibles en  6” y, en la versión widescreen, en los tamaños de 7”, 9” y 12”, garantizando flexibilidad para elegir el tamaño ideal para su aplicación.

 

  • Opción modular que ofrece flexibilidad a fabricantes de máquinas.
  • Fácil integración con Logix y con el resto de la familia PanelView 5000, usando el entorno de diseño Studio 5000 View Designer.

 

Más información sobre terminales de operaciones Rockwell Automation

Automation Today

La revista Automation Today es una publicación semestral de Rockwell Automation que tiene como finalidad comunicar las tendencias y soluciones en el área de la automatización industrial.