Hospital ahorra 4,200 kW hora/día con la instalación de variadores

Hospital ahorra 4,200 kW con la instalación de variadores

Motores de inducción trifásicos pasaron a ser supervisados por 58 paneles de control con variadores de frecuencia.

Casi 130 años después de su inauguración, el centro asistencial privado más importante de la isla ofrece un alto número de especialidades médicas y cuenta con más de 700 doctores, cerca de 20,000 socios y alrededor de mil funcionarios.

El hospital tenía un consumo altísimo de energía eléctrica, motivo por el cual se llevó a cabo una auditoría externa que concluyó que se podían generar ahorros ener­géticos de 11,000 kW/h por día. La implementación de medidas para obtener estos ahorros estuvo enfocada en tres áreas principales:

1- El reemplazo de tubos fluorescentes por tubos de tecnología LED en cerca de 7000 luminarias y el control de iluminación.

2- La renovación del sistema de controles de más de 140 manejadoras de aire acondicionado y de 6 “chillers” con capacidad total nominal de 4000 toneladas de refrigeración además de la instalación de un nuevo Building Management System.

3 - La instalación de 58 paneles de control con variadores de velocidad para el control de los motores de inducción trifásicos que mueven las bombas de agua y los ventiladores de las torres de enfria­miento del sistema de agua refrigerada.

 

El proyecto específico que consistió en hacer ciertas modificaciones al sistema de aire acondicio­nado a través de la adquisición de una serie de variadores de velocidad para cada uno de los 60 motores de inducción convencionales trifásicos (de entre 208 y 480 voltios) que forman parte del sistema de agua refrigerada del hospital.

 

Para el suministro e instalación de los paneles de control con variadores de velocidad, el hospital llevó a cabo una subasta por invitación la cual fue adju­dicada a AquaPak Systems Inc, compañía especializada en obras de ingeniería mecánica, controles automáticos, sistemas de bombeo de agua y sistemas de tratamiento de agua para consumo humano y aguas residuales.

Implementación

La propuesta consistió en la fabri­cación e instalación de 58 paneles de control utilizando variadores de frecuencia PowerFlex 400.

 

Una de las razones principales que llevó a la entidad médica a escoger esta propuesta tuvo que ver con el tipo de variador de velocidad propuesto, ya que se requería de una solución de calidad in­dustrial, mientras que otros proponentes solo ofrecían calidad comercial.

 

A su vez, Aquapak Systems Inc. ofreció suplir paneles de controles auto­máticos utilizando variadores de velocidad y diseñados de acuerdo a los requisitos específicos del hospital, incluyendo además la instalación de los variadores dentro de gabinetes con norma de protección NEMA 12.

 

Algunos de los pane­les están localizados en ambientes de polvo y humedad y casi todos muy cercanos a tubería de agua helada. En caso de goteo de la tubería, los gabinetes ofrecen un grado de protección adicional al que ofrecen los gabinetes conven­cionales tipo NEMA 1.

 

El hospital se encuentra muy satisfecho con el servicio técnico post venta y la asesoría que han ofrecido hasta la fecha tanto Rockwell Automation como Aquapak Systems Inc. De acuerdo a lo que explican las autoridades del recinto, hubo un problema de inducción de voltaje en las entradas digitales de los controladores del sistema externo que controlan la operación de los varia­dores. Con la ayuda de la gente de Rockwell Automation y Aquapak Systems se pudo resolver todo de forma eficiente y oportuna.

 

Ambas empresas cumplieron plenamente con las expectativas cifradas al inicio del pro­yecto y cada vez que la institución ha requerido al ingeniero de Rockwell Automation a cargo del proyecto, este les ha devuelto personalmente la llamada o ha acudido directa­mente a terreno a observar el problema y ayudar a buscar la solución.

Resultados

Los variadores de CA PowerFlex 400 Allen-Bradley están op­timizados para el control de ventiladores y bombas comer­ciales e industriales. Características incorporadas tales como entrada de purga y regulador proporcionan una solución rentable para el control de la velocidad en un amplio rango de aplicaciones con ventilador y bomba de par variable.

 

Respecto a los beneficios concretos que ha aportado la solución integrada, señalan que de los 11,000 kW/h por día que se ahorra en consumo energético el hospital, los variadores PowerFlex 400 contribuyen direc­tamente con una reducción promedio de 4210 kW/h por día en operación automática. Con un costo promedio de US$ 15.7 centavos por kW/h en los últimos 14 meses, esto representa un ahorro de unos US$ 241,000 anuales.

 

A cada variador Power­Flex 400 se le instaló una tarjeta de comunicaciones BACnet con la cual cada uno se integra al nuevo Building Manage­ment System para monitorear continuamente los paráme­tros de frecuencia, corriente y potencia en KW, entre otros. Esto permite ver en tiempo real el comportamiento de cada motor en el sistema y brinda a la administración los datos necesarios para tomar decisiones sobre operación y mante­nimiento del sistema.

 

A nivel de usuario, una de las grandes venta­jas que posee este dispositivo tiene que ver con la facilidad de programación que ofrece. Su pantalla de fácil configura­ción permite seleccionar los parámetros de interés que se desea presentar al operador.

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.