GuardLink - protocolo de comunicación basado en seguridad

GuardLink - protocolo de comunicación basado en seguridad

Puede conectar todos los dispositivos de seguridad mediante derivadores inteligentes habilitados por el protocolo de comunicación GuardLink, basado en seguridad, y obtener mejor resolución de problemas y menos tiempo improductivo mediante diagnósticos contextuales de los dispositivos.

GuardLink es un protocolo de comunicación basado en seguridad, que usa cableado estándar en una tipología troncal y derivación de dispositivos de seguridad con conexiones del tipo plug-and-play, lo que reduce sustancialmente el cableado y ofrece ubicación de dispositivos, diagnósticos, reinicio remoto y comandos de bloqueo, todo en único cable. No se requiere configuración y se pueden conectar hasta 32 dispositivos en una distancia máxima de hasta 1000 m (máximo, 30 m entre dispositivos).

  • Seguridad, diagnósticos, reinicio remoto y comando de bloqueo mediante un único cable.
  • Hasta 32 dispositivos por enlace (como interruptores de seguridad, cortinas ópticas e interruptores de paro de emergencia).
  • Mejor resolución de problemas y menos tiempo improductivo mediante diagnósticos contextuales de los dispositivos.
  • Sin necesidad de modificar el cableado ni la configuración.
  • Menor inventario de piezas y menor costo de instalación.
  • Integración sólida en Ethernet/IP mediante el sistema de Arquitectura Integrada de Rockwell Automation.
  • Certificado por TÜV en conformidad con PLe.

 

 

Más información sobre los relés de seguridad de Rockwell Automation.

Automation Today

La revista Automation Today es una publicación semestral de Rockwell Automation que tiene como finalidad comunicar las tendencias y soluciones en el área de la automatización industrial.