Colaboración: la palabra clave de Automation Fair® 2018

Colaboración: la palabra clave de Automation Fair® 2018

El evento convocó alrededor de 12,000 asistentes a Filadelfia, en noviembre.

 

El Grupo de Usuarios de Soluciones de Procesos (PSUG), que precedió a Automation Fair® 2018, reunió a profesionales de la industria de procesos que intercambiaron experiencias sobre casos exitosos, desafíos y nuevas tecnologías para industrias de este segmento. Casi 30 clientes expusieron sus mejores prácticas e incluyeron 8 casos de éxito de Latinoamérica.

 

Una de las principales novedades tecnológicas que se presentó se refiere a las posibilidades que se crearon a partir de la alianza entre Rockwell Automation y la compañía global de software PTC. Con experiencia en RA (realidad aumentada), IoT, gemelos digitales e impresión en 3D, PTC complementa y potencia la plataforma FactoryTalk de Rockwell Automation. En el evento, se conocieron y probaron estas nuevas posibilidades en el stand de la Empresa Conectada (Connected Enterprise), por ejemplo, una aplicación industrial con el software ThingWorx® para la minería, el proceso de petróleo y gas y la línea de producción de cerveza. Además, en el evento se vieron otras demostraciones:

  • El funcionamiento del software Vuforia®, de realidad aumentada, en situaciones industriales, como tareas de mantenimiento y puesta en marcha de la máquina, en la línea de ensamblaje de productos electrónicos, etc.
  • FactoryTalk Analytics funcionando en ThingWorx® en una línea de mezcla, llenado y envasado.
  • La máquina del fabricante italiano Cama, con la aplicación de las tecnologías Rockwell Automation y PTC en conjunto.

 

Además del área de exposición, que contó con más de 100 empresas asociadas y las novedades disponibles en los stands de Rockwell Automation, el evento ofreció a los visitantes sesiones técnicas, laboratorios prácticos y foros del sector. Se destacó uno de los foros que impulsa el desarrollo del profesional que actuará en el nuevo escenario industrial. Este foro, motivado por la escasez de personas capacitadas para lidiar con las nuevas tecnologías, compartió la experiencia de educadores y empresas para enfrentar la falta de talentos humanos.

Clientes de la región latinoamericana que participaron en los foros

La comitiva de Latinoamérica contó con más de 800 profesionales. Entre los clientes que integraron el grupo, diversos presentaron las experiencias exitosas de sus empresas.

En el foro de Minería, la empresa Vale (Brasil) comentó su experiencia al preparar la convergencia entre TI y TO y sus iniciativas para lograr la transformación digital. La unidad Cananea de la minera Grupo México habló sobre la capacidad de sus gerentes de conectarse de forma remota con la planta. De esta manera, pueden tomar decisiones sobre los principales negocios desde cualquier lugar del mundo y en tiempo real.

En el foro de Fabricantes de equipos originales / Máquinas inteligentes, Dynamic Air Brasil presentó su planta piloto de molienda, que le permite desarrollar, probar y mejorar, antes de realizar la entrega, el mejor sistema de molienda de acuerdo con el tipo de material del cliente.

El foro de Petróleo y Gas trató sobre las tendencias más recientes y las soluciones del sector. También contó con la presentación de Bolland y Cía S.A. (Argentina), que aportó temas como la identificación y aplicación de soluciones escalables para optimizar la producción; la instalación de la automatización de los pozos y del servicio de mantenimiento; el monitoreo y el análisis de los datos derivados de cada sistema de extracción (análisis integral de producción – analytics y aprendizaje automático).

Qué temas presentó Latinoamérica en el PSUG

Minería

  • Tagna (Brasil) – Modernización completa de una mina de oro con DCS PlantPAx.
  • Nexa (Perú) – Modernización de una planta minera en un proceso de migración por fases con DCS PlantPAx.

 

Sector farmacéutico

  • AMGEN (Puerto Rico) – Mejoras en la estructura modular ISA-88 que existe para las aplicaciones de lotes.

 

Tratamiento de agua

  • Epekom (Argentina) – Nuevo sistema de control que permitió mejorar la eficiencia general del proceso y aumentar la productividad en un 35%.

 

Energía

  • BLC (Argentina) – Actualización del sistema de control de la turbina de gas y vapor, que solucionó los problemas de desempeño y de adquisición de datos en tiempo real.

 

Cobre

  • Enami (Chile) – Modernización del sistema heredado y de la cultura operativa con DCS PlantPAx, lo que redujo las emisiones y prolongó la vida útil de la planta.

 

Puertos

  • Puerto Ventanas (Chile) – Gracias a DCS PlantPAx virtualizado, la empresa logró elevar el índice de productividad y obtuvo insights detallados para un mejor control de los costos.

 

Química

AVS Technology y Control de Procesos S.L.R. (Argentina) – Las dos empresas presentaron la manera como funcionalidades específicas de DCS PlantPAx ayudaron al fabricante de productos químicos a tomar decisiones de forma más rápida y a mantener la planta en funcionamiento.

Anote en su agenda: Automation Fair® 2019

20 y 21 de noviembre, Chicago, Illinois, EE. UU.

 

En el escenario, a la izquierda, Blake Moret, CEO de Rockwell Automation, inaugura Automation Fair 2018.

 

Stand de PTC en Automation Fair®

 

Algunos stands exhibieron la fuerte presencia de la inteligencia artificial y la realidad virtual en el entorno industrial.

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.