Aplicativos batch con FactoryTalk Batch

Aplicativos batch con FactoryTalk Batch

La actualización del software FactoryTalk Batch permite que los fabricantes con aplicaciones de lotes puedan crear una producción moderna con operaciones más flexibles, confiables y productivas.

Gracias a la integridad de la coordinación en toda la planta, el Factory Talk Batch v13 incrementa la modularidad y el control receptivo de fases (con feedback) en los conjuntos distribuidos y, al mismo tiempo, le ofrece al usuario una experiencia mejorada y confiable con movilidad incorporada.

Escalable y distribuido

Con el tiempo, las plantas que se encuentran restringidas por sistemas rígidos no se pueden adaptar a las condiciones variables de los equipos ni aprovechan el flujo de trabajo común cuando escalan los procedimientos de planta piloto para la producción a gran escala. La integración entre el FactoryTalk Batch v13 y la solución SequenceManager permite que la secuenciación de lotes se produzca en el ámbito del controlador o del servidor. Esto ayuda a que los fabricantes de máquinas desarrollen y entreguen conjuntos de equipos totalmente probados, que los usuarios finales pueden integrar en sus procesos de lotes con un mínimo esfuerzo de validación y puesta en marcha. También minimiza el reajuste necesario cuando los fabricantes con pequeños sistemas de lotes basados en controladores se expanden a sistemas de lotes más grandes basados en servidores. 

 

Operaciones intuitivas para sistemas corporativos

El nuevo soporte móvil del FactoryTalk Batch v13 puede ayudar a crear flujos de trabajos intuitivos, reducir los pasos procedimentales y aumentar la colaboración. Con los dispositivos móviles, los operadores ya no tienen que estar en las salas de control y en los terminales fijos. En su lugar, pueden acceder a la información en tiempo real, interactuar con los procesos y obtener las aprobaciones desde cualquier punto de la planta.

 

Más rapidez y confiabilidad

Los controles con objetivos específicos, instalados en equipos dedicados, difícilmente funcionan a la velocidad de fabricación necesaria para satisfacer las demandas de los clientes.  El FactoryTalk Batch v13 aprovecha la velocidad y la funcionalidad de la capacidad de procesamiento actual y ofrece un control receptivo (con feedback) de etapas sensibles, que mantiene la seguridad y el registro de información crítica.

 

Información protegida para sistemas corporativos

La información extraída de los equipos siempre fue fundamental para impulsar las mejoras. Sin embargo, la extracción de datos debe realizarse de forma que controle el acceso a los activos conectados, mantenga la disponibilidad de las redes de la planta y proteja la propiedad intelectual. El FactoryTalk Batch v13 permite que los fabricantes implementen un diseño de enfoque de la seguridad que tome los datos disponibles para analizar las mejoras continuas y, de forma simultánea, proteja la integridad de los datos para que se puedan aprovechar en informes normativos y de control de la calidad. Los lotes modernos fabricados gracias al FactoryTalk Batch v13 responden a los desafíos con recursos técnicos y mantienen la seguridad, la integridad y la confiabilidad del sistema de producción.

 

PARA SABER MÁS SOBRE FACTORYTALK v13.

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.